リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度 4.39 (237件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ
モノタロウ
579 / 税込 637
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。 【用途】DC12V車専用です。
237件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
特定非営利活動法人TEtoTE 様2021-03-01
用途:
自動車整備
対象商品:
88635066

JA11ジムニーに使用。古い車には必需品ですね。今後も購入します。

2021-02-04
用途:
車の電装系に使います
対象商品:
88635066

他製品のリレーに比べ安価で、性能、耐久性は遜色ない。

2021-01-17
用途:
バイクのレストア
対象商品:
88635066

電動Fanのスイッチとして購入しました.コスパがよく助かりました

2020-12-08
用途:
USB電源の設置
対象商品:
88635066

モノタロウ製は他社の同等品より若干安いので助かります。品質も見劣りしないと思います。

2021-12-23
用途:
バイク整備
対象商品:
88635066

このリレーは安くて性能も全く問題ないです。コストパフォーマンスは良いです。

2022-01-06
用途:
自動車整備
対象商品:
88635066

特に問題なく使用できます。コスト的に大変助かっています。

2020-10-20
用途:
コンプレッサー電源用
対象商品:
88635075

つくりも動作も問題ありません
耐久性に期待してます
安価で良い商品でした

2020-09-13
用途:
グリップヒーター
対象商品:
88635066

バイクのグリップヒーターにバッ直の電源を供給するために使用しました。
エーモンより安く、商品の出来も悪くないです。

2020-08-25
用途:
車関係のDIYで
対象商品:
88635075

車などの直流電源の回路で、電流容量が必要な回路をON/OFFする場合に使っています。
満足しています。

2020-07-27
用途:
バイクのサービス電源追加
対象商品:
88635066

コネクタの向きがなるほど!と感心させられます。バッテリーの+極が必ず被覆で隠れる様に接続する辺りが短絡防止と逆接防止になっていて、設計がしっかりしているなぁと思いました。

2020-05-12
用途:
電装品の追加設置のために購入。
対象商品:
88635075

当初新しく設けた電装品の電源をあまり使わない配線から分岐して供給していたのですが、いつの間にかヒューズが切れてしまい
これはまずいと思い、リレーを介して電源を得ることにしました。価格的にも安くて助かります。

2020-11-09
用途:
日曜大工
対象商品:
88635066

最近のBMWバイクは電気回路が特殊でオリジナルの回路からへたに分岐させるとエラーが出ます、よってアクセサリーソケットをリレーに繋ぎ、バッテリーから直接供給するようにしておかないと、場合によってはコントロールユニットごと交換という目にあいます。小型のリレーは必ず必要です、高振動、温度変化の激しいバイクで半年使って問題ありません。

2人が参考にしています
2020-05-11
用途:
トラック電装のリレー
対象商品:
88635066

トラックのサイドマーカーや作業灯、車幅灯など電装品のリレーにつかいました。コスパが、よくて使いやすいです。今のところは、耐久性は、わかりませんが、長持ちすれば、嬉しいですね。

2020-05-24
用途:
自動車のリレーに
対象商品:
88635066

近所に売ってるリレーと比べても品質に問題無く価格も安くて大変満足しています。
入り用あればまた利用します。

2020-04-30
用途:
ヤンキーホーン取り付け
対象商品:
88635075

電装イジリには必要なリレー!以前は某有名なDIY商品使ってましたが値段の割にすぐ壊れて買い替えてましたがこちらに出会い安くて長持ちするので良かったです!またリピします。

2020-04-05
用途:
バイクの電装品の配線のまとめに
対象商品:
88635066

エーモンの同等品より安くて、機能的に特に問題なし。ただ、防水処理をしていないので、水のかかるところに設置する場合は、自分で防水処理する必要がある。作りはしっかりしていると思う・

2020-06-20
用途:
バイクの電装部品のリレーとして
対象商品:
88635066

エーモンより安くて良い。問題なく作動している。防水ではないのでその点は注意が必要。

2020-06-11
用途:
車のライト改造
対象商品:
88635066

もう少し小型になると、もっと用途の幅が広がると思います。
値段は市場と同じか少し安い感じです。
品質的には高く、耐久性も十分と思います。

2020-03-09
用途:
車両の電源管理
対象商品:
88635066

値段できめました。
他のメーカーより安く購入することができて良かった。
実装していませんが1年間の返品保証があるので安心しています

2020-04-09
用途:
ホーン増設
対象商品:
88635075

汎用ホーン用のリレーとして使用。
すべての線にギボシ端子が付いているのは助かる。
簡易防滴タイプとあるように、ケースの勘合部にはすき間がある。
垂直に取り付ければ問題はないと思うが、できればシールて欲しい。