リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー
- 用途:
- モータ駆動用
- 対象商品:
- 88635075
本来の用途とは異なりますが、DC12Vモータの駆動用パワーリレーとして使っています。接点容量30Aでこの価格は重宝しています。駆動時20~5A程度の電流が流れていますが今のところ問題ありません。
- 用途:
- 原付のUSB電源取り付けのため。
- 対象商品:
- 88635066
某メーカーの物より値段も安く、今のところ問題なく動作しています。配線の説明が本体に印刷され迷うことなく取り付けることができました。ありがとうございます。機会があればリピートします。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 88635066
スズキのカプチーノのメイン、ポンプリレーとして使用してみました。純正の1/5ほどの価格ですが、問題無く使えています。
- 用途:
- 整備
汎用使用するため、配線付きカプラーが余ってしまいます。もったいないです。カプラー無しのリレー本体のみのラインアップしてほしいです。、さらにお値打ちで販売してほしいです。
- 用途:
- バイクの整備、キャブヒーター取付
キャブヒーター取付をバッテリー直結で配線する際に使用した。付属のコードをギボシ接続しても良かったが、使用電力に対し太過ぎたのでエーモンの250型カプラー用端子を使用し細いコードに替えた。マイナスの精密ドライバーや平形ピンセットを使って端子のツメを引っ込めればカプラーから端子を外せる。替えるコードの色を元の色と合わせて一本ずつ取り替えればその後の配線に混乱する心配がない。こういった規格パーツを使用して互換性を持たせ、より使い勝手を良くできるのは非常にありがたい。加えてリーズナブルな価格により取り替えたコードと端子の価格を合わせてもエーモンのリレーより安上がりだった事もありがたかった。
- 用途:
- 自動車電装品
- 対象商品:
- 88635066
配線は要らないです。全部抜いて、再度配線しました。できれば配線しないで、コネクターと端子だけにしてもらえるといいです。
- 用途:
- オートバイ ヘッドライトリレーに利用予定でした
- 対象商品:
- 88635066
端子のカシメの2箇所が両方ともコードの被覆部分をカシメてあり、当然のように電圧も電流もまともな数値がでません。出荷前に検品はされていない品物のようです。急ぐのでチャットを利用しましたが、レベルの低いチャットのようで全く役立たずで無駄な時間を使いました。
このリレーは、お薦めできる商品ではないと思います。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 88635066
品質良好ですが、接続点が増え不具合の原因及び見た目にも良くないので
線とギボシ端子の無い物の用意を希望します。
- 用途:
- 旧年式オートバイのヘッドライトに
- 対象商品:
- 88635066
大きな電流がハンドルスイッチに流れるのを保護するために、バッテリー直結にするため使用しました。必要充分な品質で安価です。直接水気の掛からない場所への取り付けをお勧めします。
- 用途:
- ヘッドライトリレーの製作
- 対象商品:
- 88635066
端子がカプラーの中で踊っている。カプラーをリレーに挿し込むと端子がまともに中に入らない。安かろう悪かろうの典型的な製品だ。したがってカプラーと端子を改めて調達する必要がある。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- バイクのシガー電源取り出し用として使用
- 対象商品:
- 88635066
リレー配線の太さの違いやリレー本体に結線指示の表示が有り誤配線が無い様に配慮している所が良心的だと思います。某中華製パーツでは全く表示していなく不親切です。
- 用途:
- ヘッドライト用のリレーに使用
- 対象商品:
- 88635066
「エーモン 1245 リレー」を使用していた回路が故障したため、
リレーの故障を疑い交換しました。
「エーモン 1245 リレー」とはリレー本体のみをポン付けで
交換できました。
ただし、エーモンのリレーに付属していたコネクターを、
モノタロウのリレーに挿すことは問題ありませんが、
モノタロウのリレーに付属しているコネクターは、
エーモンのリレーにはキツくて挿さりませんでした。
エーモンのリレーも、モノタロウのリレーも、耐水性能は
ありませんが、エーモンのリレーは筐体に隙間は見られませんが、
モノタロウのリレーは、隙間から中の基盤が見えています。
使用箇所によっては、水への対策はよりしっかりとする必要が
ありそうです。