作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイルのレビュー
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】工業・建設機械などの油圧機器
2025-01-14
- 用途:
- 耕運機の作動油オイルとしてオーバーホール作業時に使用
『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。
2022-10-06
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 89738196
ボブキャット725の作動油に最適です。あと、トラックのマルチ式パワーゲートの作動油
ゴミ収集車のプレスパッカー車の作動油にも最適です。
1人が参考にしています
2022-09-18
- 用途:
- 薪割り機の油圧オイルとして使用。
- 対象商品:
- 89738187
薪割り機が古いので、オイル漏れがあります。そこで頻繁に継ぎ足しているので、使用量が多い。このオイルは値段が安いので、非常に助かります。
1人が参考にしています
2022-05-10
- 用途:
- 重機用オイル
- 対象商品:
- 89738187
重機用オイルとして使用しております。モノタロウブランドでコスパが良く、品質についても問題なく大変満足しています。また発注いたします。
1人が参考にしています
2022-05-12
- 用途:
- 油圧機器作動油の追加として
- 対象商品:
- 89738187
定番の32を購入しました。補足追加ですがメーカー品のものと遜色なく使用しています。
使用済み缶をバケツのように使用したい場合、一般のパッキン付蓋ではないので切り取る必要あり、なのが難点かと思いました。
有限会社 田代製材所 様2022-02-09
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 89738196
作動油の性能としては問題ないと思います。
ただ、注ぎ口の開封の仕方、取り出し方の説明が書いてあったらわかりやすいと思います。
2人が参考にしています
2022-04-08
- 用途:
- 重機のメンテナンス時
- 対象商品:
- 89738196
農業用の重機に使用しました。使用頻度も少なく直接収入に繋がる物では無いので安いに越したことはないのですが安いなりの不安もありました。が、今のところ問題なく使えています。
協栄鉄工所 様2022-03-30
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 89738187
国産オイルと遜色なく使用しています。オイルの汚れ方は早いように思いますが、汚れれば交換すればいいので重宝しています。
有限会社小峰電気 様2021-11-02
- 用途:
- ユンボのメンテナンス時
- 対象商品:
- 89738187
普通のペール缶にならないだろうか?
蓋を取り除くのに大変な思いをしています。
マイナスドライバー一つで蓋の取れるペール缶が良い
2人が参考にしています
グリーンファーム矢部 様2021-09-16
- 用途:
- 農機具修理用
- 対象商品:
- 89738196
必要な時にすぐ届くので、最高に助かります。また、独特のノズルはゴミを拾いにくいので気に入ってます。リサイクル用におしゃれなイスヘッド+缶切りがあるともっといい! DIYコンテストもいいかも。