ジンクスプレーのレビュー

平均満足度 4.51 (455件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジンクスプレー モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。 【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
455件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社トーヨー 様2021-11-05
用途:
錆止め
対象商品:
89767614

錆を落とした後保護目的で使用していますが錆が発生しにくくて重宝してます。

2021-10-29
用途:
下地づくり
対象商品:
89767614

錆びた物置の下地に使用しました。5年位前に使用して時もさび止め効果が優れているので再購入です。

2021-10-27
用途:
家の補修
対象商品:
89767614

価格が安く満足している。
ムラになりにくく扱いやすい。マスク保護メガネ着用での使用をお勧めします。

2021-12-12
用途:
鉄部錆防止塗装に
対象商品:
56281234

安いんだけれども、やはり定番のローバルRと比較して密着度や塗膜強度が微妙に劣る気がします。でも大体の用途にはこれで足ります。足場等摩耗が激しい箇所にはローバルR、それほどでもない場所はこれと使い分けてます。

2人が参考にしています
株式会社ヒライオートサービス 様2021-10-23
用途:
亜鉛メッキの補修に使用
対象商品:
89767614

亜鉛の補修に使用でき便利です。この上にモノタロウで購入したシルバーを塗布すると補修した場所が解らなく仕上がります。

2021-08-27
用途:
自動車整備
対象商品:
89767614

マフラーやエキゾーストマニホールドの取り付けボルトナットは熱のため錆びやすく、
外すときに苦労する
吹き付けることで錆止めにしています

2021-10-26
用途:
溶接後や切削後の加工品の錆止め
対象商品:
56281234

すぐ乾くのがすごく良い。若干、剥がれやすいのは、しょうがないかな。

2021-11-07
用途:
金属パイプ切断面補修
対象商品:
89767614

スプレー式なので、作業が楽でした。
価格がもうちょっと、安ければ尚良いと思います。

大護建設企画株式会社 様2021-11-23
用途:
一般の軽作業に着用
対象商品:
49706975

鉄骨熔融亜鉛関係に錆発生したので、それぞれの補修に使用いたしました、
色がごレでしたので色の違いが発生したのでテープで養生し一面のの塗装で、施工いたしました
。信頼のおける感じです。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89767614

古いバイクのメッキフェンダー裏に使用。ある程度さび落とし → 錆転換スプレー → このモノタロウジンクスプレー → シルバー塗料と施工しました。グレーじゃないシルバーの方を使って最後のシルバー塗装を省いてもよかったかな?と思いましたが、レビューを見てると錆防止には期待ができそうです。

2021-09-08
用途:
バイクメンテ
対象商品:
56281234

溶接後やサビやすそうな箇所への塗布に活用。塗膜もあり、今後の経年効果に期待。

スーパーヘアー 切りっT 様2022-02-01
用途:
亜鉛メッキ鋼板の補修
対象商品:
56281234

亜鉛メッキバケツに錆が出てきたので水性錆転換剤で塗装したのですが熱湯を入れると剥離してきたので今回この商品で補修してみたいと思い購入です。

2021-09-06
用途:
メッキの補修
対象商品:
56281234

メッキ溶接した後のメッキの補修に使って重宝してます。

2021-06-10
用途:
錆止め
対象商品:
89767614

錆止めに効果ありそうな、厚い皮膜が形成されます。
逆に、薄くは伸びないので用途を考えて使いたいです。
使い始め、他の塗料とは違い、かくはんしている感が頼もしいです。
使用後には、逆さにして、空ガスで噴射口のクリーニングを忘れずに。

2021-05-16
用途:
自動車修理の板金防錆
対象商品:
89767614

自動車の錆びた部分の補修に鉄板を熔接するときに、新たに作った鉄板の防錆と熔接後の裏面の防錆に使用していますが、スプレー缶を傾けてもスプレーできるので袋状になった内部への塗布も可能でした。乾燥すると色が明るいグレーになるので乾燥の状態が分かりやすく重宝しています。

1人が参考にしています
エイト工業株式会社 様2022-09-09
用途:
塗装時
対象商品:
89767614

。値段もリーズナブルで使いやすい。オススメです。!

2021-09-02
用途:
農業用ビニールハウスの補修
対象商品:
56281234

あと数年使いたいのでメッキの補修しました。建て替えよりは安い。

2021-06-15
用途:
溶融亜鉛鍍金の補修塗装
対象商品:
89767614

溶融亜鉛めっきの補修塗料(ジンクリッチペイント) 簡易的なさび止め 、溶融亜鉛鍍めっき塗装補修等には、この製品で十分です。この製品は、亜鉛含有率92% となっていますが あまり気になりません

2021-05-05
用途:
二輪車部品の防錆処理
対象商品:
89767614

これを塗布し、乾いてからキムタオルでガシガシ磨くといぶし銀のような輝きになります。ただその輝きは長続きしないのでクリア塗装を上から吹いてやります。なんとも言えない怪しげな素材感を演出できます。

6人が参考にしています
2021-07-23
用途:
溶接個所のサヒ止めに使用
対象商品:
56281234

今まで他社の高価なのを使用していましたが価格も安くて同じ効果が得られます。色も選べるので助かっています。