スーパーシリコングリース SSGのレビュー
- 用途:
- ブレーキメンテナンス
少々お高いのですが、信頼性と耐久性が欲しいレース車両に使っています。ついでに自分の車にも使ってます。
- 用途:
- ブレーキキャリパーのメンテナンス
- 対象商品:
- 01434125
耐熱温度が高いので、このスーパーシリコングリースを使用しております。スライドピン等に塗布しても溶けだしたりせず耐久性もかなりあると思います。価格は高いですがプライベート使用であれば2、3年使えるかと思います。
- 用途:
- ブレーキ整備
- 対象商品:
- 01434134
ブレーキ整備時、殆どの作業がこれで賄える。
次回分解時、ちゃんと乾くこともなくしっかり効果がある。
- 用途:
- ブレーキO/Hや、各摺動部分に!
- 対象商品:
- 01434134
シリコングリースに興味が有ったので、どうせならワコーズと思い購入しました。キャリパーのフロー部分(シャフト)の塗布、ブレーキキャリパーの摺動が良くなり、フットブレーキのフィーリングが良くなりました。シリコングリースでこんなにタッチが変化するとは、驚きです。
- 用途:
- 実は某自動車メーカーの純正と同じだったりします。
- 対象商品:
- 01434134
このシリコンブレーキグリースは品質にはなんら問題ないし、効果も十分満足できるものでした。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 01434134
バイクメンテナンスに使用。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。
- 用途:
- フォージディバーターバルブ、ブレーキスライドピン
- 対象商品:
- 01434134
チューブタイプを購入しました。色は歯磨き粉と同じ白、粘度も歯磨き粉より少し硬い感じです。まずはディバーターバルブのピストンシールリング間に塗布しました。前まではモノタロウ男前ブランドの高温用シリコングリスを使用していましたが、3ヶ月頃から粘度の影響からかグリスが流れてしまい、作動不良を起こしていましたので、今回はそれより粘度の高いワコーズ製を選びました。同じ期間使用してみないと判断はできませんが、現状は良好です。他にリアーブレーキの片押しのスライドピンにグリスアップしまし
た。こちらも前者のモノタロウブランドのシリコングリスを使用していましたが、こちらは負圧がないので流れ出す事もなく、現状では満足していましたが、今回はワコーズ製を試してみました。ワコーズ製のブレーキ鳴き止めのグリスとほぼ同じ質感、色なので間違えそうです。
- 用途:
- 自動車のブレードオーバーホール用
- 対象商品:
- 01434134
奮発して?ワコーズでも高い方のPTFE入りシリコングリーズを初めて使用しました。
チューブタイプで作業性も良く、ピストンの摺動性も良好です。
以降、耐久性については確認していきたいと考えております。
ちなみに、以前はリキモリのカップ用の二硫化モリブデン入りのスプレーを使用しておりましたが来週手が汚れるのと、スプレーの作業性が思ったより悪かったです。摺動や防錆耐久性も微妙な印象でしたので、今回は変更した次第です。
- 用途:
- ディスクブレーキ・キャリパー・シール交換
- 対象商品:
- 01434134
少々、値段が高いが作業性が良い。薄く伸びるのと「よく滑る」
のでブレーキ周りの作業以外にリアゲートのガスダンパ・ロッド
の潤滑にも使用しています。
- 用途:
- ブレーキのオーバーホール
- 対象商品:
- 01434134
他の方の口コミで良いというので、使用しました!パーツについていたグリースでも問題ないも思いますがこれにしました!耐久性はこれからです!
- 用途:
- キャリパーメンテナンス
- 対象商品:
- 01434125
ブレーキキャリパーのスライドピンのグリスアップの為に使いましたが、非常に使いやすくスライドピンの動きがかなり改善されました
- 用途:
- フロントフォークのオイル氏シール交換にて
- 対象商品:
- 01434134
先日バイクのフロントフォークオイルシールを交換したのですが、
オイルシールやダストシールにこれが良いです!
耐熱も有るので、ブレーキのメンテにもつかえますね!
これ1本でゴム部はバッチリですよ!