ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージSのレビュー

平均満足度 4.82 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,400 / 税込 2,640
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。 【用途】4 サイクルガソリンエンジン車用
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-17
用途:
ホンダのCB190Rに使用します
対象商品:
65038698

次回交換予定ですが、純正オイルの値段が高騰しているので,代替え品として購入しました。化学合成オイルでこの値段なら安いと思います。

2023-09-02
用途:
いつも、御世話様です。車のエンジンオイルにて、使わせて頂いています。
対象商品:
65038698

御陰様にて、
御客様に勧められ、
軽自動車29万キロ乗らせて頂いています。

3人が参考にしています
2023-10-13
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
65038698

安定の品質 使い続けてから随分カムチェーンの音が静かになりました。(ブーンX4)

1人が参考にしています
2022-03-14
用途:
ホンダGROM用
対象商品:
65038698

ホンダGROMへ使用。
これまで8年ホンダウルトラG1、G2、G3、G4を入れておりそれとの比較ですが、
フィーリング・回転上昇の滑らかさはG4より上だと感じ、また価格もG4以下のため
ファンになりました。
あとは劣化速度が気になるところです。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
この商品に戻します。
対象商品:
01434362

PCX125 JF56を新車で購入して、2回目までのオイル交換(2016年)はホンダ純正E1(10W-30)を使用していました。
オイル交換3回目から2020年4月まで、このプロステージS(0W-30)を使用。
オイル交換は、2,500km毎か6ケ月毎に交換と決めていますが、丁度うまい具合に、いつもオイル交換は約2,500km=6ケ月と言うペースです。
ホンダ純正E1とプロステージSとの価格差は約1,000円程。
やはり約1、000円の価格差は大きい。ホンダ純正だから間違いは無いし、安いのは魅力的と言う事で2020年5月からオイルをホンダ純正E1へ変更。
ホンダE1に代えてから昨年と同時期(オイル:プロステージS)の燃費を比べてみた所、燃費が約5km/L以上違う!
オイルの粘度の違いによるものなのか?
プラグ交換は最近したし、フロント・リアタイヤの(ベアリング)グリスアップもした。ドライブ・ベルトの交換も最近した。
今のガソリン単価を考えれば、オイルの価格差1,000円を帳消しにしてしまう程の燃費の差。
今の所、何が原因で、こんなに燃費の差が出るのかは分かりませんが、次回のオイル交換時はプロステージSに変更します。
プロステージSに戻して燃費が以前の様に戻れば、引き続きプロステージS。
燃費が改善しなければホンダ純正E1になると思います。

1人が参考にしています
2020-10-29
用途:
クルマオイル交換
対象商品:
01434362

静かになりスムーズ感はある
3000km超えるとガサツ感が出て来る
年に純正4回交換とワコーズプレステージ2回交換がほぼ同じコスト どちらを選ぶかはあなた次第。

1人が参考にしています
匠司株式会社 様2020-04-14
用途:
贅沢かもしれないけど原付スクーターに使っています。
対象商品:
01434362

仙台にある原付屋さんの話を聞いて以来、ワコーズのオイルを使っています。以前持っていたスマートDioに入れたところトップスピードが若干伸びたことや細かな振動が減った等のオイルの効果が見られたので、今回も新たに買い換えたビーノ用に購入しました。原付とはいえ、常に高回転域を多用していることもあり、廉価なオイルでのトラブルも少なくなく、また純正オイルは添加剤が多く含まれているようなので、その比較の意味でプロステージSを選択しました。番手は0W-30なので冷寒時からのフリクションも気にならず、これからの季節でも十分に対応してくれます。近所お下駄バイクなので年間で3千キロも走っていないので年に1回ぐらいの交換ペースで考えています。

2人が参考にしています
近藤建具店 様2020-07-13
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
01434362

オイル管理が悪かったため、清浄分散作用に期待して購入。
フィラーから覗いたエンジン内部がどんどんキレイになっていくので、高価なプロステージを入れた甲斐がありました。

2020-07-09
用途:
スーパーカブ110 JA07のオイル交換
対象商品:
01434362

純正に比較して、パワーの向上、クラッチの保護を目的に使用。ギアの入りがスムーズで、よりトルクフルになったと感じる。過酷な走りをする方にオススメ。

k2hデザイン 様2020-03-31
用途:
スクーターのオイル
対象商品:
01434362

エンジンが静かになりレスポンスが凄く良くなりました。
そして燃費も良くなりました。まさに満足です。

1人が参考にしています
2019-12-28
用途:
リード110のエンジンオイル
対象商品:
01434362

これまでは安価な10W-30の鉱物油を使用していました。試しにと思い高価な全化学合成0W-30にしてみました。結果始動性が向上し、エンジンが温まるまでのレスポンスが良くなりました。燃費の向上が期待でき、10年を超えたエンジンに優しいと思います。

2020-02-20
用途:
車のオイル交換
対象商品:
01434378

今まで使った中で1番いい感じのオイルです。一度使ったら他は使えません(笑)

2019-09-21
用途:
次回のエンジンオイルの交換時に使用
対象商品:
01434378

最近、使用しているエンジンオイルです。満足いく効果をわかる商品ですが、価格が高価であることが少々不満です。

2020-05-26
用途:
オイル交換時
対象商品:
01434362

やはりワコーズといった感じです。特に問題なく使用できています。

つかます 様2019-05-31
用途:
カブプロ110のエンジンオイル交換
対象商品:
01434378

いつも世話になっているバイク屋さんのおすすめでしたので、10%オフのときに
定期で購入してます。
バイクはこのオイルでエンジン・ミッションオイルも兼用なのでギヤチェンンジもスムースになりました。

豊楽 様2019-01-11
用途:
車のオイル交換
対象商品:
01434378

さすがワコーズ製品!エンジンの吹き上がり向上、エンジン音も軽くなり走行性能アップしました!

2018-07-06
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
01434378

やっぱりワコーズ良いですよ。今まではバナナで釘を打つCMで有名なオイルを主に使用して来ましたが、0W-20指定車のフィットハイブリッドGP5に初めて0W-30を使用しました。感覚的にはレスポンスは変わらないけどマイルドと言うか滑らかな感じがします。高回転ではトルクが上がったような感じもあります。燃費は悪くなるかと思っておりましたが目に見えて変化はありません。
0W-20を使うメリットが感じないので今後はこの粘度か、もう少し粘度を上げてエンジンを労わって行こうと思います。

2019-04-23
用途:
バイク、車で使用
対象商品:
01434378

値段の割には効果を感じられませんでした。今度は違うメーカーのモノを購入します。

2人が参考にしています
前西商店 様2018-04-23
用途:
4スト ジャイロキャノピーに使用
対象商品:
01434362

4ストのジャイロキャノピーをミニカー登録してます!60キロ走行が可能なんでジャイロキャノピーはいつも高回転走行です!純正指定のウルトラE1ではエンジン内部が壊れますのでワコーズプロステージSか4CT- Sで安心かな!

2018-03-16
用途:
オイル交換時
対象商品:
01434362

さすがワコーズ!回転の滑らかさ、エンジンの静かさが違います。
モノタロウが一番安く買えて大満足です。

2人が参考にしています