CROSSPOWER 2Tのレビュー

平均満足度 4.73 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)
3,998 / 税込 4,398
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC 【用途】オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
62件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-11
用途:
消耗品
対象商品:
01669142

混ざりも良く気に入ってます。次回も購入予定です。。

2016-05-28
用途:
2stの混合燃料に
対象商品:
01669142

混合仕様のTDR250に使っています。推奨混合比100:1との事ですが,明らかにトルク感が低下したため70-60:1で使用し丁度いい感じ。以前使用していた格安オイルに比べ明らかにレスポンスが良くなり,パワフルになりました。フロントアップも一発で決まりこの値段で文句のつけようがありません。オイル自体の性能は星5つですが難点として容器の蛇腹が扱いづらく溢しやすいです。

1人が参考にしています
2016-08-22
用途:
KSRに混合で使用。
対象商品:
01669142

とてもコスパに優れた商品だと思います。
現在、KSR80で55対1の割合で使用し、現在まで焼き付き等を起こしたことはありません。

薮内農園 様2016-07-08
用途:
2stエンジンなんでも
対象商品:
01669142

混合は50~60:1で草刈り機やモッサーに
一部分離でも使っていますが問題ないです

2016-03-25
用途:
エンデューロ
対象商品:
01669142

エンデューロに使用してますが価格の割には使える感じがします、エンジンを開けたあたりも良く、コストパフォーマンスの良いオイルだと思います。

2016-04-11
用途:
モトクロス
対象商品:
01669142

納期が2、3週間かかるのが少し気になりますがこの価格でなかなか手に入れるのは難しいので
助かっています。
できるだげ、自分でストックして
発注すれば問題ない品物です

2016-03-23
用途:
モトクロス用オートバイのエンジンオイル
対象商品:
01669142

モトクロスやエンデューロで2年以上このオイルを利用しているが、トラブルなし。1:100で利用できるらしいが、保険として1:60程度で使っている。それでも、結果的に経済的。

2015-09-03
用途:
モトクロスバイク
対象商品:
01669142

サンデーライディングで、40:1で使用。65cc 85cc 125ccの三台に使うので安く購入できるのはありがたいです。いつも、モノタロウさんですよ。
長く使っていますが不満は全くなしです。ただ、100:1で使う気にはなりません。

2015-07-26
用途:
2015 KX85に使用中
対象商品:
01669142

知人の勧めで使用開始。ガソリンとの混ざりも良く、高回転でも油膜は切れることなくスムーズに吹けます。他社の高価なオイルと比較しても大差ないと思います。

2015-07-27
用途:
モトクロスレーサーに使用
対象商品:
01669142

ガソリンに容易に混ざるし、ボトルの側面で残量が確認できるのが便利ですね。

2016-05-15
用途:
バイクオイル
対象商品:
01669142

他のオイルより、良く安価です。

スペース 様2015-02-17
用途:
2ストバイクの混合用として
対象商品:
01669142

100:1で使用はしてませんが50:1で原付に使用しています。オイルポンプレスにして混合専用にして使用してますが、煙も少なく回しても安心して回せます。溶け易いのもいいですね。

2015-05-21
用途:
YZ125で使用
対象商品:
01669142

常時在庫が有るといいですね。60:1~70:1で使えるのでコスパもいいし。

2019-12-01
用途:
KX65の混合ガソリンを作るのに購入しました
対象商品:
07135504

子供のモトクロスの走行のために購入しましたがオイルの性能は申し分有りませんが混合ガソリンを作るのにボトルが使いにくいと思いました

K&S Amamiya Racing 様2015-01-12
用途:
モトクロス
対象商品:
01669142

カーボン汚れが少なく、スモークレスで使いやすい。

1人が参考にしています
2014-11-28
用途:
オートバイの混合用オイルとして使用
対象商品:
01669142

値段と品質にとても満足してます。出来れば、中身の分量が確認できる容器ならなお良いと思います。

2015-02-07
用途:
趣味のモトクロスバイクに使用
対象商品:
01669142

1ケース購入で割引あると助かります。

株式会社エムアンドエム 様2014-08-19
用途:
混合燃料として。
対象商品:
01669142

これまで他社の2stオイルを使ってきましたが、やはりKTMが純正採用しているオイルが良いと思い購入するようになりました。
オイルの混合比100:1はさすがに試しておりませんが、それでも純正60:1を40:1まで変更しても特に今の所問題なく利用できています。
ガソリンへの混合具合や溶け具合もかなりよく、すぐに混合燃料が作れます。
コストパフォーマンスもかなりよいので、2stバイク乗りの方には自信を持ってお勧めできます。

3人が参考にしています
2014-08-19
用途:
エンデューロ、クロスカントリーレース(オフロード)
対象商品:
01669142

推奨混合比100:0までが大丈夫という性能面!実際は50:1~70:1で状況に応じて使用しています。
ガソリンとの混ざり具合が非常に速いのが、一番うれしいですね。
使いだしてから、腰上のOHは2回やっていますが、シリンダー、ピストンと共に傷も無く安心して使えてます!

2014-07-30
用途:
モトクロスの混合燃料用
対象商品:
01669142

すぐにガソリンに馴染むので、かなり良いです。