DWRウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.63 (115件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
529 / 税込 582
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
115件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-22
用途:
バイク整備
対象商品:
01781273

前に6個500円ほどの安物を使用したところ2000kmで中の金属が割れ走行不能になりデイトナ製に変えました 安心感が違います

2022-03-11
用途:
アドレス125 15000キロで交換
対象商品:
01782217

15000キロになり、アクセル全開時に駆動部から鳴く音がしだしたので、後輪のタイヤ交換時にベルトと同時に交換純正と同じウエイトです。すり減った状態のほうがやや加速が良かった感じですが伸びは今のほうが安定していると思い込んでいます。

2人が参考にしています
2018-05-03
用途:
原付 メンテ

純正が摩耗していた為交換しました。
特に問題なく機能しているようです。

2017-08-14
用途:
プーリーベルト交換時に使用
対象商品:
01781605

こちらのウエイトには、ウエイト刻まれているのでウエイト調整の際助かります。

市川商店 様2017-05-22
用途:
バイクの
対象商品:
01781578

3YKジョグに取り付けました。以前と同じの5グラムです。加速が良くなったのですが、エンジンの回転が同じスピードで高くなったように思います。

2016-10-04
用途:
スクーターの修理
対象商品:
01781307

精度の良い安心の製品でした。お陰でメンテナンスもしっかり行えて加速、最高速共に満足出来ました。重量の種類も多く、様々なセッティングにも対応出来ます。次回も検討いたします。

2016-07-20
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
01781666

デイトナ製ですので安心して使用しております。
近くのショップよりも安く購入できました。

2017-05-01
用途:
純正ウエイトローラーの交換
対象商品:
01781237

純正ウエイトローラーと交換しました。ハイスピードプーリーに交換していますが他社の安いウエイトローラーを使用したところ1000㎞も使用していませんが方減りしてしまい、耐久性に評判が良かったこちらの商品を購入しました。
500㎞位走行しましたが今のところ方減り等は発生していません。
値段がもう少し安くなるとコスパが良くなるんですけど。。。

2016-06-03
用途:
スクーターの補修用
対象商品:
01782217

安価なウエイトはスリーブが抜けたりしてプーリー側に損傷を与えてしまうのですが、このウエイトではそのような事もなく、安心して使えます。現物に重量が印刷してあるのも保管していてとても便利です。

2017-04-07
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
01782104

このメーカーは、純正部品より、かなり耐久性がいいです。純正が完全に減っていた走行距離でも、ほんのわずかのヘリです。他メーカーよりもちょっと高いのが残念です。

2016-12-17
用途:
シグナスXのメンテナンス
対象商品:
01781867

商品の造りも良く、現在のところ問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2016-10-06
用途:
交換用
対象商品:
01782192

ちょっと値段は高いがスクーターはメンテナンスが面倒なので偏磨耗等が起こりにくい物が良い。20000キロ程ノーメンテナンスだったが、気になるほどの偏磨耗はなかった。

2016-01-11
用途:
アドレスV125s
対象商品:
01782174

純正19g3個と今回購入の14g3個で使用しました。
加速が良くなりました。
隠れてしまうパーツですが、バリ等なく質感が高い良い製品です。

1人が参考にしています
2016-01-14
用途:
バイク
対象商品:
01782208

片面に商品サイズを、もう片面に商品グラム数が刻印されるようになって非常に使いやすくなりました。
保管時も安心です。

2016-01-01
用途:
マジェスティ125駆動系修理
対象商品:
01781876

安価で手に入りやすく、デイトナのネームバリューも気になり購入。期待を裏切らない(期待以上も無いが)商品です。次も購入予定かな。

2015-09-26
用途:
スクーターの駆動系のメンテナンス
対象商品:
01782183

初めてのW/R交換でした。他社の商品と比べ品質に定評のあるデイトナにしました。回転方向指定が無いのが助かります。価格もわざわざショップへ出向くことを考えると満足できます。耐久性が心配ですが5,000kmを目指します。今後定期的にメンテナンスする事ができるのである意味よかったと思います。

1人が参考にしています
2017-03-04
用途:
ちょうどいい重さ。
対象商品:
01781858

どうせなら1台分で商品設定してほしかったです・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2015-12-10
用途:
交換
対象商品:
01781307

今回2回目の購入です。前回のローラーも保ちが良く、シーブとの
当たりも良好で変摩耗が少なく価格以上に良い商品と思います。

2018-05-30
用途:
バイクに
対象商品:
01781614

8000キロ使用時の時点で気になる様な磨耗がなく
これなら13000キロぐらい使えそうな感じだと思う
ただ 純正ベルトは11000キロの時点で速度低下や遅さが感じられるし
社外品ベルトに関しては3000キロ走行あたりから 速度の延びが悪く感じられ 7000キロ辺りからさらに悪く感じ
1万キロぐらいで切れるのがあるから
ベルトを6000キロ程度で交換し 二回目の交換時に WRを一緒に交換するとストレスなく楽しめるでしょう
純正WRより長持ち 丈夫なのはすごいです

2016-08-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
01781307

メーカー物を安価で購入でき満足しております。