モト ギアオイルのレビュー
- 用途:
- オートバイのギアオイル交換
- 対象商品:
- 61306894
注入口に入れる時に通常じょうごなどが必要ですが、このプラスチックの口は注ぎやすいように細い口が付いていて、引っ張り出すことによって容易に注入できます。残量も透明になっている部分で確認できます。良い製品です。
- 用途:
- トライアルバイク
- 対象商品:
- 61306894
トライアルバイクのBETA EVO2Tに2ヶ月に一度くらいのペースで交換しているので、コストパフォーマンスに優れていると思います。クラッチのキレ繋がりに不具合はありません。
- 用途:
- トライアルマシンのギヤオイルとして
- 対象商品:
- 61306894
二輪メーカー純正のギヤオイル(安いモノ)と比べると、熱ダレがしにくくなった感じです(個人比)。不具合はありません。
- 用途:
- 定期的なギアオイル交換
- 対象商品:
- 61306894
KTM 250EXC TPIのギアオイルとして使用。15~20時間で交換しています。純正指定オイルは高価になってしまったので、こちらを選択してます。2サイクルが今もメジャーな欧州で、ELFブランドということもあり不安なく使用できます。モノタロウさんは安価に購入でき助かっています。
- 用途:
- 2stエンデューロレーサーのギアオイル
- 対象商品:
- 01792543
あるブログの評価でクラッチが焼けにくいとの評価を見て、ハスクバーナのTE250iのギアオイルに使っています。
焼けにくいかどうかはまだわかりませんが、フィール含めて特に問題なく使えています。
- 用途:
- 2サイクルオフロード車のミッションに使用しています
- 対象商品:
- 01792543
価格が3倍以上のオイルと比較していますが、全然問題ないです
これからも使用します
- 用途:
- トライアルバイク
- 対象商品:
- 01792543
過去にカストロールの10W-30を使っていましたが取り扱いがなくなったため
こちらに切り替えました。カストロの方がオイルの粘度が少し柔らかかったためだと思いますが クラッチの繋がり具合はこちらの方が柔らかくなったとゆうか スムーズな感じです。因みに 金額的に安いので ほぼ一月ごとぐらいでオイル交換しています。
- 用途:
- 2stバイクのギアオイル交換
- 対象商品:
- 01792543
部分合成ながらかなり質の良いオイルです。ギヤチェンジがとてもスムーズになります。私は1,000kmごとに交換しています。
- 用途:
- 2サイクルトライアル車
- 対象商品:
- 01792543
ギアオイルを色々使いましたが今の所これがコストパフォーマンスがいいような気がします。 それほど高くないので 月一ぐらいの頻度で交換しています。
- 用途:
- オートバイに使用
- 対象商品:
- 61306894
オイルが漏れてベトベトになっていました。箱を開けたらパッキンが一つしか入っておらずオイルボトルが中ガタガタと遊んでいました。これはパッキンをもっとシッカリ入れておけば防げた単純な問題です。改善を望みます。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
担当部署へ注意喚起の上、再発防止に努めさせていただきます。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 01792543
トライアルバイクに使うため購入してみましたが、粘度が少し硬めのためクラッチの切れが若干悪くなりました。
もっとサラサラ粘度の0Wとかラインナップして貰えるとありがたい。