モト フォークオイルのレビュー

平均満足度 5.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モト フォークオイル elf MOTO
elf MOTO
1,698 / 税込 1,868
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。 【用途】2輪車用
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-23
用途:
旧車フォークオイル使用
対象商品:
74176245

ハーレーFLHショベル1977年モデルにeifフォークオイル交換しました。フォークのへたりを感じないくらいに乗りやすくなりました。少し硬めの20#でかなり変わりました。満足しています。

2023-11-17
用途:
ハーレー旧車に使用
対象商品:
74176245

15#でなく20#eifフォークオイルオイルを選択しました。長年交換していなくフォークのへたりを感じていましたが、交換後かなりの改善を感じました。バイクは1977年FLHショベルですが今の所満足しています。

2024-02-09
用途:
フロントフォークのオーバーホール
対象商品:
74176227

安定の品質です。
容器に目盛りが付いているのもグッド。

2023-03-11
用途:
フォークオーバーホール
対象商品:
74176236

ビッグスクーターのフォークオーバーホールに使用
丁度いい量で乗り心地は気持ち硬くなった気がするが粘度は一緒のため気持ちの問題かも

2021-12-30
用途:
z125proに使用
対象商品:
61306849

z125proフォークオイルに使いました。
純正より少し硬くなりコーナーも踏ん張ります。
フォークオイル2本分でほぼ使い切りなので便利です。

1人が参考にしています
2020-11-07
用途:
フォークオイル交換
対象商品:
01792568

GB250のフォークオイルに使いました。
スズキの安いので良いかと思いましたが
欠品したためこちらを購入
どうせ500CCで足りるので結果大満足です。
走ったところ、大幅によくなりました。
次回もこれを購入します

1人が参考にしています
有限会社 タカミズ工芸 様2020-12-18
用途:
スクーターのフォークオイル交換に使用しました
対象商品:
01792552

フォークオイルの交換容量が120ccと少なかったので 1Lだとだいぶ無駄になるので0.5Lの探していました 交換後はスムーズになり 交換してよかったです

2020-10-20
用途:
オートバイ整備
対象商品:
01792568

量が丁度良く、余りがほどんどでなかったので無駄がなくて良かったです