LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)のレビュー
- 用途:
- 自家用車に使用
- 対象商品:
- 02620047
カブ70 96年式に使用。
自分のバッテリーのへたり具合が関係していて
いるのかも知れないが、ウインカーを点けてブレーキ
ランプを点灯させると点滅が早くなります。
あと電子式ですがカチカチリレー音が普通のウインカーリレー
と同じぐらいします。
- 用途:
- LED化
LED化のために購入しました。エンジンかかると、ハイフラになります。エンジン停止時は普通に点滅しますが。不良品ですかね、これ。
- 用途:
- 単車のウインカLED化のため
- 対象商品:
- 02620047
到着当初、電球にて問題なく動作していましたが、LED化を進めたところ、4個全部のウインカをLED化した時点で動作が不安定になりました。
何か、問題を抱えている気がします。おすすめできません。
- 用途:
- ウインカーリレーが故障したので代替品として購入
- 対象商品:
- 02620047
幅広いバルブに対応となっていたので購入したのですが、一週間で点かなくなってしまいました。普通の電球のまま使用したのですが、これはLED専用ではないでしょうか。ならば、「LED専用。電球には使用できません」と明示していただきたい。
- 用途:
- バイクウインカーのLED化に
- 対象商品:
- 02620047
バイクウインカーのLED化に使おうと思いました。いろいろと試験しましたが、結局このリレーはLEDでは動作しませんでした。(バイク側の回路の問題ではございません。) 最終的には他社製のリレーで問題無く動作しています。
- 用途:
- 原付バイク等の汎用ハザード追加
- 対象商品:
- 02620047
こちらの汎用ICウインカーリレーはLED対応ですが通常の原付や原付以上の排気量のバイクに使われているT10 10Wの電球にも通常の点滅速度でした。しかも今回は自作によるハザード回路を追加したところ、前後の電球を同時に点滅するとハイフラにもならず通常の点滅速度だったので大変満足しました。値段も他のLED対応のウインカーリレーよりもかなりお買い得な商品だと思います。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 02620047
純正品のリレーとほぼ同じサイズ、使い勝手は良い。機械式ではないので動作音はしないが、LEDウインカーを使用するには必須、大きな抵抗を入れるのは消費電流を軽減するはずのLED化の意義に反する。
- 用途:
- 他のメーカー品では直らなかったハイフラが・・・
- 対象商品:
- 02620047
YB-1 fourがハイフラになってしまい色々なメーカーのリレーを使いましたが直らなかったのですが、こちらのリレーに変えたら直りました。
- 用途:
- オートバイ
- 対象商品:
- 02620047
以前も使っていて好印象でしたが
ロットが変わったのか?(袋が変わってから)以前は使えていたハザードが全く使えなくなった
複数個購入して試したがやはり反応なし(普通のフラッシャは完璧に動きます)
以前のモデルの様にワイドワットに対応してくれれば良かったと思います。
バルブはハザードで23W×4での症状です。
残念です。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、仕様変更はしていないとのことです。
また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- バイクのウィンカーLED化&自作ハザード回路製作
- 対象商品:
- 02620047
バイクのウィンカー使用時、電圧降下が著しいのでLED化するために購入。ついでに純正フラッシャーリレーでは不可能だったハザード回路を自作にて追加。
点灯はOK、リレー自体は非防水の為接合部と端子部にシーラーを塗って一応防水加工しました。耐久性は未知数なので、予備にもう一個購入しています。
不具合な点がひとつ、メーターのインジケーターも含めてすべてLEDにしたのですが、作動時、インジケーターがもやっと光りっぱなし。点滅に合わせて光量は増減するが、消灯することが無い。しかたがないのでインジケーターだけは通常の球に戻してこの現象は収まりました。
- 用途:
- ホンダスーパーカブ50の修理
- 対象商品:
- 02620047
ホンダスーパーカブ50の修理に使用しました。純正品の場合3,000円前後の価格ですが、安価に修理できました。尚、取付に要するゴム部品も付属しています。
- 用途:
- 原付一種・二種のウインカーLED化のため
- 対象商品:
- 02620047
6V原付一台12V三台所有しているが、フロントかリアのどちらかのウインカー球を、通常球にしないと、正常に点滅してくれない。
用意したG18のLED球が半分余ってしまった。
なぜか私の所有車両では、LEDと通常球の両方を使う必要が有るようです。
- 用途:
- LEDウインカーに交換したため
- 対象商品:
- 02620047
LED1.5W×2+インジケーターLEDで使用したところ、反応が約1秒程、遅れる。ICタイプは往々にして遅れる傾向があるが一寸、極端。
我慢出来ればよいが、私は我慢出来ないのでNG。値段相応かな。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。