ロング スロットルケーブル Wのレビュー
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
2024-03-21
- 用途:
- バイクのメインテナンスに購入。
- 対象商品:
- 03390415
純正部品が出なくなり困っていた矢先 ハリケーンにめぐり逢い 即購入致しました。
手際よく作業出来て問題ありません。
モノタロウが無くては 今でも怒涛に迷っていたでしょう。
2023-07-01
- 用途:
- ケーブルワイヤ交換
- 対象商品:
- 03391045
ハンドル交換のため専用品が必要でした。ハンドルメーカーの純正品のため、問題なく使用でき安心・満足です。
1人が参考にしています
2021-09-27
- 用途:
- GB250クラブマンE型 ハンドル(スワロー逆付)交換に伴いロング化
- 対象商品:
- 03389024
ハンドル変更で突っ張る感じが生じ交換、取り回しを変更しスムーズに作動するようになった。
品質は純正同等以上といった印象。
2021-08-11
- 用途:
- ハンドル交換時
- 対象商品:
- 03391368
社外のコンドルハンドルへの交換時に、純正ではケーブルの取回しがキツくなり引き側ケーブルのプラスチックアジャスター部分が破損したため交換用に購入。15cm延長のおかげで取回しに余裕ができて満足しています。
2021-03-11
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 03389173
gpz900のスロットルが渋くなってきたので交換しました。取り回しをちゃんとやらないと渋いままでしたが、ちゃんと取り回せばスコスコになりました。
2019-06-30
- 用途:
- SRX-4 '87 2NYのバーハンへ対応
- 対象商品:
- 03388568
SRXのⅡ型('87 2NY)をバーハン化したことで
ノーマルのままでは取り回しがきつくなったため
購入しました
Ⅳ型('90-)用となっていますが
形状は同じなので当然ポン付けOKです
50-100mmくらいのロングでよかったのですが
コスパも良いので160mmロングでも満足です
2018-01-30
- 用途:
- アップハンドル交換で長さが足りなかったので。
- 対象商品:
- 03388622
ゼファー400にアップハンドル交換時に、15cmロングのアクセルワイヤーを使用しましたが、物がイイので、何の問題も無いし、アクセルがかなり軽くなりました。オススメです。
1人が参考にしています
2017-03-22
- 用途:
- スクータに使ってます。
- 対象商品:
- 03388087
スロットルがおもたくなった。
商品の入っているビニールをもっと丈夫にしてください。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。