グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用のレビュー

平均満足度 4.17 (383件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
383件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-27
用途:
代車の整備
対象商品:
03396952

少し耐久性に問題がありますが、コスパ最高。リピートです。

2017-01-05
用途:
商用車に
対象商品:
03396898

この値段ですが、特に問題なく利用させてもらっています。

2015-12-22
用途:
家族の車
対象商品:
03396907

変えるのも簡単で経済的

カーショップベアーズ 様2015-07-07
用途:
通常のメンテナンス
対象商品:
03396898

1年に1度交換目安ですので価格が安くて助かります。消耗品ですので十分!

2018-02-05
用途:
車検整備
対象商品:
03396986

届いた商品を見てビックリ!開封跡があり破れて外箱をマスキングテープで止めてある。不安になり中身を確認すると板バネが短い・・・550mmなのに525mm用の板バネ??
何度も購入してきたが今回は酷過ぎて笑いが出る。
10年位利用させてもらっているが最近は品質やピッキングのレベルが酷過ぎる。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

有限会社今光自動車 様2020-05-17
用途:
車検時の交換部品として
対象商品:
03396934

安いので、ライフが短くしょっちゅう交換しないといけません。

2015-08-17
用途:
中古車仕上げ用
対象商品:
03396916

できるだけ安いものをチョイスしているのですが、最近円安なので中国製品がことごとく値上がりし参ってます。もっとお安く作ってくれるところ探してください。

1人が参考にしています
有限会社ブラザー自動車センター 様2015-03-17
用途:
車検その他お客様の要請にて交換
対象商品:
03396916

非常に安価なので驚きます、しかし品物は間違いなくいいです、一部の替えゴムがこの金額より少し高価になっているのが
気になりますが....

1人が参考にしています
2020-08-28
用途:
整備業
対象商品:
03396977

若干長い!560mmある。はみ出すぎる。たまたま?

1人が参考にしています
2015-05-28
用途:
ワイパー交換
対象商品:
03396934

たくさん交換するので安いのには満足しているのですが、新品でもすじが入ったりするときがあるのが難点です。

1人が参考にしています
登尾モータース 様2018-04-03
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
03396907

以前にも購入しましたが6ヶ月ぐらいしかもちません値段が安ので半年ごと交換しています。

2017-03-24
用途:
ワイパーゴムの交換
対象商品:
03396952

耐久性はこれからですが、特に問題ありません。
短いブレードにはカットして使用していますが問題ありません。

2017-08-25
用途:
自動車整備
対象商品:
03396916

他の方の書き込みに「金属のプレートが10mm短い」とあり、400mmの箱の中を確認したところ、私のは片側だけ45mm短いのが混ざってました。
すでに8本販売しており、今現在お客様からのクレームはありませんが、心配です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2016-03-12
用途:
自家用車
対象商品:
03396934

1本あたり200円しない コスパ最高
品質も問題無し

2016-07-20
用途:
車検交換部品
対象商品:
03396916

安さだけがみりょくで使ってます。

フジタオート 様2015-08-11
用途:
古いワイパーゴムと交換する
対象商品:
03396968

地元のカーショップで買うより低価格でゴム質も変わりないので良かった。

トータル カープロデュース チャレンジ 様2017-02-21
用途:
ワイパーのゴム交換で
対象商品:
03396916

思ってたよりも耐久性もありそうで使い勝手が良かった!

有限会社Bie 様2015-11-29
用途:
業務用
対象商品:
03396968

安い、品揃え、質、どれも、良い

2015-03-27
用途:
ワイパー交換
対象商品:
03396952

品質よくなっているように思いますが前モデルの安いものを求めている人も少なからずいると思われので打ち切っていくのは残念です。前モデルとは若干色合い等が違い1台分2本同時交換する場合に左右不揃いがどうしても気になります。前モデルの在庫がまだ沢山残っており捨てるわけにもいかず徐々に現モデルに入れ替えていくつもりですがその期間悔しい思いであります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2017-06-23
用途:
劣化したワイパーゴムの定期交換。
対象商品:
03396916

長さ400mmのワイパーゴムの商品は補強用板プレートが約10mm短く左右均等に5mm減らして取付しました。その為、両サイドが弱くワイパー使用時のビビリ発生の原因になっているように思えます。私に納品された商品 のみの不良でしょうか?10本購入ですのでこの先完結使用まで時間を要するのとゴム製品は使用しなくても劣化するので購入失敗した気分です。本数が5本セット位の商品を販売していただくと助かりますが・・・

2人が参考にしています