ワイドワットウインカーリレーのレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイドワットウインカーリレー POSH Faith
POSH Faith
3,398 / 税込 3,738
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-28
用途:
オートバイWR250R

車体側のコネクタへそのまま接続できる。そのままではブラブラするので固定は必要。スイッチONすると点灯から始まり純正品と変わらない。現状電球は10Wの白熱灯だがLEDへ変更予定。リレーは1W~100Wまで使用可能のため1WのLED×2個では問題なく動作するはず。

2025-11-07
用途:
バイクのウインカーLED化
対象商品:
03798113

TW225のウインカーLED化対策で購入。ポン付け、ハイフラ無し!少々お高めですが、間違いない商品で安心感がありますね。

後藤商会 様2022-05-12
用途:
RC42で使用
対象商品:
03798113

ウインカーをLED化しました。ばっちりでした。。。

2020-10-22
用途:
バイクのウインカーLED化
対象商品:
03798122

ウインカー作動時に音つきで点滅するのでこのリレーにしてよかったです。LEDバルブでも全く問題ありませんでした。

株式会社エアフォルク 様2021-08-15
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
03798122

とても、良い対応でいつも助かっています。
これからも、長きに宜しくお願いします。

1人が参考にしています
2020-07-05
用途:
APE50のウィンカーLED化に使用
対象商品:
03798147

他社製2線式のワイドフラッシャーを使用したところ点滅の滅時にもわずかに発光してしまうゴースト点灯状態になってしまいこちらを試したところ問題なく点滅してくれました。

2019-06-19
用途:
ホンダNC750X(RC90)に取付。
対象商品:
03798122

LEDウィンカーへ交換する為購入。純正品と交換するだけ。
何の心配も要らずに交換可能。ただ少しリレー速度が早いのが気になるところです。
ホンダではフロントウィンカーをポジションとして使っている為、専用のリレーが出ています。少々お高いですが、使ってみたいですね。

2019-11-20
用途:
バイクのウインカー
対象商品:
03798113

安心のメーカーで安心して取り付けできました。また機会があれば購入希望。

2018-11-18
用途:
ヤマハ ドラッグスター250
対象商品:
03798113

ハイフラ防止のため購入しました。ドラッグスター250にポン付けでしました。

山田モータース 様2017-10-14
用途:
CB750修理
対象商品:
03798113

LEDではありませんが社外中古ウィンカーに交換したところ(電球のワットが違っていた)ハイフラ状態になってしまいました。この商品に交換したところ安定して点滅しました。カチカチ作動音はありませんが満足しています。

1人が参考にしています
大嶋クリップ 様2018-01-05
用途:
97年式カワサキ車
対象商品:
03798113

他のブランドも見ましたが、本品写真で取付加工不要なのが一目でわかったので、これにしました。車両(前:LED / 後:電球 / ハザード無 / 表示灯:1灯)への取付もインジケータースタビライザーを追加することなく問題無く点滅しています。

2016-12-23
用途:
オートバイカスタム
対象商品:
03798138

安心!安定の定番です。ウインカーのLED化には欠かせません。ハイフラ防止に最適です。

1人が参考にしています