ブレーキブリーダー 1.8Lのレビュー

平均満足度 3.68 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ
モノタロウ
13,980 / 税込 15,378
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 【用途】ブレーキブリーディングやエア抜きに
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
サンダーレーシング 様2025-08-16
用途:
ブレーキフルードのエア抜き

2016年に購入。
白いケースもしっかりしており、多少ぶつけようが傷もつかず、割れる気配もありません。
実は、以前他社の品を使っており「エアを吸ってあまり吸引しない」と思い廃棄したのです。これは自分の不勉強だったので、モノタロウさんで買いなおしました。
約9年使用しての不具合は、
1.ブリーダーボルトに接続する黒い部分がひび割れたこと(6年持っているので問題なし)
2.排出用の青アルマイトの隙間がほとんどなく外すのに若干苦労すること(これくらいの方がいいとも言えます)
で、不具合ということはありません。
車のリヤブレーキのフルードを引くにはエア消費は多いですが、フロントはサクサク抜けます。
ハイブリッド車の場合はガンガンフルードを引きますので要注意です。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
車検整備

昔から使っています。新しいのは・・エアーの排気音が大きくなった気がします。普通にエア抜き・ブレーキオイル交換ができます。

2025-02-27
用途:
自動車・オートバイ整備
対象商品:
05608453

個人ショップで購入。安定感があり良い。本店でも同じ物を購入しましたが、オートバイ数台使用で突然吸わなくなりました。非分解なので原因分からず。すぐに返金対応して頂きましたが、返金ではなくて同じ物を送って頂いたほうが仕事が止まらずに済んだ。
私自身の商品も壊れないのか不安。

ガレージプレアデス 様2025-07-01
用途:
ブレーキエア抜き

作業頻度は2か月に1度程度ですが3回目で吸わなくなり壊れました。

ゼットモータース販売株式会社 様2025-05-15
用途:
ブレーキフルードの交換
対象商品:
05608453

これまで2度購入して使用しましたが永く使えません。すぐに吸えなくなります
2回目の物は半年で壊れました。業務用にはお勧めできません。

紀州自動車車検整備協同組合 様2024-06-14
用途:
ブレーキの交換作業がひとりでスムーズにできます。
対象商品:
05608453

丈夫のプラスチックが割けますが、これは丈夫で長持ちで作業もはかどります。床に置いても倒れずに自立してます。

2023-09-19
用途:
自動車整備

以前は1Lタイプの物を使用してましたが、こちらは大きなタンクなので安定は十分。
レビューで吸い込みが悪い、エアー混じりのフルードが。とありますが、コンプレッサーの圧力の問題もありますし、構造的に吸い込む訳ですからブリーダーを緩めたネジ山の隙間からエアーを吸ってエアー混じりと勘違いされてるのかもしれません。全く問題ありません。小型トラックも余裕です。
ただ、フルードを排出するオーリング、フルードに弱いのか伸びます。外れなくなります。対策された交換用のオーリングを出して貰えると助かります。
手持ちの汎用のオーリングで合うものが無くて…

9人が参考にしています
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様2020-11-13
用途:
車、オートバイのブレーキメンテ時に使用。
対象商品:
05608453

1人じゃ面倒なエア抜きも普通に出来ました。
自分は途中にワンウェイバルブを取り付けました。

2人が参考にしています
2020-06-10
用途:
自動車のブレーキフルードの交換やエア抜き作業
対象商品:
05608453

一人でエア抜きやブレーキフルード交換ができるので、とても便利です。しかし、抜いたブレーキフルードに多分配管接続部からエアが混入してしまうので、回路中のエアなのか、途中で混入したエアなのかが判別できず、困ります。

5人が参考にしています
有限会社アカイワ 様2019-12-11
用途:
ブレーキエア抜き
対象商品:
05608453

作りが良く、安定良く倒れない、吸い込みも良い。
モノタロウブランドで、満足しています。

1人が参考にしています
有限会社小林トラクター整備工場 様2019-03-30
用途:
一人でブレーキのエア抜きをする
対象商品:
05608453

とても良い商品です
ただ、一人で作業するにあたり、落下させてしまいました。
ケースが粉々になりました
ケースだけ販売していただけないでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

有限会社鈴木 様2020-10-14
用途:
バイクのフルード交換用に
対象商品:
05608453

前は3000円ほどで購入した安いタイプを使用していました。
三角形でレバーの位置の関係上安定性が悪く倒れてフルードを漏らすことも
多々ありました。
バイクショップなどで使ってるこのタイプが高くて手が出ませんでしたが
少し安かったので購入。
レバーの固定も前のタイプはありましたが、思いっきりレバー握りこまないと
固定するクックが引っかからずほとんど使っておらず作業中ずっと握る感じでした。
これはレバーのスプリング張力が強く逆に握ってる方が疲れます。
握りこんでフックを掛け、フックを外すのも簡単にできるのでいいですね。
1点、内部のフルードを抜くとき前の製品はレバーとふたが一体式でねじ式のため
外して廃出、内部の清掃も簡単にできましたが、この製品はブルーのキャップから
しか廃止できずレバーの二部分は固定され外れないので内部の清掃がしにくいですね。
本体も硬質のプラスチックなので落下させたら簡単に割れそうなので
作りが良すぎる分注意が必要です。

3人が参考にしています
2019-03-19
用途:
ブレーキフルード交換作業
対象商品:
05608453

吸出し時にフルードとエアーが混ざって出てくるので、ブレーキパイプ内にエアーが残るような気がして不安があります。
結局最後はペダルを踏んで作業終了にしています。
電動真空ポンプを取り付け改造しようと思っています。
精神的に気にしすぎかも知れませんが、ブレーキは怖いので今は使っていません。

6人が参考にしています
2018-05-14
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
05608453

ブレーキフルード交換を1人でやる為に購入しました。
コンプレッサーと組合わせて使用しますが、問題なく使用できます。
モノタロウブランド15%OFFで購入したので安かったです。
便利なので買って損はないです。

2人が参考にしています
交告モータース 様2018-08-01
用途:
一人でラクラク!エア抜き作業
対象商品:
05608453

一人でラクラク!エア抜き作業・・が出来ると良いとの期待を込めて星4つ。未だ使用していないが期待大です。

松本自動車整備工場 様2017-11-13
用途:
ブレーキオイルエアー抜き
対象商品:
05608453

以前使ってたのが壊れたので、似た感じの購入しました
とても使いやすい良い商品が購入でき満足しております。

2017-09-02
用途:
クラッチ、ブレーキオイルエア抜き
対象商品:
05608453

今まで5000円ぐらいの物を使用していましたが、こちらを購入してよかったです。吸入力が強い。ホースが半透明で僅かなエアは見にくいので、次回透明ホースを使用してみようと思っています。お薦めの商品です。

1人が参考にしています
2017-03-09
用途:
塗装の時
対象商品:
05608453

予想以上にコンパクトで、作業がしやすいです。軽量でいいです

2016-11-24
用途:
ブレーキ液のエアー抜き
対象商品:
05608453

物が大きく、安定しているので転倒しにくいのが気に入ってます。作業も一人で楽に出来ました。便利です。

2015-07-13
用途:
ブレーキオイルの交換
対象商品:
05608453

負圧力もそこそこあり 使えます 作業も楽です

3人が参考にしています