ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応のレビュー

平均満足度 4.57 (197件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。 【用途】ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
197件中 181~197件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
岩田商店 様2015-04-23
用途:
ブレーキパットの交換
対象商品:
05695935

車3台のブレーキパット、ロータなどの作業に使ってみましたが良い商品だと思います。作業も楽でした。ラヂットレンチが使えるのが良いです。

2015-07-18
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
05695935

お客様の都合により、時間短縮を余儀なくされた時、ラチェットでの作業はとてもスムーズでお客様にも喜ばれました。
たまに、噛み込みがありますが。

2017-11-26
用途:
キャリパーピストン戻し
対象商品:
05695935

モノはまあまあですが、スライドするTハンドルのバーが微妙に使い辛い

2人が参考にしています
2015-04-10
用途:
ディスクキャリパーピストン戻し
対象商品:
05695935

動きもスムーズで使いやすい

2015-02-03
用途:
軽トラ整備
対象商品:
05695935

軽トラDA65Tの、ディスクパット交換用に購入。ラチェットレンチが使えるので簡単に作業できます。

2015-01-22
用途:
ピストン戻し
対象商品:
05695935

ラチェトが使えるので力がよくはいります!
バイク整備にはもってこいです!

2019-09-17
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
05695935

板の厚みがあり過ぎて、バイクのキャリパーには使いにくいです

2016-06-17
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
05695935

今まで別の工具を使用していましたが、あれば重宝します!

株式会社プレミアム 様2016-06-27
用途:
交換作業
対象商品:
05695935

若干使いづらい、安い。

小林 総業 様2016-05-05
用途:
キャリパーピストン戻し
対象商品:
05695935

ピストン戻らなく板が負けてしまい斜めに曲がってしまいました使い物にならない商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

有限会社ウエスト 様2016-05-05
用途:
ブレーキパット交換
対象商品:
05695935

超満足!!

2016-04-14
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
05695935

特に問題なく使用できました。

2015-11-18
用途:
バイクのブレーキピストン戻し
対象商品:
05695935

ボルトのピッチとクリアランスが広すぎて、ピストンを戻している最中に板が斜めになり、ボルトに噛んでしまい、しょっちゅう手で板を支えながら戻してやらなければならない。
4つ押しピストンだと板の長さが足りずにピストンが斜めに入ってしまう。
ボルトを回すハンドルも滑りが悪くて使いにくい。
大失敗だった。

2人が参考にしています
2015-10-18
用途:
バイク
対象商品:
05695935

安く手に入れたので満足です。

2015-05-22
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
05695935

とても楽に作業ができました
安価で良い商品だと思います

有限会社南電気商会 様2015-09-25
用途:
ブレーキ用
対象商品:
05695935

個人で使用の為に購入。
何度も使う物でもないので、安いので十分。
使用感も、何の問題もありません。

2015-02-15
用途:
ブレーキパット交換
対象商品:
05695935

使いやすくコストパフォーマンスは高い。