メタルトリートメント リキッド (エンジン用)のレビュー
エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
バンエー株式会社 様2024-11-25
- 用途:
- ノア ハイブリット新車に使用
エンジンの回転がスムーズになりました。
4000回転からのドカドカ回っていたのが
とてもスムーズに回るようになりました。
大変良い商品だと思います。
エンジンが別物のようです。
1人が参考にしています
2022-02-11
- 用途:
- 自動車エンジンのメンテナンスに使用
トヨタプリウスに使用しています。
10万キロを超えてから、5万キロごとに使用し現在29万キロ走行しました。
4人が参考にしています
モデルクリーニングセンター 様2021-08-17
- 用途:
- オイル交換時に注入
- 対象商品:
- 08500293
方法が面倒な割に効果のほどもあまりわからない。
値段も高いしおススメ出来ないです。
2人が参考にしています
2021-01-05
- 用途:
- 自動車・バイク用
- 対象商品:
- 08500284
自動車・バイクを購入時又は5万キロ走行時に必ず使用している。この手の商品は効果の程がわからないのが正直なところ。実際、燃費アップ効果はほとんどなく、注入時にエンジン音が気持ち静かになった・滑らかになったかなという感じ。それもエンジンオイルを新品に交換したからかもしれない。ただ今まで何台かの車・バイクに使用してきて、ただの1台もエンジン故障が無かったのは、マイクロロンの効果かもと信じて今後も使用すると思います。
4人が参考にしています
2020-04-04
- 用途:
- GPZ400Rに投入
- 対象商品:
- 08500284
アイドリングが安定し、低速のトルクが増した感じ。
始動性もよくなり、高回転までの吹け上がりもよくなりました。
2人が参考にしています
井上電気 様2021-05-08
- 用途:
- オイル交換時に使用
- 対象商品:
- 08500293
長年マイクロロンは車によく購入しましたが、今回は初めてハーレーダビッドソン
IRON XL1200NSに16オンスをオイル交換後に入れました。200km走行後2割は燃費が伸びたようです。もっと走行したら変化が有るかもしれません。
2人が参考にしています
2016-10-31
- 用途:
- エンジンオイルに投入
- 対象商品:
- 08500293
とても満足して居ます。投入後エンジン音が静かに成りました。馬力もアップしたように感じます。とても良い商品です。おすすめ商品です。