万能補修パテのレビュー

接着剤・補修材の口コミ満足度ランキング 3位
平均満足度 4.26 (368件のレビュー)
商品レビューを投稿する
万能補修パテ モノタロウ
モノタロウ
499 / 税込 549
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。 【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
368件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-21
用途:
バッフル板の重量アップ

車のドアスピーカーを社外品に交換した際、付属のバッフル板はプラスチックなため隙間をパテで埋めて重量を増加することによって音質をアップさせるために使用。しっかり固まるためヤスリでの補修や流出の心配もなく満足。音は使用前後で比較していないのでわかりませんが良いと思います。

2025-11-25
用途:
風呂場の至る所に

万能っと書いてあるだけの事は有ります。
風呂場の排水部、コンクリートがボロボロに成ってたので盛って直しました。
盛ってから3年経ちます。
リピーターです。

2025-12-09
用途:
マフラーやチャンバーの割れ穴埋め

使用目的にもよるかもしれませんが、他社の同製品に比べても遜色は少ないと思います。

2025-08-27
用途:
床タイルの割れ補修

黒いタイル床の補修に使用しました。短時間で十分な硬度になり、使いやすいと感じました。ちょっとした補修に使うには容量も十分でした。色は黒よりやや明るい銀黒といった感じです。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
ケレン後のスキマを埋めるのに使用

鉄部のケレン後にスキマが空いてしまい、5個使用したが足りず、すぐに16個追加した。
「約1分程こねてからスキマに埋めて」を繰り返し、24時間以上経ってから塗装した。
しっかりと硬化してくれて、塗料の乗りも良く、大変助かった。
他社製品よりも安価で、注文後すぐに届けてもらえた点もgood!!
機会があれば、また注文したいと思う。

松尾農場 様2025-10-30
用途:
古い運搬機の錆た荷台の凹み、穴補修
対象商品:
11094597

カップサンダー、ディスクグラインダーで錆とりして、脱脂後、練って埋めました。塗装も綺麗に乗り満足です。

2025-09-10
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
11094597

割れてしまったプラスチック部品の補修に使用。
見た目は悪いですが機能上問題無い状態になりました。
新しい部品を購入するより安く早く直す事が出来て良かったです。

2025-08-09
用途:
車のメンテ

とても柔らかく混ぜやすいです。使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-10-25
用途:
蒸気管20Aのピンホール補修
対象商品:
11094597

広く厚めに補修したが、1年後パテ自体が割れた。
再度の補修が難しくなった。固まりにムラができるのかもしれない。

2025-07-03
用途:
家具のくぼみ修正

完全に固まるまでちょっと臭いはきついが、硬化も早くて使い勝手はよかったです。

2025-04-10
用途:
車のメンテナンス

古い車の床がサビで穴が開いていました。以前にもこの商品で補修し塗装しました。もう3年位経ちますが全く問題ないので、今回もこの商品で補修します。

1人が参考にしています
2025-06-29
用途:
PEオイルタンクの補修

簡単に使えて乾燥も早いので便利です。ちょっとした補修に素人でも使えます。

2025-08-23
用途:
アルミの穴埋め等

安定性が良好で使い勝手が良いと思います。
コストパフォーマンスも抜群です。

2025-06-22
用途:
車ボディの穴埋め

ボディの穴埋め補修に購入。大きい穴埋めで苦労しいましたが穴埋め出来て満足です。

ゼネラルカーゴ 様2025-06-10
用途:
車、バイクのメンテナンス他
対象商品:
11094606

ちょっとしたカケ等の補修に便利そうなので
購入してみました。
容量も多く安価なので助かります。

株式会社シグマックス 様2025-07-08
用途:
プラスチックの割れの補修

硬化後の硬さは問題なし。やすりで削って形を出すこともできました。

井上電気 様2025-05-01
用途:
塊のパテを作成したい時

散水の元が水漏れしており、完全に水漏れを治したい。適量な量をカッターで切り安価で使えるので、リピートです。

PARAGRAPH 様2025-03-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11094597

繁忙期に故障した機械を修理する際、パーツがとどくまでの緊急時の補修にとても重宝しています。

2025-11-28
用途:
作業

モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした

2025-06-08
用途:
補強と穴埋めを同時に

安価なので常備しておけるのと、色がグレーで使いやすいです。