FLEX SEALのレビュー

平均満足度 3.27 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FLEX SEAL FLEX SEAL
FLEX SEAL
   
あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。 【用途】ガラス用、アルミ用、ポリ塩化ビニル、レンガ用、コンクリート用、鉄用(さび止め)。 天窓、側溝、基礎、雨戸、窓枠、ビニールパイプ、雨漏り、ホース煙突、ダクト、ドレンパン、車の補修他。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-15
用途:
納屋の基礎部分からの止水
対象商品:
16513315

納屋の基礎部分と壁からの雪解け水の侵入があったが、これで見事に止まった!

ワイルドランド 様2022-03-18
用途:
ホンダの軽トラのラジエターホースの水漏れ修理
対象商品:
16513297

どうかなと思いながら軽トラの下にもぐって、3㎜程のパイプの穴に吹き付けて見ました。
説明書きに書いてある通りに、約24時間(実際は18時間位)で硬化してて、クーラント注入時も液漏れすることなく、エアー抜きもでき、今は快適です。
下からの吹付なのでかなりだれてもったいなかったのですが、2度塗りすることなく終了したので、まずは満足しております。

2021-08-19
用途:
外壁の防水工事
対象商品:
16513315

素晴らしい効果がありました。元の生地の隙間にしっかり浸透して埋まることで防水効果がありました。従来の他商品よりかなり優位性がある商品です。

2人が参考にしています
2019-04-12
用途:
設備の改良
対象商品:
16513315

3Dプリンタ造形品を防水施工する必要があり、短納期で入手性が良くとても助かった。
防水性能についても、十分な性能を確認できた

1人が参考にしています
桶本興業株式会社 様2018-12-14
用途:
トラックのセンターシートの雨漏り補修
対象商品:
16513315

トラックのセンターシートの補修に重宝しています,小さな穴の目止めにもよいです

1人が参考にしています
東京堂印刷株式会社 様2016-08-22
用途:
土台の基礎と壁の接合部に雨の侵入を防ぐ為に使用しました。
対象商品:
16513306

購入した商品は台風が上陸する前日に届くタイミングでした。
商品を手にしてからは迷う事無く雨漏りがする壁にスプレーし、その時を待ちました。一晩で台風一家は通り抜けた翌朝、壁には今まで悩まされて来た影響は全く感じられず、FLEX SEALの効果を存分に感じると共に購入して本当に良かったと思いました。

1人が参考にしています
ダイジ興産 様2022-01-29
用途:
外壁漏水補修時

トーチバーナーで乾かしたあと塗布しても普通に止まらなかった。

1人が参考にしています
日環計量管理株式会社 北原荘 様2022-04-21
用途:
壁の水漏れに使用
対象商品:
16513315

ネット画像のCM見て 購入したが はっきり言って誇大広告 まったく他の防水スプレーと変わらず 値段は3倍 ジゃロに言いたい

3人が参考にしています
2015-12-11
用途:
ブロックの防水
対象商品:
16513315

ブロックの防水のため使用しました。効いてはいるようですが、価格的に高いと感じます。どの位もつかによっては塗装でも良いかもしれません。

1人が参考にしています
2017-12-08
用途:
雨漏り修理
対象商品:
16513315

白壁なのでクリアを使用しましたが、紫外線の影響か?数日したら黄色く変色して塗った所がかなり目立ちます。水の進入は防げました。

2人が参考にしています
有限会社 サクセス 様2017-08-28
用途:
壁面の防水に
対象商品:
16513315

薄く2度吹いたが防水効果もあまりない。 厚めに吹くと見た目が汚い。 手間を惜しまずにコーキングし塗装した方が良いと思う。

有限会社グラッツ 様2017-05-13
用途:
未使用
対象商品:
16513297

注文品は396gの物で納品書もそうなっているが、届いたものは283gの小さいサイズの物  詐欺ですね!!
解らないと思ってこういうことするんですかね!
アメリカにて本物の396gの物買ってきてるんで、比べたらすぐばれますよ!
交換、もしくは正規の物送ってください。
非常に遺憾です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この商品は正味量が283gで本体重量が396gであるため、弊社で396gと登録してしまっておりました。大変申し訳ございませんでした。商品情報を修正いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

2017-03-24
用途:
防水
対象商品:
16513306

購入後すぐに使用しなかった(2か月後)せいもあるかもしれませんが、まったく使用できませんでした。噴射されませんでした。高い買い物でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2016-03-17
用途:
樋の修理
対象商品:
16513315

経年劣化による水漏れ修理に購入、水漏れ修理がスプレーだけで出来るので最高。

2015-08-31
用途:
空調機のドレンパン補修
対象商品:
16513297

使用した感じは、問題無くきれいに補修できた。 ドレンパンの腐食も想像以上に無く補修程度にて対応できた。
但し、梱包状態で問題有り(スプレーノズル部に噴出した痕跡)電話にて状態説明し後日調査の後連絡するとの事。 メールにての報告のみで済まされた。
いつも購入しているが、こんな対応で済まされるとは愕然!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。