スクーター用タイヤのレビュー

平均満足度 4.50 (440件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクーター用タイヤ KINGS TIRE
KINGS TIRE
   
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
440件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-28
用途:
リード100(JF06)のタイヤ交換
対象商品:
17215318

リード100(JF06)に問題なく使用できます。ハンドリング、グリップとも十分満足できます。ちなみに、私の場合、空気圧はメーカー指定値より低めがいい感じです。

1人が参考にしています
2020-03-15
用途:
自家用のバイクに使用
対象商品:
17215284

大変満足しました。値段も安く、また機会があれば利用したいです。

2019-01-18
用途:
アドレスV125タイヤ交換
対象商品:
17215318

まず商品レビューの前に送品された梱包が素晴らしいです。しかも発注から2日での到着です。
タイヤは通勤用のバイクですのでコスパ優先です。今回は前後交換しましたが値段からすれば素晴らしいと思います。次は原付の交換用に注文致します。

2019-10-03
用途:
スクータのタイヤ交換
対象商品:
17215284

安いからって馬鹿にしちゃいけませんよー。ちゃんと使えます!

2019-03-30
用途:
原付バイクに使用
対象商品:
17215284

IRC等ブランドと遜色ない使用感で
リピート確実です

2019-02-07
用途:
アドレス125リアタイア交換
対象商品:
17215318

100-90-10購入
梱包がしっかりしてました。良いです。パターンも好みで走行も、問題なく使用しています。

2019-01-08
用途:
街乗り用のスクーターのタイヤ交換
対象商品:
17215293

ヤマハ・JOGに使用。
某社のハイグリップタイヤにクリソツですが普通のタイヤです。
ハンドリングは軽快で、グリップ力も申し分なし。
下手な国内メーカーのタイヤより全然いい気がします。
耐摩耗性はまだ100km程度しか走っていないので不明ですが、問題なさそうに感じます。

2019-04-29
用途:
原付のタイヤ交換
対象商品:
17215302

タイヤを組み替える際、気温が低かった関係かやや硬い感じがした。コストパフォーマンスはいいと思います。

2019-02-09
用途:
通勤用原付に付けた
対象商品:
17215284

乗った感じも良いしなんといってもコスパが良い、通勤で駅までくらいなら充分ですね!

2019-03-26
用途:
OH
対象商品:
17215284

最初は心配でしたがかなりいいせいひんでよかったです。

2018-12-24
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215302

このタイヤで、この価格は絶対買いです。グリップはソコソコですが、耐久性がめちゃくちゃ良いです。

2人が参考にしています
2019-02-09
用途:
交換
対象商品:
17215302

安いが、食いつきもよくいいかんじ。次回もよろしくお願いします

2018-10-25
用途:
LEAD125の後輪タイヤ
対象商品:
17215293

圧倒的に安い!!なのに親切に段ボールでリムを広げてくれています!!うれしい心使い!!
グリップはそんなしないですが、そこそこ長めのライフでこの価格ですから文句無し!!
文句なんて言ったら罰が当たりますね。
妙にサイドウォールが柔らかいですがリムらへんはしっかり硬いです。
空気圧は常に高めだと調子いいですが、空気圧が落ちてくるとグニャグニャ感がしますのでこまめに空気圧もチェックするようになり、メンテナンス意識が高まります!!

2人が参考にしています
2019-03-31
用途:
通勤時
対象商品:
17215284

値段のわりには、乗り心地は良いと思います。
次回も、購入したいと考えてます。

2018-10-23
用途:
通勤用スクーターのリヤに履かせました
対象商品:
17215293

梱包が丁寧すぎて笑えました
これは今までで最高です
タイヤ自体も剛性がしっかりしてて
タイヤ自体の性能は申し分ありません
さすがスクーター王国台湾の製品ですね
中華・韓国製はタイヤ自体の剛性も無く
ゴムの劣化も早くて雨天性能は滑りまくりは
今でも変わってませんが
こちらはかなり性能が良くなってます
値段から考えたらとても良い製品です
今後リピート予定です(#^_^#)

1人が参考にしています
Vifora 様2018-11-08
用途:
リード110のリアタイヤ交換

とにかく安い。リピートで購入しましたが、前回装着品は約15000Kmで交換になりました。耐久性の他、グリップもまずまずでした。ブランドに拘りが無ければイチ押しのタイヤです。

2019-01-26
用途:
アドレスV125のリヤタイヤに使用。
対象商品:
17215318

とても安いしレビューも良いので初購入です。コスパ最高ですがタイヤ交換後10km程走行した後タイヤを確認したら軽点マークとバルブの位置が加速時に負荷がかかる方向に5cm程ずれていました。それ以降ずれていませんが。リム部ゴムの質感が他のメーカーではツルツルって感じですが、タイヤ部分と同様みたいなザラザラだったので交換直後は滑りやすいかもしれませんね。

2018-11-25
用途:
摩耗時期のため交換

自力で交換。梱包は丁寧過ぎるぐらい、問題無しです。交換して3ヶ月、エア漏れ無し、次回も購入予定。

2019-10-25
用途:
通勤、買い物
対象商品:
17215293

これで、三本目ですが、コストパフォーマンスもよく、満足しています。

2018-10-30
用途:
スクーター用に
対象商品:
17215284

今まではDUNLOPの商品を使用していましたが、こちらのほうが安いので購入してみました。
それほどスピードを出すわけでもなく、消耗品なので満足しています。