スクーター用タイヤのレビュー

平均満足度 4.50 (439件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクーター用タイヤ KINGS TIRE
KINGS TIRE
1,998 / 税込 2,198
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
439件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-07
用途:
125CCのスクーター、前後輪に使用
対象商品:
17215293

今まで、チェンシン(バイク純正)、ダンロップD307、NBS01、ミシュランS1、等のタイヤを使用してきましたが、値段と満足度を考えると、チェンシンくダンロップくNBS01くミシュランくKINGS。となりコスパ一番のタイヤがKINGSです、ウエット路面ではミシュランの次に安心できる乗り心地、ドライ路面では路面からの振動を他のタイヤに比べて良く吸収してくれている感じがする。タイヤのゴムが結構柔らかいのが、良さの原因か。持ちについては、私の乗り方では、リアで使うと3000キロ、フロントで使うと8000キロと言った感じです。とにかく雨の日に安心して、ブレーキを掛けられるのが、一番です。

2人が参考にしています
2018-11-29
用途:
原付スクーター(全般)に履かせる
対象商品:
17215284

若干コンパウンドが硬いかな?と思うぐらいで冷寒の差があっても通常走行には支障無し
雨天でも価格以上の反応はあると思う

2019-06-30
用途:
消耗品の交換
対象商品:
17215284

問題なく使用しています。価格的にも満足で、まちのりには十分ではないでしょうか。

2018-11-29
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215302

安かろう、悪かろうではない商品です。
タイヤ価格も値上げしており、価格も魅力的できた。

バイクパーツお気に 様2018-08-23
用途:
通勤バイク
対象商品:
17215284

夏だからか?ビード入りもすんなり、グリップも悪くない、CP抜群です。

2018-08-18
用途:
スクータータイヤ交換
対象商品:
17215284

安くて心配もありましたが、グリップも十分で国産品と同等と思います。この値段なら早めの交換ができます!

2018-07-24
用途:
通勤用スクーターに使用
対象商品:
17215293

普通に走るなら問題なく使用できます、耐久性も申し分ないです。

2018-05-23
用途:
セピア50の前後タイヤ交換
対象商品:
17215284

台湾メーカーということで中国よりマシと思い購入しました。届いた商品はタイ?マレーシア?台湾ではありませんでした。ただ、ビードも型崩れを防ぐ厚紙を挟んだ状態で梱包されていたおかげですぐに上がりました。耐久性はこれから使ってみないとわかりませんが安いので3年に1回交換しても痛くないですね。

2019-01-13
用途:
メンテナンスに使用
対象商品:
17215302

サイドワールが硬いけど性能云々より値段で購入。
思ったよりスリップもなく使いやすいタイヤです。

有限会社モーターサイクルサービストウゲ 様2018-10-12
用途:
摩耗タイヤの交換
対象商品:
17215318

グリップ・耐摩耗は遜色ないですが、他社のタイヤより重い。

1人が参考にしています
ライフページさいとう 様2018-08-31
用途:
古いバイク
対象商品:
17215318

3年前に購入し5,000Kmほど走りましたがさッほど減った感じはしません。以前ダンロップ製を履いていましたが遜色ありません安く購入できて助かりました。段々交換するか検討中です。

2018-07-06
用途:
125CCスクーターのタイヤ交換
対象商品:
17215318

ゴムの質も柔らかすぎず硬すぎず、街中で乗るのにちょうどいい性能だと感じます。

ナデグコーポレーション 様2018-06-08
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215302

特にこだわりはないので、性能面で不満はなし。安いのが一番です。次も買います。

2018-05-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
17215318

タイヤパターンもかっこよく、製品としては問題ないと思います。成形もなかなか良いと感じました。

Ms Factory 様2018-06-28
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
17215302

手組みでしたが、すんなりと組めました。コスパもいいです。

医療法人社団仁恵会 様2018-10-05
用途:
原付のタイヤ交換
対象商品:
17215284

今まで国産メーカのものを使用していました。
これは初めてでしたが、装着は若干ビートが甘く感じまして、空気圧が少なめで乗ってましたら、案の定ビート落ちがおきました。

2018-03-03
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
17215327

交換してから約3週間、ほぼ毎日使ってますが、乗り味がスムーズになってとても気に入っています。 雨の日に滑ると言うコメントが散見されますが、雨の日は滑りやすいのが当たり前で、常識的な乗り方をしてる限り雨天でもなんの不安もありませんでした。これで10000キロ持てばリピートします。

1人が参考にしています
2018-04-02
用途:
スクータータイヤ交換
対象商品:
17215302

タイヤ交換して数キロしか走って無いので細かいところまで
解りませんが、普通に使う分には問題なさそうです。
後はウェット路面でどうなのか少し気になりますが。

2018-09-24
用途:
ビーノの前輪
対象商品:
17215302

D307より細く感じますが問題ないです。値段が上がらなければまたかいます。

2017-12-29
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
17215293

他の方のレビューを読みますと、ウェット路面のグリップが悪いというのが多くて心配してましたが、特に悪いという印象は受けませんでした。
アドレスV125Sのフロントタイヤに使用、1000kmほど走りましたがまだイボイボがセンターも残っています。
パターンもグリップも満足できるレベルですが、新品から500kmほどは剥離剤なのかワックスなのか、グリップが極端に低く、皮むきは他のタイヤより時間がかかったと感じました。
価格が安く、性能もまあまあ満足なので、また使おうと思います。