4スト モーターサイクル 10W40のレビュー

平均満足度 4.20 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4スト モーターサイクル 10W40 Valvoline
Valvoline
2,998 / 税込 3,298
特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持 湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する 優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ 亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える 燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-03
用途:
空冷四気筒 旧車に使用しました

夏に20W50を入れてそろそろ気温が下がってきたので10W40に交換しました
まず20W50ですが1500kmで交換になりましたが1000km超えたくらいからギアチェンジが硬くなり強くシフトしないと抜けることがありました
10W40ですが交換直後は気温低めでしたがアイドリングの落ち着きも早くチェンジフィールもよくなりました
出てきたオイルはそれなりの汚れなので洗浄力はありそうです 1週間置いて冷間時に交換しましたが粘度は保っていた感じです
次回はエレメント交換するのでワコーズのタフツーリングにしようかと考えています
いずれにせよリピートはしないと思います

2020-09-14
用途:
船外機のオイル
対象商品:
17827346

鉱物油オイルが少ない中,この商品をずっと愛用しています。1本約1リットル入りの容器なので,別の容器に移し替える必要がなく,そのまま注油をすることができ取扱が簡単です。そして何よりも9本購入して沖縄まで送ってもらっても,送料がかからないのがモノタロウさんの魅力です。

3人が参考にしています
2020-04-05
用途:
我が家のバイクのスタンダードオイル
対象商品:
17827346

20年を超える旧車を数台保有しているので、このアメリカ製のバルボリンが、性能も相性も良く重宝しています。他ではなかなか、揃わないオイルなのでモノタロウで買って正解です。

2人が参考にしています
2017-03-26
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
17827346

当方、30年程レストア関係の整備士をしています。
V-MAX1200に冬場用で使用しました。
鉱物油では限られた商品しかなく、初めてバルボリンを使用してみましたが、
特に良くも悪くもなくと言った感じです。
夏前に20W-50を使用してみて、1年間程様子を見ようと思います。

1人が参考にしています
2017-04-05
用途:
古いオ-トバイのエンジンオイル交換
対象商品:
17827346

まだ使用前なので評価コメントができないため星4つですが友人の勧めなので使用するのが楽しみです。

Yano Maitenance & Service 様2016-10-19
用途:
Vmax1200に使用していますリピーターです
対象商品:
17827346

とてもいいです1年経ちましたので
交換します.

2020-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
17827346

白煙?なのか判断つかないが、車検時にオイル換えたはずなのに極端に減っていて、別の知り合いの整備屋さんからバルボリンがいいよと勧められたのでホームセンターやカー用品バイク用品探し回ったのに売ってなく、モノタロウに頼るしかないと思い購入。ただ在庫がないのか少し待ちました。

1人が参考にしています
2017-04-28
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
17827346

安いので試しに使ってみました。特に問題ありません。可もなく不可もなくってところでしょうか。

2019-04-12
用途:
オイル交換作業
対象商品:
17827346

旧車バイクのオイル交換ではやはり鉱物油でないとダメです。煙りも出ずオイルの馴染みも見られません。

2015-09-14
用途:
V-Max1200 Mod.1993 (V-Welin)
対象商品:
17827346

V-Maxに使え始めましたウェットクラチ専用のMA2クラスです(~-~)

1人が参考にしています
有限会社岡沢印刷 様2015-12-21
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
17827346

柔らかめです。エンジンのノイズが増えますし、回転ががさつな感じになりました。
BMW R259系のエンジンには不向きかもしれません。

1人が参考にしています
K,s ガレージ 様2016-09-30
用途:
スクーターのオイル交換に
対象商品:
17827346

一流メーカーの商品が安価でたすかります

2016-02-08
用途:
オイル交換
対象商品:
17827346

交換して、200㎞も走らないうちにエンジン焼き付きました、
最悪な商品です。
エンジン返してください!

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-05-17
用途:
バイクのオイルとして使用
対象商品:
17827346

リーズナブルな価格で満足

2015-09-22
用途:
オイル交換
対象商品:
17827346

まだ結果はわかりません。