LSベルハンマー カートリッジグリースのレビュー
- 用途:
- 電動、エアー工具のメインテナンス
工具のメインテナンス時に使用しています使用前は油切れでガラガラ音が出ていた物が使用後はピタリと異音が無くなりスムーズに動く様になりました。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
可動部のメンテナンスで使用しましたが、今まで使用したグリスより可動部が軽くなりました。また、持続性もありそうです。
- 用途:
- 自転車や自動車などのメンテナンス
- 対象商品:
- 18464775
自転車のハブに使用したところ、従前のグルスに比べて乗り味が軽くなりました。また、軽自動車のスタビリンクのブーツ交換の際に充填グリスとして使用しました。今後の耐久性はこれからです。自転車に使用する場合は、新規にグルスを充填するならこれ、分解せずに注油するならスプレータイプの原液が良いかもしれません。
- 用途:
- 各部グリスアップに使用
- 対象商品:
- 52213403
駆動部に色々使えます。
ベルハンマーのブランドが信用出来るので、安心して使用しています。
ベルハンマースプレー缶も全種類使用しています。
- 用途:
- ロボットの駆動部に使用する予定です。
- 対象商品:
- 52213394
まだ、使用していませんが以前スプレーのものを使用しており、大変満足しております。期待値込みの星5です。
- 用途:
- タイヤチェンジャーのメンテナンス、タイヤバランサーのメンテナンス、トラックのゲートのメンテナンス
- 対象商品:
- 18464775
タイヤバランサーのベアリング部に使ってみました、以前はリチウムEPを使っていましたが今回このベルハンマー入りのグリスを試してみました、ベアリングから微かに出ていた異音が消え回転も軽いみたいです。ちなみにタイヤバランサーは密閉に近いベアリング構造なので入れすぎに注意です!
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 52213394
バイクのアスクルシャフトに使用しました。
空転させましたが、非常にに軽く回転しました。
移動させる時も 明らかに抵抗がないことが分かるぐらい軽く動きます。値段は高いですが効果は絶対ある商品だと思います。
- 用途:
- レーシングカート整備
- 対象商品:
- 52213394
ベアリングに塗ってみました。一日走行しましたが、飛び散ることなくスムーズに回り続けてくれます。もっと色々な箇所で試してみます。期待できます。
- 用途:
- NAロードスターのパワーウィンドウモーター内部に使用
- 対象商品:
- 52213403
27年落ちのNAロードスターのパワーウィンドウモーターを分解した際、軸受け部分へ塗布しました。同時にレギュレータは新品に交換。結果は開閉スピードも上がり良好ですがベルハンマーが効いてるのかは不明。
- 用途:
- ボールジョイントグリスへ使用
- 対象商品:
- 18464775
商品としては申し分ないと思います、むしろ贅沢な程です。
ただ、温度の影響か製品の粒度の細さなのか製造上仕方がないのか分かりませんが表面に油が付着してます。
袋から出す際は注意が必要です。(400mmグリスカートリッジ)
- 用途:
- 劣化グリス交換
- 対象商品:
- 52213403
以前ACマグネット交換時オイルポンプ周りのグリスが劣化してるのが気になってましたがそのままにしていました。最近になりポンプ近辺の音が気になりだした為注入することにしました。確実に音が静かになったので効果があったようです。