7マークフランジボルト(セレート無)のレビュー

平均満足度 4.67 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
7マークフランジボルト(セレート無) Modes
Modes
77 / 税込 85
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-07
用途:
エキマニ遮熱板
対象商品:
18599403

短くて強度のあるものを探していました、さすがモノタロウです。ただエキマニにねじ込むので耐熱が欲しかった。

2025-11-25
用途:
自動車ボルトの交換用途

ワッシャーが不要な個所のボルトの交換に時々購入します。
強度区分も申し分ないので、安心して使えます。

2025-09-05
用途:
アルミホイールのボルト打ち替え
対象商品:
18599385

ボルト自体になんら問題なく、7マークで安心して使用出来る。しかし、1本単位で個包装されているのは開封の手間や環境面から考えても頂けない。

2025-03-31
用途:
モンキーの合わせホイールに使用
対象商品:
18599367

特に違和感無く取り付けできました。トルクも問題なくかかりました。安く買えて良かったです。

2024-07-06
用途:
競技用車両に使用
対象商品:
18599464

引っ張り強度を上げたい箇所のボルト交換に使用。
自動車メーカーの交換ボルトに対して半値以下で調達出来て助かりました。 ただ、個別包装はゴミが増えて困りますが....

2024-07-17
用途:
車の固定ボルト
対象商品:
18599473

欲しい条件の強度、大きさ、ピッチ(細目)、長さ、セレート無のフランジボルトがあり、少量で購入できて良かったです。

2024-05-12
用途:
原付バイクのチャンバー固定ボルト
対象商品:
18599385

原付バイクのチャンバー固定ボルトが折れてしまったので代替品として購入しました。

2023-12-01
用途:
オイルドレンプラグ

バイクのドレンプラグとして純正品から交換
純正品は手持ちのドレンワッシャーがこんにちはするのでフランジの径が大きいのを探していました
価格品質共文句なしです

1人が参考にしています
2024-02-13
用途:
バイク部品
対象商品:
18599507

通販でもなかなか取り扱いがなくモノタロウの種類の豊富さに感謝です。

2023-03-21
用途:
トラックの整備
対象商品:
18599403

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

1人が参考にしています
2023-03-20
用途:
トラックの整備
対象商品:
18599455

整備士で請け負ったトラックに使用しています。
トラックに大量に使われているT7強度のボルトを純正で取り寄せると結構高つくので、モノタロウさんで安価に手に入るのはありがたいです。
PS:
安いからと言ってトラックにT4強度や普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり塩害などで錆びたりして外す時に折れます! なので必ず高強度ボルトを使いましょう!

1人が参考にしています
2023-03-21
用途:
トラックの整備
対象商品:
18599482

整備士で請け負った整備にや会社の積載車に使用していますが、まったく問題なく使用出来ます。 
錆がひどいT7マークのボルトの交換に使用しました。 純正品は高価なのでモノタロウさんで扱っている物がとても重宝しています。
PS:安いからと言ってT4マークや普通鉄(SS400)のボルトを使うと、走行中に曲がったり錆びたりした時に折れて外れなくなります!必ず高強度のボルトを使いましょう。

2025-04-29
用途:
車両メンテナンス

5月連休中に車両の整備を依頼され
当日出荷商品を余裕を持って注文し
翌日に出荷遅れ1日程度まだ間に合う
出荷予定当日にまた出荷遅れ5月8日出荷予定!
ふざけてんのか!
それなのにサイトにはまだ商品は当日出荷で出している!
何なんだ!何が現場を支えるだ!
在庫管理もまともに出来ないのに広告だけは力入れやがって!

4人が参考にしています
有限会社平井電設 様2023-03-30
用途:
シートの固定
対象商品:
18599525

軽自動車のシート角度調整のため、ゴムを挟むと純正ボルトでは長さが足りません。細目ネジって事もありその辺では手に入らず困っていましたが、さすがのモノタロウ様!5mm単位での品揃えにあっぱれです。

2023-01-08
用途:
自動車の外装部品固定部に
対象商品:
18599412

自動車の下回りの部品を固定しているボルトが傷んできたので交換しました。
7マーク付きで強度が明確なこと、必要サイズが必要数購入できること、対辺12mmでセレート無であること、これらすべてが需要にマッチしており大満足です。

2022-09-07
用途:
自動車修理の補助
対象商品:
18599403

入手のしやすやとコストパフォーマンスを考えて購入しました。
肝心の品質も良く、また必要になりましたら補充するつもりです。

2023-06-01
用途:
パセッタ レストア
対象商品:
18599428

近所のホームセンターにはフランジツキボルトが無かったのでこちらで購入しました。

2022-09-06
用途:
農業機械メンテ
対象商品:
18599412

近くのホームセンターでは。フランジボルトはなかったので、モノタロウさんには、何でもありますので、たすかります。

2022-03-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18599367

しっかりした作りで良いと思います。上の六角部分がもうすこし厚いものがあればうれしい。

2021-06-26
用途:
車パーツ取り付け等のネジ交換及び追加
対象商品:
18599367

7マークということで強度も分かっていますし1個1個小分けに袋詰めされております。自分は10個位まとめて予備含め購入しケースに入れてるので開封はちょっと面倒ですが1本単位で注文できるのは非常に助かります。