塗料はがし液のレビュー

平均満足度 3.92 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塗料はがし液 アサヒペン
アサヒペン
839 / 税込 923
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。 【用途】鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
52件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-01
用途:
玄関の塗装汚れ
対象商品:
18840815

自宅の塗装汚れに使用しましたが、簡単にとれてすごい商品です。なんの汚れでも落ちればいいと思います。

1人が参考にしています
2024-07-22
用途:
塗装はがし
対象商品:
18840815

塗料剥離に使用してます。気を付けて扱わないと必要箇所も剥離しますのでご注意ください。

1人が参考にしています
2020-07-07
用途:
バイクのガソリンタンクの塗装剥がし
対象商品:
18840833

まだ使っていないので商品の感想は後日で。
有名塗料メーカーの物なので安心しています。

2023-11-06
用途:
金属再塗装時
対象商品:
18840824

機械メーカーの金属塗装は浮いてきてから、ブラシ類で擦りと落としますが
油性合成樹脂、スプレーラッカー塗装は、忙しく拭き取ります
刷毛で再度塗装する様に液を塗ると直ぐに溶けてきます
放置すると、また固まってしまう
元の塗装材質が分かる
研磨する前に、塗ってみるのも良い、早い
ウエスが必要

2023-10-31
用途:
古い鉄製品に、新たな塗装をする際に古い塗装を剥がす目的で。
対象商品:
18840833

旧塗装部分に刷毛で剥がし液を塗り、説明書通り30分放置。ブヨブヨに浮き上がった塗膜をヘラでこそげ落とす。十数年前の塗装も容易に剥がれたが、一度では完全に剥離できず、2度目で完全に下地を露出できた。注意すべきは、使い捨ての樹脂手袋が液に触れると溶けてしまうこと(説明書に注意書きあり)。

2023-10-07
用途:
ペンキ落とし
対象商品:
18840833

壁を塗り替えた際に、塗料が少しはみ出したり、養生していない部分に付着したりした。その場で消しきれなかった汚れが固まってしまい、こちらを購入。いやー、おもしろいほど取れる、取れる。ヘラや雑巾で必死でこすっていたのが嘘のようだった。ビニールやプラスチックに付くとホントに溶けるので要注意。

2019-05-13
用途:
DIY
対象商品:
18840833

すごいの一言、ペーパーでゴシゴシやっていたことを思うともっと早く使えばよかったと思う。

2019-05-03
用途:
塗装はがし
対象商品:
18840833

スチールウールを使って塗っては剥しを3回ほどすると綺麗に剥がれました。中は液体じゃなくてゲル状なので垂直な面でも流れないので予想以上に使えました。

3人が参考にしています
2018-12-20
用途:
台所のカウンター塗装の剥離
対象商品:
18840833

20数年使用のナラのカウンター塗装の剥離に使用しました。説明どおり数分でポロポロと塗膜が浮いて捲れてきました。あとは、スクレーパーでサクサク塗膜がとれて、サンドペーパーでの剥離に比べてらくちんでした。

3人が参考にしています
2020-11-13
用途:
溶剤塗膜の剥離
対象商品:
18840815

よく落ちますが、均一には剥離しません。塗膜の強さのためかも。
反応後に低粘度に変化すると、それ以上は剥離効果は、ほぼ無くなります。
なのでもう少し強力になるとよい。
水洗ができますが、剥離の塗膜はウェスで拭き取りしたほうが洗浄が楽です。

1人が参考にしています
2020-09-01
用途:
色付きニスを剥がす
対象商品:
18840833

普通によく溶けました。
机に色付きニスを塗ったらベタついて使い物にならなくなったので
全部拭き取りました。
この液を使えば楽に拭き取れたので良かったです。

2人が参考にしています
2023-05-14
用途:
コンクリ塗装剥がし
対象商品:
18840815

コンクリに塗られた缶ペイントの剥がしに使用したが、柔らかくなるだけで剥がれない。結局、コンクリ側を水で濡らしてスクレイバーと剥がした。
金属に塗られたスプレー塗装や古い焼付塗装は擦れば落ちる。自然に溶けて流れるまでの強い剥がし液でない。環境配慮のためだと思う。

1人が参考にしています
2022-09-30
用途:
高い割には他社の剥離剤と同じです
対象商品:
18840815

油性や缶塗料塗料(シリコン系)の剥離の目的で購入しましたが。
剥がれるのはスプレー缶や水生の塗料のみで、他の塗料は柔らかくなるか程度でした。
使用前にテストをお勧めします。業務系(有害物質有)の剥離剤の様には使用できません。

2017-03-14
用途:
剥離のとき
対象商品:
18840833

普通にはがれました。刷毛がついていたら最高ですね。

1人が参考にしています
2022-05-14
用途:
塗装作業時
対象商品:
18840824

以前の塗装を剥がすのに使用しました。楽々というわけにはいきませんが、塗布後時間を置き、ヘラで擦れば、力を入れなくても剥がすことができます。価格が高いのがやや難点です。

2020-05-31
用途:
ニスの剥がし
対象商品:
18840815

縁台のニスを剥がす際に使用。長年の間に経年変化したニスも楽に取れますが、かなり厚塗りしないと効果が出ません。
なのでワンサイズ大きめの物を買う事をおススメします。

1人が参考にしています
2016-04-29
用途:
塗装作業時
対象商品:
18840815

まだ使っていませんが、期待してます。
以前はロックペイントの商品を使っていました。
手に入らなくなりましたので、こちらに変更しました。
アサヒペイントの商品ですから、安心しています。

2021-10-11
用途:
油性塗料の剥離
対象商品:
18840815

薄い塗装なら一回塗って放置すれば剥離しますが、分厚い塗装になると何度も塗らないといけないので手間と時間が掛ります。
注意書きにもあるように、2液と焼付け塗装には使えません。なので、剥離させたい塗料のタイプが分からない場合は、もっと専門的な剥離剤を使った方が良いと思います。

2021-09-21
用途:
作業環境が良ければ更に効果発揮
対象商品:
18840833

長年塗装しっぱなしのラッカーを剥がした。
マンション住まいなので、作業場所に限界があるため、大胆な作業ができず、徐々に使用。

ホソノ テレビ 様2020-05-10
用途:
腰板塗装;はがしに使用
対象商品:
18840833

初めて使用しましたがおもいどうり出来ましたので助かりました