油性 高耐久鉄部用のレビュー

平均満足度 4.63 (216件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
アサヒペン
589 / 税込 648
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。 【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
216件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-09
用途:
農業機械のメンテナンスで特に錆落としのできない細部に使用
対象商品:
18945316

塗装後にどれだけ耐久性があるか、今後の使用で確認していきたいと思っています。

2020-11-21
用途:
下水の鉄板に
対象商品:
18945684

人が歩く場所に鉄板がある為、塗装が剥げてしまい錆まで出ていたので、錆や汚れを除いた後にミッチャクロンをしてからこちらで塗装しました。
一か月ほど経過しますが今の所塗装が剥げたりはしていませんが、明るい色を選んでしまったため汚れが前より目立つかな?と思います。

有限会社岩泉地所 様2020-11-03
用途:
フェンスの金網塗装
対象商品:
18945772

ケレンが面倒なので買いました。 とても施工は楽です。

2020-10-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
18945623

水性で臭いが無く防腐とシルバー塗装が同時に出来ることと、適量で使いかって良いです。

2020-07-30
用途:
金属の塗装
対象商品:
18945702

サビの浮いている金属に塗装するにあたり,さび止め効果のあるこの塗料を選定しました.耐久性については使用環境に依りますので,一概には判断出来ませんが,さび止め効果もあるとのことですので安心して使用できると思います.

2020-06-22
用途:
スチール棚の塗装に使用。
対象商品:
18945824

過去、DIYで塗装は何度も行ってきたが、今の塗料がこんなに使いやすくなっていて驚いた。室内使用のスチール棚だったので、水性か油性か悩んだが、耐久性の面から油性を選択。臭いはきつくなく、2日間屋外で臭いを飛ばし、部屋に運び入れたが、臭いはそばに寄らないと気付かないレベル。塗りやすさも抜群。薄め液を入れずに使用。バフを丁寧に行わなかったので、きちんと定着するか不安だったが、1度塗りでもそれなりに密着。2度塗りで十分にきれいな状態に。ベースが緑のものを白に塗り替えたが、ベース字が分からないほどきれいな仕上がりに大満足。

1人が参考にしています
原井清美 様2020-09-23
用途:
趣味
対象商品:
18945718

家の鉄部分に塗ってみましたが、薄めずに使ったところ 大変綺麗で丈夫な仕上がりになりました。 また買いたいとおもいます。

ファーマートヨダ 様2020-08-19
用途:
鉄製の塀の枠組みをペイント。サビが少しあった2、3ミリのアングル
対象商品:
18945675

サビ落としもワイヤーブラシで研磨したぐらいで二重、三重塗り重ねて、刷毛塗りですが、伸びもいい。

株式会社マトイワークス 様2020-07-30
用途:
家の屋根塗装
対象商品:
18945815

乾きも良く撥水効果もとてもよかったです。錆の上から塗っても問題なかったです。

海道小子どもの家 様2021-08-10
用途:
錆発生した物置の防錆処理塗装時
対象商品:
18945982

塗料缶の蓋が外しにくい、また、蓋での封がしにくいので、改善してほしい。

2020-12-19
用途:
車庫の鉄骨に塗装する。
対象商品:
18945842

素人が車庫の鉄骨に塗装工事するのに塗装しやすくサビの上から塗装ができ三度目の購入である。

2020-03-25
用途:
タイヤショベルのバケットの塗装
対象商品:
18945684

ショベルのバケット内塗装に使用しました。サビの上から塗れましたし、除雪に使用しましたが剥離することもなく使用感は良いです。あとは耐久性でしょうか。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途:
バルコニーのフェンス塗装
対象商品:
18945474

バルコニーのフェンスを塗装するために購入。
シンナー1割混ぜてちょうどいい感じでした。

2021-10-27
用途:
スクーターのホイール塗装
対象商品:
18945605

ちょっとドロドロしてるので薄めて使った方が良いのでしょうか。
スプレーとセットで購入しました。

MonotaROからの回答

塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、アサヒペン ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。

有限会社ユーティーパートナーズ 様2020-06-01
用途:
ガラリ・扉・鉄骨等への塗装
対象商品:
18945928

錆の上から塗装でき、密閉性が良く塗装がとてもしやすい。

2020-04-11
用途:
刷毛のみで作業でした。
対象商品:
18945465

刷毛は多少いいものを使用して塗装した方がいいと思います。
その訳は塗料の粘性があるため、刷毛の毛が抜けてしまい
塗面に付いてしまいました。

2020-05-30
用途:
屋外階段再塗装
対象商品:
18945666

下塗り工程省略出来 作業効率がいいですね。のびもよく作業性が良好。

2020-05-06
用途:
塗装作業
対象商品:
18945876

使いやすく 色合いも良く 仕上がりがきれいです。最初に混ぜるのがポイントです。

大林 森 様2020-08-27
用途:
手すり錆鉄部の塗装
対象商品:
18945526

錆びた手すりの塗装に原液で使用しました。吸着力は良好で半年経っても塗膜は頑丈でこの夏も越せそうです。ただ気を付けたいのは原液で使ったせいか粘りが1週間くらい続き、ベト付きが長期間残ります。手すりのように触れる部分には薄めて使って塗膜を薄めにした方が良かったかもしれません。

2020-01-27
用途:
自動車のメンテナンスに
対象商品:
18945325

自動車の下回り点検をした際、塗装のハゲをこちらで補修しています。
量が丁度良くて便利に使っています。

1人が参考にしています