フォークオイルシールのレビュー

平均満足度 4.39 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォークオイルシール アリート(ariete)
アリート(ariete)
1,398 / 税込 1,538
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-04
用途:
オートバイでの使用

純正以外ではアリート製を使用していますが問題が起きたことはありません。

2025-05-22
用途:
二輪車のメンテナンス

出荷まで数日かかりましたが、二輪用品の社外部品がモノタロウで注文できるのは他の消耗品とまとめて買えるため助かっています。性能的にも文句なく、本メーカーの製品は他車種分も含めいつもリピートしています。

2023-10-30
用途:
フォークシール交換時
対象商品:
21040592

マルゾッキM1Rに使用しました。
サイズが特殊なので、これしか選択肢がありません。
製品としては申し分ないです。

2023-05-05
用途:
倒立フロントフォークリップシール交換
対象商品:
21040574

高価で(倍以上)納期不安定で(2ヶ月以上)塩対応の正規*の(部品単体購入は煙たがれる)純正部品より、迅速で製品自体のスペックも純正同等で最高のCP。セルフメンテ派にはぜひお薦めしたい製品。

2023-01-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
21040538

過去に何度か使用した結果、純正部品よりも耐久性があるので今回も再度購入させて頂きました。

1人が参考にしています
2022-05-08
用途:
フロントフォーク整備
対象商品:
21040696

GSF750のフロントフォーク修理に使用。リーズナブルなのにフリクション少なめでいいですね。巷に良くある安物シールは、外径にバラつきがあって、挿入するのに大変なことがあったりしますが、その辺りの作りに間違いないですね。

2022-04-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21040617

古いバイクでなかなかオイルシールを探し出すのが大変でした。また、あっても金額的に高い感じでしたが、こちらでは安く購入することができました。

1人が参考にしています
2022-08-23
用途:
オートバイ整備
対象商品:
21040547

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

ファニーカスタム&サービス 様2021-12-02
用途:
フロントフォークのオーバーホール
対象商品:
21040678

安い!もう純正を使う必要性を感じない。サイズの充実を熱望!!

2021-08-03
用途:
バイクの整備に
対象商品:
21040696

いつもお世話になってます。フォークのオイルシールはなぜか純正よりもアリートを選んでしまう。だってこれまでこれで不具合あったことないし。価格もそんなに高くないし。

1人が参考にしています
2021-10-25
用途:
XJR400 フォーク オーバーホール
対象商品:
21040678

純正品だと高いですがこちらだと安く、また信頼もあります。

1人が参考にしています
チェリーメガネの大類 様2020-09-10
用途:
フロントフォークのオーバーホールに使用です。
対象商品:
21040635

純正品はこの値段では買えませんので大変お得ですし、アリートは歴史があるので社外品では安心して使用できます。

1人が参考にしています
2020-09-06
用途:
フォークのオーバーホール
対象商品:
21040547

RZ250RRに使用。純正のφ35mmインナーチューブに適合しました。左右分2個入ってます。純正品よりリーズナブル。

1人が参考にしています
2020-09-23
用途:
オートバイ整備
対象商品:
21040678

純正よりも摺動性、耐久性に優れるとのことで使用しています。シール性、摺動性は良好です。あとは耐久性がどれほどかですね。

2020-05-11
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
21040538

やや高値ですが、試しに購入して見ました。耐久性が、有るといいのですが。

2019-05-14
用途:
Vmaxのフロントフォークに使用
対象商品:
21040732

初めて社外品を使用しましたが、片側だけ薄っすらとオイルが残ります。漏れているというレベルではなさそうですが、良い気はしません。

1人が参考にしています
アルゴ 様2019-05-06
用途:
オートバイのフロントフォークシールとして使用。
対象商品:
21040617

耐久性については、まだ試乗時間が立っておりませんのでなんとも申し上げられませんが、交換後の動きは普通ですよ。今後の耐久性に期待ですw

2019-01-23
用途:
フロントフォークのオイルシール交換
対象商品:
21040635

純正一個の値段で2個入ってきますのでとてもありがたいです.
性能もまったく問題ありません.純正より動きも良いです(変えたあとなので当たり前ですけど)

1人が参考にしています
2018-11-21
用途:
消耗品交換
対象商品:
21040705

毎回オーバーホールの際、シールだけは純正でなくこれを使ってます。寿命が長くSTDが3、4のところ最長で7年で滲んできました。値段もあまり変わらないので高性能です。

1人が参考にしています
2019-04-27
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
21040608

純正品と同等のものなので十分使用できます。純正品より安いので助かります。