ディーゼル DH-2/CF-4のレビュー
- 用途:
- 農機具のエンジンオイル
DH2指定オイルは ホームセンターでも取り扱いは少ないので
カンタンに注文できるのはありがたいです
CF4対応で普通のディーゼルエンジンにも使えるので
これ一つで すべての農機具のオイル交換ができます
- 用途:
- デュトロに
メーカー推奨のDH2なので安心して使用できる。
エンジンの音も前のオイルより静かになった。インジェクターの持ちが良くなればと思います。DPR車なのでインジェクターは消耗品と割り切っているが。。。
- 用途:
- エルフダンプ 4HF1
エルフのダンプのオイル交換に使用しました
全く問題ありませんコスパ最高ですね
- 用途:
- 発電機用エンジンに使用
安定のメーカー品。
価格的にも安く信頼があるメーカーなので
安心して使用できます。
始動が若干早くなりました、
- 用途:
- トラックで。
DH-2で使いたいのて価格が安くて良い品物でした。又、購入したいです。
- 用途:
- ディーゼル車のEgオイルとして
- 対象商品:
- 48674422
新しい規格のDH-2/CF-4を試してみたくなり購入。
低アッシュ性を期待していますが、効果の方は体感しがたいです。
スタート時は今までよりはスムーズに走れるように思えます。
- 用途:
- 35年経過デイーゼル車のオイル交換作業
- 対象商品:
- 48674422
35年経過のランクルデイーゼルは半年交換の上に約6Lのオイルが必要で、4L缶は2つ購入しないといけません。中途半端に残る2Lが無駄な上に価格も高く付くことから20L缶で対応することにしました。以前より選択肢が減ったと感ずるデイーゼルオイルですが、CF-4クラスならば問題なしでこの商品を選択、交換後のエンジン音は極めて静かになり吹け上がりも申し分ありません。品質は良さそうです。
- 用途:
- 農業機械整備用
- 対象商品:
- 48674422
農業機械(トラ・コン・田)用に購入しました。
近年ディーゼルにおいてDH-2規格がメーカー指定になっている事もあり、そんなに真新しい機械な訳でも無いですがコチラを選択しました(笑)
- 用途:
- 農業機械のオイル交換
- 対象商品:
- 21280236
純正は高いのでDH-2 CF4のオイルを
こちらで購入しました
純正より安いのでお得ですね
DH-2規格のオイル指定では無い
他のトラクターヤンマーEF665、イセキTJV58もオイル交換して使ってます
- 用途:
- 整備作業の備蓄
- 対象商品:
- 48674422
当社(管理車両)ディゼル車両減少によりドラム保管からペール保管に移行しました。
消耗品として不足したら購入しております。
- 用途:
- 大型ダンプのエンジンoil交換
- 対象商品:
- 48674422
1缶からでも 素早い対応で発送頂き価格も安く設定されて大変助かりました、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。