12LED ウエッジベース T10のレビュー

平均満足度 3.56 (130件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。 【用途】DC12V車専用
130件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
24028953

見た目はあまりに良くありませんが、光は明るくてちゃんとしてます。
見た目があれなのでナンバー灯、ルームランプ等の電球が直接見えない部分に使うのには良いと思います。

2019-04-10
用途:
車両のメンテ ルームランプ ライセンス灯
対象商品:
24028953

多灯のわりに明るくない。でも純正フィラメントよりは明るい。
ただ、検査官次第もあるかもしれないが、私の場合ライセンス灯は車検通りませんでした。

木下電機 様2018-11-16
用途:
車のポジションランプやルームランプに
対象商品:
24028953

車がバンのため積み下ろしなどでルームランプを点灯させている時間が長いため、消費電流が少なくて明るい電球はとても助かります。
もっと明るい電球があっても良いかもしれません。

2022-12-26
用途:
車幅灯に使用
対象商品:
24028953

ポルテの車幅灯に使用したが、半年で1つ点かなくなった。断線の様子。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2022-10-27
用途:
車の車幅灯・ライセンスプレート灯へ利用
対象商品:
24028953

1年前に3セット購入し点灯しなくなった4個分の2セットリピ買いです。
ということは1年生存率50%以下ですが光量・色調を合わせるのが面倒なので再度挑戦します。
交換が面倒という方ではなければコスパ的にそこそこではないかと思います。

ピットサービスチバ 様2022-08-07
用途:
クリアランス、ライセンスバルブ等のLED化
対象商品:
24028953

すでに数セット購入を繰り返しています。2個セットとしてはリーズナブルで明るさも問題ありません、照射範囲も広角でシングルのライセンスライトに使っても影が出来にくいです。耐久性ですが数ヶ月使っていると一定の割合(1~2割位)でチラつき、不灯が出てくるものが有りました。内部で半田が剥がれてしまうのか、端子部分が力なく抜け落ちそうになるものが有ります。まあ、低価格のLEDバルブでは数日から数週間もたないものも多々あるので、耐久性にこだわる方は有名メーカーのそれなりの物を選択された方が無難かもしれません。

1人が参考にしています
2020-09-14
用途:
車のライセンスランプ
対象商品:
24028953

2個セットの商品です。半年後1個だけチラツキ後点灯しなくなり、返品交換となりました。2個一緒の交換でした。交換後、また2週間ほどで1個だけ一部点灯しない事象となりました。1個だけの交換がしたかったので、再度購入して取り付けています。ライフは半年から1年くらいでした。安いので仕方ないかな?配線が細いので、抜き差しは2,3回ほどにしないと切れてしまいます。補修不可です。耐久性ありません。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
バイクのライセンスランプ
対象商品:
24028953

バイクのライセンスランプに使っていたLEDバルブが数年使用後に少しベースからグラグラしてきたので(何度が脱着した時に無理な力を加えたよう)交換。ライセンスランプには十分な明るさだが、装着から1時間ほど走行して目的地に到着時に確認すると消えている。レンズを外して見ると中からバラバラになったLEDバルブが出てきた。少し黄色っぽいベースの部分の内側で焼損があった。1つ余っていたが危険なので廃棄した。

3人が参考にしています
仁 企画 様2018-11-08
用途:
4輪車のポジション及びナンバー灯に使用
対象商品:
24028953

値段の割に明るいので、とても満足しています。
発行体がむき出しなのが少し安っぽく見えてしまうので、クリアーのカバーとかが被っていると良いかも。

榊原サービスワン 様2019-07-01
用途:
ポジションランプの交換
対象商品:
24028953

古いムーブに乗っているのですが、ポジションランプも交換が面倒なのでLEDにに変えたいと思い、購入した。バンパーを外しヘッドライトをはずし、やっとのおもいで交換が終わり点灯。予想より明るく、接続不良もなく満足しています。

石川機械製作所 様2018-08-14
用途:
ポジションランプとして、使用。
対象商品:
24028953

モノタロウブランド品と、某車ブランドショップ品で、光量不足を感じたが、やっと満足できる商品に出会えた感じです。
白さも申し分有りません。あとは、耐久性だけですが、これは時間がかかります。

2022-08-03
用途:
ポジションランプ、ナンバー灯
対象商品:
24028953

安かったので2セット買ってみたのだが、見た目がどうも華奢で、車幅灯やナンバー灯といった保安部品に使う決断ができずにしまってある。室内灯としてなら、気軽に使ってみるのだけれど・・・

2020-10-22
用途:
自動車のポジション球
対象商品:
24028953

以前はそこまでなかったと思いますが、最近は良品率がとても低くなりました。2セット(4個)購入して、1個はすぐにつかなくなり、2個目は接点がはずれて不点灯、3個目はいつの間にか先端部が取れてライトユニット内に落ちてしまい、4個目は暗くしかつかなくなりました。高価でもメーカー品の購入をお勧めします。

3人が参考にしています
2019-09-30
用途:
車のポジションランプに使用
対象商品:
24028953

かなりチャチイ作りでした。とても長持ちする商品ではないと感じます、

2人が参考にしています
2021-10-14
用途:
スモールランプの交換用
対象商品:
24028953

スモールランプに取り付けてみました。
が、ひとつだけ点灯しませんでした。
ソケット部がかなり緩くカチッと、はまりませんでした。
ウエッジ球に戻すとキチンとはまり点灯します。
この商品のソケット部の精度に問題有りですね。
ちゃんとした商品か確認後に交換して下さい。

1人が参考にしています
2017-08-16
用途:
軽自動車
対象商品:
24028953

簡単に交換できました。
明るくて快適です。
安くてお勧めです。

2020-07-01
用途:
スクーターのライセンスランプ
対象商品:
24028953

取り替えてスクーターに乗り1時間に目的地に着いたら切れてました。バルブのベースの中で焼損しておりレンズの中でバラバラになっていました。その前も同じようなタイプのを入れてましたが数年間何も問題なかった。危なくて使えません。

2人が参考にしています
2021-09-16
用途:
1時間で切れた
対象商品:
24028953

装着して翌日夕方から走行して1時間くらいして点検すると片方が玉切れしてました。こんなに短命!なLEDって使えないです。

1人が参考にしています
株式会社フジ・トレーディング 様2021-09-01
用途:
スクーターポジションランプ
対象商品:
24028953

装着してから3か月弱で先端・2段目が基盤ごと落下しライトの中で転がっています。
安くても粗悪品では意味が有りません。
ランプ類は保安部品ですので整備不良の違反になります。

2人が参考にしています
2017-08-30
用途:
室内灯に
対象商品:
24028953

取り付け簡単、この価格で十分な明るさ、夜間手元が明るくなり大満足でした。