12LED ウエッジベース T10のレビュー

平均満足度 3.58 (132件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。 【用途】DC12V車専用
132件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-05
用途:
仕事車のポジションランプの交換用
対象商品:
24028953

フィラメント式のランプに比べ、発光色の色味が白いのでいい感じです。

米野建装 様2019-04-11
用途:
トラックポジションランプ
対象商品:
24028953

2018年11月に購入した車に付けるために同時期に購入、2019年3月頃に外周部がチラついている事に気がつき、4月には外周部8個の素子全滅。先端部の4個のみ点灯、左右ともです。6ヶ月という期間しか持たない事より、ポジション・ヘッドライト・ウインカー三種のランプ一体型の為、交換にフロントグリル・サイドミラーステーカバー等の脱着が絡む時間が必要な事。考え方は人それぞれ、モノタロウさんの考えられる長寿命は半年という事が分かりました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

ミヤテック 様2019-07-19
用途:
ナンバー灯交換
対象商品:
24028953

取り付け後1ヶ月でチラツキが出て点灯しなくなりました。安いですが品質は値段相応です。交換のために内張外す必要がありますので、次回は壊れそうにないメーカー品を購入しようと思います。1年保証とありますが、本当に耐久テストしてるんでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

株式会社コンフォーテック 様2019-05-07
用途:
室内灯
対象商品:
24028953

3/19に発注して納品後にNBOXに設置しました。LED効果を感じて満足していましたが、1か月程度で室内灯4個のうち1個が切れかかった蛍光等のように暗くなりました。改めてレビューを見ると、同じような不具合が複数あることに気がつきました。「大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります」と定型文で回答が繰り返されていますが信頼できますか?不良が多いのを承知で販売を継続しているのでしょうか?交換対象のようですが、交換してもダメ…。とも書かれています。どうすればよいかわかりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

2019-01-22
用途:
自動車のポジション球などに
対象商品:
24028953

複数個購入し暫く使用しています、まず本体ベース部分は白色では無く黒です、使用感としましては、やや緩い感じがします、勿論極性が有るのでご注意、一番最初に交換したポジション球の接触が悪くなり全灯したり根元の4個が点いたり、消えたりしてしまいます。その他に使用している部分については今の所は平気そうです。

伊藤石油有限会社 様2019-02-04
用途:
ポジションランプ交換
対象商品:
24028953

お客様に販売後、2日目で片方が点かなくなりました。返品保証対象なので交換していただきました。対応は良かったです。明るさは満足です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-04-17
用途:
車用
対象商品:
24028953

車のルームランプ及びラゲッジルーム用のランプとして使用しました。明るさ及び色は十分に満足ですが、電極が針金1本のため、ソケットへの接続に少し苦労しました。(針金が柔らかいためソケットからずれる)

2019-05-11
用途:
軽自動車 ナンバー灯

取り付けて1ヶ月で切れてしまいました とても残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-09-16
用途:
自動車用照明

色味から思ったより暗じた。
マルチリフレクターのポジション球は美しい。
ライセンス球としては良かった。
マップ球、ルーム球ではフィラメント式より明るく感じた。
総合で良い。

2018-10-10
用途:
車のポジション球
対象商品:
24028953

基盤が3段になっているが、一番上の段がすぐ脱落。いくらなんでも弱すぎる。

3人が参考にしています
株式会社京王エキスプレス 様2018-09-21
用途:
スモールに
対象商品:
24028953

スモールで利用して一週間ほどでしたか。いきなり、はじけたように切れ暗くなりました。甘利の早いダウンに損したような残念な気がしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2018-04-20
用途:
室内灯交換
対象商品:
24028953

車内が明るくなり、視力低下の防止になります。
交換も簡単でした。

2017-12-17
用途:
車のポジション球交換。
対象商品:
24028953

最初に送られてきた物は片方が点灯せず。代替えで送られてきた物も片方が点灯しなかったので点灯するもの2個を貰って点灯しない2個を返送しました。ちょっと品質に難ありでしょうか?正常品は特に問題なく点灯しています。

2017-04-02
用途:
作業車
対象商品:
24028953

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

2018-08-16
用途:
ルームランプ
対象商品:
24028953

車種によっては完全に消灯しないものもあり、正直だめです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

個人 新井タクシー 様2018-02-26
用途:
自動車のポジションランプに使用
対象商品:
24028953

残念ながら半年たたずにチラチラしはじめ、じきに点灯しなくなりました。もう少しもつかと思いましたが残念でした。寿命の平均はわかりませんが1年くらいは持ってほしいものです。

1人が参考にしています
2017-12-15
用途:
ポジションランプに使用
対象商品:
24028953

使用1年4か月ほどです。最初届いた商品は1個不良品で交換してくれました。その後普通に使っておりましたが、先日チカチカし始めたため、接触不良を疑ったところ、下に出ているリード線(針金)が折れて、ぶらぶらしていました。写真のアップロードが出来ないので分かりにくいかと思いますが、完全に壊れてしまいました。モノタロウブランドは1年間返品保証ですが、保証過ぎてすぐに壊れてしまい、非常に残念です。皆さんも1年たつ前にチェックされたほうがよろしいかと思います。

1人が参考にしています
2016-11-11
用途:
HIDに変えた時などに一緒に交換して見栄えをよくする。値段も手頃なので良いです。
対象商品:
24028953

値段からすれば別段問題はありません。

2018-04-03
用途:
ナンバー灯に使用しています
対象商品:
24028953

他の方の投稿にもありますが半年もたたずにちらちらしています!
長寿命との表記はやめた方がよいのでは?

6人が参考にしています
有限会社小原板金工業 様2017-09-05
用途:
車のルームランプ交換
対象商品:
24028953

2セット買って、4個のうち2個が点灯しなかった。そのうち1個はピンが取れた。※安かったけど、結果高い買い物になりました。

2人が参考にしています