サビ転換塗料のレビュー

平均満足度 4.07 (584件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビ転換塗料 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。 【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
583件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-19
用途:
鉄扉や鉄階段の錆処理に使いました。

久しぶりに鉄階段を塗ろうかと・・以前の使い残しを開けて見たら硬化してました。
水性と言う事で水を適量入れてコネていたら使用可能に復活しました。
塗り易く、剥がれ難く、錆も良く止めてくれます。5ミリ位の隙間なら濃い目のネタで余裕で埋まります。また後始末や刷毛の掃除も水で良いので楽チンです。作業性も良くてこれはイチ推しですね。

3人が参考にしています
株式会社CLEO 様2025-12-21
用途:
玄関周りとベランダをぐるりと囲った錆びた鉄柵の補修
対象商品:
63375525

細かなカーブのあるデザインが売りの白の鉄柵に、五十箇所以上小さな赤錆が出ていた。デザインが細かすぎて錆び取りの研磨も難しい場所が多く、鯖を完全に除去できない溝などがある。そこにこのカビ変換剤を塗った。小筆で塗りやすく変な匂いも無い。初めて購入し使ってみたが、下地代わりの側色も後の作業するにはわかりやすい。その上で全体をカバーして白に仕上げる予定。蓋を開けると思ったより少量なので、量が足りるかどうかは試してみるしか無いのが難点。その分を星ひとつ減らした。

株式会社 東発金沢営業所 様2026-01-31
用途:
あらゆる錆に塗布

主に車のシャシや足回りに水で少し薄めて流動性を良くしてから使用してます。
粗方の錆をブラシやサンドペーパーで落としてから塗布し、乾燥したらシャシブラックで仕上げてます。
その他シャッターの錆に塗ったり古くなった工具の錆にも見た目が良くなるので使用してます。

2026-03-24
用途:
DIY部材

前回使用しましたが比較的安価で効果もある様なのでリピート購入しました。 同転換塗料の上に塗装し利用してますがカラーバリエーションがあるともっと便利になるかと思いました。

GLOVAJAPAN株式会社 様2026-03-16
用途:
鉄骨材の錆転換

価格も手頃で塗りやすく大変満足。錆転換の効果はすぐ確認できない。

2025-12-04
用途:
ぶどう棚の補修

長年父が管理していたぶどう棚を、引き継ぎました。高齢の為、棚のいたるところが、劣化していました。そこで、昨年自分のできる範囲で、ワイヤー等の補修をしました。棚の金属部分がかなり腐食していたので、この商品を使って補修しました。約1年経っての感想ですが、錆の進行は残念ながら完全には止めることはできていないようです。ですが、錆の進行速度は明らかに緩やかになっています。色がシルバーなのが、とても棚全体の見栄えを良くしています。これからも、再購入決定です。

2人が参考にしています
2026-02-10
用途:
サビの出た塗装面の再塗装

色はシルバーしかないのですが、サビの出た塗装面を1回塗るだけで簡単に美しくしてくれます。

2026-02-24
用途:
補修塗装に使用

錆を抑えてくれるので、塗装がながもちしますが、薄め過ぎると効果が低いようです。
当然ながら、錆の凹凸部分や浮いている塗装は、はがしてから塗る事で、効果が出ます。

2025-11-27
用途:
ビニールハウスの補修
対象商品:
73973296

錆の上から直接塗れて作業が速く出来た。シルバーの被膜の下で錆が黒くなっているのが見えるので効果ありそうです。
普通のペンキより伸びないので使用量が多くなるため、もっと多いサイズがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

株式会社大和電機製作所 様2026-01-09
用途:
湿度の高い現場で使用しました。

湿度の高い現場の機器のメンテナンスに使用しました。
普通の塗料では再度錆が発生しますのでありがたいです。

オートガレージ近藤 様2026-03-13
用途:
塗装の前段で使用。

今の所は良好、時間が経たないと分からないので、調査中!

2025-12-04
用途:
車庫の屋根の塗装

塗るだけでさびが転換するタイプなので、作業の時間や手間が節減できます。
また、塗る際には何日間かかけて計画的に重ね塗りするとよいと思います。

本州採石有限会社 様2025-08-29
用途:
屋根材の鉄部分の補修

いままで塗料を何回塗っても同じ所から錆びてきていた。この錆び転換はそんな錆を根本から塗膜として転換してくるので、それ以降、錆が浮くことは無くなった。特に雨ざらしの柱の台座部分に塗ると効果的だった。色はシルバーだが、錆び転換したところは茶色く変色するので、この錆び転換の上にもう1層塗ると効果的だ。

5人が参考にしています
豊島無線電機株式会社 様2026-01-29
用途:
さびで諦めていたトタン屋根塗装

さびで諦めていたトタン屋根塗装を塗装した、今まではジンクスプレーを塗っていたが、これなら錆を転換してくれそうです。

2025-10-10
用途:
スクーター等のフロアにあるガソリンタンクの防錆
対象商品:
63375525

初めて使わせて頂きましたが
想像以上に塗りやすく、水性塗料なのでハケ塗りでもガンで吹いても後始末が楽で助かります。
リピートさせていただきました。

2人が参考にしています
2025-08-28
用途:
バイクのフレーム塗装
対象商品:
50952913

購入は2度目で今回はスプレーガンで塗装しました。
少し水で薄めバイクのフレームを塗装しましたがとても綺麗に塗料がのりそのままの使用も可能な仕上がりです。
私はこの上からカラー塗装を施す予定ですが錆び浮きが長期で抑制できると良いですねぇ。

3人が参考にしています
2026-01-05
用途:
車のメンテナンス

サビ発生箇所に使用しました、問題なく使用でしました。

2025-11-13
用途:
ダンプの荷台の錆び落としの後処理

この商品は2度目の購入になります
ある程度錆びを落としてからローラーで塗ってます。
1回で結構厚塗り出来ますが、溶接部分から出る錆びは3回塗りで表面に出なくなります。塗装も上塗り出来るので重宝しております。

2025-10-27
用途:
ガレージ天井の錆止め

塗ってからあまり時間が経過していないので効果の確認は出来ていませんが、塗りやすさは伸びもあり良好でした。
ただ、錆除去周辺の錆止め塗料との相性が悪いのか良過ぎるのか塗ると色がうつってピンクのラメ色になってしまいましたw
後日該当部塗装予定です。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
機械類の補修

自転車のスポークが錆びてきたので塗ってみました。数日経ってから試しに擦ってみたら簡単に剥がれました。しかも地肌は赤いままで、黒サビに転換されていません。値段が高いだけの銀色の塗料と思った方が良いようです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。サビ部分を簡単にサビ取して頂くと黒サビに転換されますので一度お試しください。