ドレンプラグ マグネット パッキン付のレビュー

平均満足度 4.52 (186件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。 【用途】オイルパンの排出口のコックに。
186件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
46614445

トヨタ用でも頭は17ミリです。
メッキがどのくらいもつか?

2020-10-30
用途:
オイル交換
対象商品:
46614445

普段は横着して上抜きばかりのオイル交換ですが、このボルト装着の為に久々にドレンボルトを触りました。マグネット付きのドレンボルトは高価な物ばかりだったので使用していませんでしたが、この価格で鉄粉が吸着できるなら気分が違うってもんです。今後はたまに下抜きしてみます。

2020-09-21
用途:
エブリイワゴンに使いました!!
対象商品:
59705695

エブリイワゴン DA64W
当たり前ですが、問題なく交換出来ました。

1人が参考にしています
2020-11-28
用途:
スバルサンバーのミッションドレンボルト交換
対象商品:
59705713

安心の日本製です。純正ボルトよりも仕上げがいいです。

2020-08-24
用途:
オイル交換
対象商品:
59705695

スズキ車に付けました。ドレンボルト締め付けていくと、ちょっとピッチにダバ付き感がありました。でも大丈夫でした。漏れは無く、今後の鉄粉がどれだけなのか楽しみです。

2020-09-08
用途:
S660  オイル交換

少しネジ長さが純正より短いですが 問題なく取り付け出来ました
オイル漏れもなく ネオジム付きでこの価格はとても重宝できると思います

2020-11-01
用途:
オイルパン内のスラッジ除去
対象商品:
46614445

安価で助かる。スラッジがどれくらい付着しているのか、次のオイル交換が楽しみ。

2020-09-17
用途:
オイル交換時
対象商品:
46614445

まず,他社製品は高い。オイルパンに100均で買った強力マグネットを付け,オイルを抜くとき一旦外して,オイル注入時にまた付ける,を繰り返していましたが,オイルパンは意外に平面が少なく,取り付ける磁石も小さいものでした。これと併用していけば効果はさらに向上します。特に新車購入から,期間,距離が短い車は,オイル内に鉄粉が結構混ざります。たかがこれだけのことで,早めに処置することで,エンジンの寿命は伸びがちがいます。お勧め。

2020-06-23
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
59705722

三菱チェレンジャー(E-K99W・6G74)1998年式のエンジンオイル交換時に新調しました。純正同様に使えて、全く問題なく装着できました。マグネット付きなのが安心感ありです。パッキンはアルミの2重加工の物がついていて、締め付けと同時につぶれていき密閉性がよいようで、私好みのシール仕様でした。

2人が参考にしています
有限会社安藤家具店 様2020-06-03
用途:
オイルパンのドレンボルトとして
対象商品:
59705695

この手の商品って結構高いけど
モノタロウブランドなので安価で気兼ねなく使えます。
磁石の強さも問題ないと思います。
大量に鉄粉が付く事はないけど(大量に付いてたら困りますけど・・・)
十分に役目を果たしてくれます。
当社の全車に使わせてもらってます。

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
オイルパンのドレンプラグ機能アップ
対象商品:
59705695

マグネット付きの物だったので、こちらのプラグに交換して機能アップです。

2021-07-07
用途:
車の整備
対象商品:
46614436

メーカー品の変わらずの製品で、大変満足して居ります。

2021-05-27
用途:
バイクのドレンプラグ交換
対象商品:
59705695

まだ使用していませんが、材質やマグネットについては問題なく使用できると思います。

2020-05-22
用途:
バイクのドレンボルト

メッキが綺麗ですが、手締めだと滑るので締めにくい(なれのレベルかも)
磁石はなかなか強力でよろしいかともいます(最初目の前にあるコーヒーの空き缶に付けたら、全く付かずに焦ったかよく見るとアルミでしたw)
ワッシャも付属でありがたい、アルミだったけどね(写真は銅かな?)
増車したらまた買うかも、価格的にもおすすめです

2020-04-09
用途:
営業車の整備時
対象商品:
46614445

アルマイト処理などはありませんので見た目の派手さはありませんが、ボルトの精度は良く、マグネットもかなり強力です。普段見える部分ではないのでこちらで十分だと思います。

2人が参考にしています
2020-07-18
用途:
マグネットが強力
対象商品:
59705704

何もないより、あったら嬉しい。オイル交換時に鉄粉が付いてると、買ってよかったと実感。

2025-02-12
用途:
鉄粉除去

使用して最初の交換時、若干鉄粉が付いていましたが2回目以降ほぼ目立たなくなりました、パッキンは毎回変えているのですが新品時と同じ寸法のパッキンがなかなか見つからなくちょっと寸法の違う物を使用してます、問題は無いと思いますが同じものが入手できれば良いのですが !

2020-05-03
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
46614445

マグネットにより鉄粉を取り除けるし、外した時自分の目で状態を確認できるのが利点です。
又、オイルフィルター内にマグネット内蔵の物もありますが、コストパフォーマンスはこの商品の方が良いと思います。

2020-04-14
用途:
普段のメンテ
対象商品:
46614445

普段のオイル交換で、ドレンが古くなったので、どうせなら、磁石入にしようと購入しました。効果は、次回のオイル交換時ですが、楽しみです。

2021-07-10
用途:
日産純正タイプのガスケットは使えなくなる。
対象商品:
46614436

ねじ山がフランジの手前で終わっている。
このボルトに、付属のガスケット装着状態で観察すると
ガスケットのオイルパン当り面より、ねじ山の終わりが飛び出す。
そのため、オイルパンやガスケットの潰れ具合によっては締まらない可能性が予想される。
(他のレビューで漏れる等の報告があるが、これが原因か?)
商品の個体差なのか、仕様なのか分かりませんが
もし仕様通りでしたら、ねじ山の仕様を商品説明欄にしっかりと記載して頂きたい。
また、ねじ山をフランジの面まで切り込んだ仕様に変更して頂きたい。
今回は、付属のガスケットと、純正タイプのガスケット2枚重ねで装着して様子見。
ねじ山の状態が上記の通りのため、日産純正タイプのガスケットは使用できなる。
次回交換時は、ワッシャー型で付属の物より厚さのあるガスケットを準備するか
フランジの面までねじ山を切り増す。
または、使用を中止する。
の3択になりそうだ。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります