鉄粉配合パテ スタンダードのレビュー
- 用途:
- 重機のバケットの溶接補修後の使用。
今回は半年前の使用後から2回目です。
穴あきの溶接補修箇所の隙間埋めと盛り上げで使用しました。
前回の施工後はかなり強固の補修になり、想像以上の快適な状態でした。
大がかりな費用を抑えることができ、時期をみてまた購入する予定です。
- 用途:
- メンテナンスに使用
修理部品のメンテナンスに使用致しました。仕様勝手もよく綺麗な仕上がりになりました。
- 用途:
- 電源ボックス補修用
- 対象商品:
- 26275376
外にある電源ボックスはサビやすく、うん、悪く穴が開いてしまったので、これを使って直しました。使いやすくすぐに固まって防止にも役立っています。
- 用途:
- 自動車関連
- 対象商品:
- 26275376
初めて使用しました。鉄板の穴埋めでした、私的には結構良い感触です。
硬さや密着性良いと思います。価格も安く今後の耐久性を見ながら使用して
みたいと思います。
- 用途:
- JB23フロア補修
- 対象商品:
- 26275376
JB23の定番、地面が見えるマウントとフロアの穴補修に使用しました。この商品だけでは無理ですが、溶接をしないで直すことが出来ました。片側づつジャッキアップし、安全を確保、錆、腐食を除去してボンデ鋼板を欠損部分に合わせカットしリベットにて張り、注文コード49842135 品番P50-2-3.2 のピースプレートをリブの出っ張りを削り、穴あけ加工をして当て板にして、鉄粉配合パテにて接着しマウントとボディの間に挟みました。完全に分離していたマウントボルトは一度ラダーフレームにマウントを戻し、ジャッキを下げて位置を探り、傘の部分に切り込みをいれて鉄粉配合パテを山盛りにして接着しました。ボルトの細くなった部分は12.7mmのパイプを差し込んで鉄粉配合パテで接着しました。
仕上げはガードセプターにてFRPのように処理して、アンダーコートを塗って終了です。
ボディ内側を切開したりと苦労した分、仕上がりには満足です。
この商品はいわゆるパネルボンドに近い性能があると思われます。
硬化剤がだいぶ余ったので、配合を間違えたかもしれません。
何か計量のうまい方法があればよいのですが。
強度が必要なクロカン用途の方は溶接ですが、街乗りであればこの補修はありだと思います。
耐久性はしばらく経過を見てみます。
- 用途:
- 鉄製の水桶に使用
- 対象商品:
- 26275376
鉄製の水桶が錆の腐食で痩せてきていたのでパテ補修用で使用しました。
パテ施工後はカチカチに固まり、強度もありそうです。
パテ後は塗装しました。数カ月たちますが問題ないようです。
価格がもうすこし安ければ★5かな。
- 用途:
- シャフト補修
- 対象商品:
- 26275376
プーリーのシャフトが摩耗しガタツキが発生していました。
シャフトに厚さ3mm程このパテを塗り、翌日にサンドペーパーで磨きました。
♯120→♯320→♯1000の順に磨きました。
かなりイイ感じに仕上がり満足です。
- 用途:
- 補修時に使用
- 対象商品:
- 26275376
気に入って使用しております。今回注文分が届いたとき、箱の一部が裂けておりました。商品は大丈夫でしたが、今後は運送会社さんへ大事に運んでいただくようお伝えいただけたらありがたいです。
一応、写真を撮って保管しています。
貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 摩耗箇所の補修
購入時期の違い(3か月ほど)で、硬さが変化するため、使いやすさに差が生じている。冬場は特に硬くなると感じている。
- 用途:
- ガス給湯器、外付けボックス穴埋め
外付けのガス給湯器が錆びて穴が開きリモコンエラー119(漏電)穴から雨が入り、エラーの原因となっていたらしく、塞いだらすぐに直って大助かり
- 用途:
- 建設機械の作動油タンクの補修作業
- 対象商品:
- 26275376
初めての試みで使用させていただきましたが硬化剤との分量が計量機がなく適当に混ぜ合わせみごとに失敗しましたがずいぶんと時間がかかりましたが見事に固まり結果的にとても良い商品と感じ再度注文しました。出来れば軽量スプーンみたいなものがあれば有難いです。
- 用途:
- ポンプケーシングの修正(鋳物)
- 対象商品:
- 26275376
デ〇コンと性能を比較しても何にも遜色が無い用に思います。同じ様なものであれば私は安価なこちらの商品を使用したいと思います。