油圧フロアージャッキ 2tのレビュー
- 用途:
- 古い車のタイヤ交換に使用
- 対象商品:
- 70335274
一回の操作で軽く上がり、シンプルで使い安いです。安心して作業できました。あとは車両との接点に、ゴム付きだとありがたいです。
- 用途:
- タイヤ交換、オイル交換、消耗品ゴムブーツ交換で利用。
- 対象商品:
- 70335274
かなりローコストでフロアジャッキできました。作りも高級品には劣りますがシッカリしていました。持ち運びも楽なように持ち手も真ん中に取り付けできます。
ちなみに、週末土日開催のモノタロウ10%クーポン、突然の進呈1000円引きクーポンを併用利用して申し訳ないくらい安価に購入できました。軽く手軽に使えてお勧めできるガレージジャッキです。
- 用途:
- クルマのオイル交換やタイヤローテーションなどのメンテナンス
- 対象商品:
- 70335274
約20年使用した1.5tジャッキQJY-21か壊れたので購入しました。QJY-21には、専用ケースが付いていて、大変助かっていたのですが、最近はケース付きはなかったので、コスパの良いこの商品を購入しました。納品も3日で助かりました。納品してQJY-21用のケースに入れてみると、ジャストフィットだったのでそのまま利用してます。
- 用途:
- DIY車両整備
初期不良ありましたが、しっかり1年保証で返品交換できるのもモノタロウの強みと思います。
メーカー品より安いので、その分ひと回り大きい物を買った方が安心だと思います。
どのメーカーも同じですが、このサイズの2tジャッキはヘビーユースには向きませんね。
- 用途:
- 車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 70335274
パンタグラフ式のジャッキを使うのが不安だったので作業の安全性を考慮して購入。2年半ほど利用していますが、今のところ快適に不安なく使用できています。頑丈そうな作りで結構重量があります。耐久性とか考えると妥当なのかもしれませんが、置き場を考えないと下にあるものが歪みそうな気がします。
- 用途:
- 自家用車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 70335274
軽自動車は、正面や横からでもジャッキアップできましたが乗用車は、正面が低くて入るのですが、ジャックアップするための動くスペースがなく正面での作業は、あきらめ横からのジャッキアップになり左右別々にしまかかった時間が短縮出来たことで、購入した成果が出ました。かかった時間が短縮出来たことで、購入した成果が出ました。
- 用途:
- 側車付きオートバイのメンテナンス時、車のタイヤチェーン着脱時
- 対象商品:
- 70335274
ジャッキアタッチメントは必須だと思います。サンデーメカニックには重宝します。持ち運びも手軽にできていい感じです。
(性能的にはプロ用との比較は意味が無いと思いますが、)ジャッキダウン時は気を付けないといきなり落ちます。プライヤなどで慎重に緩める必要があります。
コスパ的にかなり優秀な商品だと思います。
- 用途:
- 軽自動車のタイヤローテーション
- 対象商品:
- 70335274
NBOXをジャッキアップしました。楽々上がり軽自動車にはもってこいです。
本体重量も軽くて取り回しもしやすいですね。梱包もしっかりしてました。
- 用途:
- 趣味
- 対象商品:
- 70335274
自宅などでの使用を目的に購入しました。スタッドレスタイヤへの交換で使う予定なので、年間数回程度の使用なので大丈夫だろうと思います。取っ手付きなので持ち運びやすいです。
- 用途:
- 軽自動車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 70335274
N-BOXカスタムのタイヤ交換に利用しています。最高位が380ミリあり十分にリフトアップすることができ重宝しています。
- 用途:
- 自分用に
- 対象商品:
- 70335274
自家用車の整備用に購入しました。いままではパンダジャッキを使用していて怖い思いをしていたので、安全にかつ容易にジャッキアップができるようになりました。
- 用途:
- 個人的ガレージで使用
- 対象商品:
- 70335274
個人的ガレージで使用するために購入しました、許容重量内でも若干作動油の圧力抜けが早いように思いました。しかしおしなべて普通に使用できます。
- 用途:
- タイヤ交換等に使用
- 対象商品:
- 70335274
20年ぐらい前に購入したフロアジャッキから買い替え。
この価格では文句のつけようがない商品。
別に大きなフロアジャッキも所有しているが。こちらの方が軽く移動も楽。
- 用途:
- 車両整備用のジャッキ
- 対象商品:
- 70335274
下手なアルミジャッキより軽量で2トンの耐荷重があり、ハイエースやRVでも使用しており重宝しています。
10年くらい酷使した同タイプジャッキからの更新で久々に購入しました。昔より高くなりましたが、MonotaROクーポンを使えば良心価格です。