2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
- 用途:
- バッテリ交換
- 対象商品:
- 46786512
c50dxカブ(c50-21***)のバッテリ交換に使いましたが、バッテリのプラス穴の位置が低いため、本体のターミナル穴が合わずの大きく加工して取り付けました。
年式によって違うのかもしれません。
- 用途:
- スクーターにて使用
- 対象商品:
- 46786512
以前にも記入いたしましたが、30個購入、不良品頻発の為、全て返品交換対応して頂きました。
それでも10個中3個は充電器機にて充電不可、テスターにて8Vほどの表示。バッテリー銘柄はNBC。
低価格はいいのですが、交換後の機会損失、信頼性が低いのは非常にまずいです。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、品質管理改善に努めて参ります。
また何かございましたら弊社問合せ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 46786512
半年で電圧が10Vしかなくなり、充電器につないでも比重の不良と出て、使えなくなった。安かろう悪かろうですね。
レストア中のバイクに使っていたせいもあるかもしれないが、いくらなんでも短命すぎるのでは。
もう絶対に買わない。「大阪魂」シリーズはどれもこんなもんでしょうか。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- ホンダタクトAF-15 交換用
- 対象商品:
- 46786512
7月に購入して週2-3回、1回1時間ぐらい運転。8月から9月まで1か月乗らなかったら、バッテリー上がってました。
- 用途:
- アクシス90に 安物買いの銭失いでした。
- 対象商品:
- 46786512
取り付けて直ぐにバッテリーが上がりバイクがおかしいのかと思ってましたが、しばらくして液が漏れているのに気が付き、塗装したばかりのマフラーがサビだらけになってしまいました。またバッテリーを買わないといけない。普通の品を取り扱っていただきたい、本当に迷惑です。
このたびは、ご不便とご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 46786512
交換用に購入しました。
他の店で安いのを見つけ少しショックでした。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 46786512
ほぼ毎日のっている、DIOにつけましたが、2ヶ月足らずで始動不良に充電しても、数日たつと電圧低く、不良バッテリーです。二度と買いません!!!
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- スクーター.4輪バギーのエンジン始動
- 対象商品:
- 46786512
耐久性は解りませんが特に問題無く使えます。
前回はホームセンターで買ったGSバッテリーを使ってましたが使用頻度が低いので2年で駄目になりました
2年持つ様でしたらこちらの方がお勧めです。
- 用途:
- スクーターのバッテリー交換用
- 対象商品:
- 46786512
これで2個目の購入ですが、商品到着時に補充電を行っても直ぐに充電完了しますのでほぼ補充電の必要も無いのかなと思います。
使用期間がまだ短いので、耐久性はまだ判りませんが普通に使用出来ています。