低床フロアージャッキ 2tのレビュー
- 用途:
- 車輌のメンテナンスジャッキアップで使用
- 対象商品:
- 75090444
仕事でのパンク修理時や自家用車のメンテナンス時のジャッキアップに問題無く使用しています。ただ油圧を解放する時のコツをつかまないと一気に降りるので注意が必要です。安価で購入出来て助かってますが唯一、ジャッキのオイル漏れを心配しています。
- 用途:
- クルマのメンテナンス
- 対象商品:
- 75090444
これまで使っていたジャッキからオイルが漏れ出したので、新しく購入。もちろん新しい今は大丈夫ですが、今後の耐久性が気になります。
- 用途:
- タイヤや足回りの交換
スタッドレスタイヤの脱着で年に2回はお世話になります。
機能に対してコスパ良く、使い勝手も悪くありません。
いい買い物したと思います。
- 用途:
- 車メンテナンス
低床の車には、この高さのフロアージャッキですね。モノタロウブランドは、リーズナブルで頑丈なので、安心して使用できます。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 75090444
とても頑丈な作りで安心してジャッキアップができました。車はノーマル車高のNDロードスターですが、問題なくジャッキアップできました。あと三センチくらい車高を落としても大丈夫そうです。
- 用途:
- 軽自動車のタイヤ交換作業
手持ちのジャッキでは、軽自動車の下に入らないので購入し、安全に作業ました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 75090444
車両のチョイ上げなんかにはこれで十分ですね 常用はどうか?と思いますが 使い方次第。あと整備時、エンジン等を一時的に支えたと活躍しております。
- 用途:
- 自動車下まわりのメンテナンス、タイヤ交換など
- 対象商品:
- 75090444
低床がこの価格で購入できるのはありがたい。欲を言えば価格が上がっても高さ50cm仕様もあれば選択肢が増えて嬉しいです!
馬をかける場合は高さが必要なので
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- タイヤ交換等
- 対象商品:
- 75090444
シャコタンには欠かせない低床ジャッキ。
ちがうショップで買ったジャッキは、すぐにダメになり買い替え。
仕事でも使用実績があるので期待。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 75090444
タイヤやマフラーの交換、オイルの交換がとても楽になりました。ただ、重量があり持ち運びが大変なことがたまに傷です。改良出来たら良いと思います。
- 用途:
- クルマの下回り部品の修理、タイヤ交換
- 対象商品:
- 75090444
車高がそんなに高くない一般車向きで、2tの容量で十分持ち上げる事が出来ます。フロアータイプのジャッキはたたんだ時の高さが意外に重要なので気を付けないと入らない事が有ります。
- 用途:
- 軽自動車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 75090444
3ナンバーのSUV用にオイルジャッキを持ってますが軽自動車には車高が低すぎて使えませんでしたので低床の本製品を購入、とてもスムースに作業ができます。ただ自重がかなりあるので
持ち運びは苦労します。
- 用途:
- カプチーノ のジャッキアップ
- 対象商品:
- 75090444
持ち手を外せばノーマル車高のカプチーノのフロント側にもギリギリ入りました。
価格も安く、良い買い物だったと思います!
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 75090444
値段につられて購入しました。クーポンが利用出来ればお買い得だと思います。ただすごく重いので腰痛注意です。
- 用途:
- クルマのメンテナンス
- 対象商品:
- 75090444
車両入れ替えにより、今まで使っていたフロアジャッキが入らなくなり、ローダウン対応のものを探していました。
近隣のパーツショップやホームセンターより安価に購入出来、とても満足しています。