バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー
- 用途:
- 普通自動車のバッテリー
4年経過してもエンジンの掛かりは良かったのですが出先で突然掛からなくなりました。
原因はバッテリー端子が同ガスで腐食して断絶した事でした。
突然ダメになる事もあるので定期交換するのがいいのでしょうね
- 用途:
- 社有車のメンテナンス
長年、使用させていただいております。2年間問題は無くコスパも良いと思います。
- 用途:
- 10年ぶりに交換した
ハイゼットカーゴ(2007製)のバッテリーが10年ぶりに始動不良になったので、これに交換してみた。初期不良もなく始動良好。あとは同じ維持管理で10年もつかだな?では、1年後をお待ちください。
- 用途:
- ケイワークス(HN-22S)のバッテリー交換に使用!!
少しエンジン始動に不安を感じたので、冬前に交換しました。現在のところ、調子が良いです。これからの耐久に期待したいです。
- 用途:
- 自家用車に設置
以前使用していたのは再生バッテリーだが一年半で定期検査で寿命を指摘されたので購入。本品は取手がついていて交換作業が容易であった。
取り付けて数日なので耐久性ほかは不明だが期待している。
- 用途:
- ジムニーJB23に取り付けました。
- 対象商品:
- 75090277
標準では55が付いていましたが60でもピッタリおさまりました。エンジン始動じ問題ありません。快調です。
- 用途:
- バッテリー交換
良い商品だと思います。ただ、私の車には少し縦に寸法が大きかったようで、固定金具がキツキツでした。
- 用途:
- 小型除雪車に使用
無事に取り付けることができました。3年は持ってくれればありがたいです。
- 用途:
- バッテリー
もう、購入して1年のなるがゲージランプが緑のままだから安心しました。日頃使ってなくても中々もちがいいと思います。
- 用途:
- バッテリー交換
割引価格だったため購入しました。しばらく経ちましたが、問題なく使えています。充電状態を確認する小窓もついていて、必要十分だと思います。
- 用途:
- なかなか良いです★★★★
使用初めはばっちりです
電圧も良好。
今後の経年劣化で何年使用できるか・・・期待ですw
- 用途:
- 自家用車
- 対象商品:
- 75090268
特に不満も無く良いと思います。
商品のCCAを教えて頂いて、測定確認しました。
300CCAで測定したら、380CCAでした。
納品後に充電前でしたので、マズマズかと思います。
ライフは今後確認になります。
- 用途:
- 軽自動車 バッテリー交換
バッテリーの充電対応処理していましたが限界.新規交換.即取替え処理で即運転
可能.助かりました。
- 用途:
- スズキエブリィ用
- 対象商品:
- 75090252
一年で充電弱くなった。
去年の今頃買ったが、寒くなり始めて始動がもたつくようになり、しばらく走行すれば直ぐに始動できるが、翌朝にはまた難儀するようになる。
一日放置すると全く指導できない状態になる。
ダメな商品に当たったのか、メーカー品に買い替えようと思う。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
お車の利用時間やバッテリーの長期使用、高低温の環境ではバッテリーの充電が十分されない場合がございます。
バッテリーの状況に合わせて随時補充電されることをお勧めします。
- 用途:
- アイドルストップ付き軽自動車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090268
純正バッテリーと同じ性能の物が、安く入手できて良かった
バッテリー上がった日が、たまたま15%引のタイミングだったので、すぐ注文したのですが到着までに4日かかった
15%引の日でも、翌日配達出来れば良かったと思います
- 用途:
- 営業車
2年に一回交換、リーズナブルです。買いに行くより配達していただけるので。