バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

平均満足度 4.53 (787件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
787件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
しらゆり幼児園 様2025-01-23
用途:
車のバッテリー上がり、車検のために購入

NSXのバッテリーとして購入。力強くエンジンが
始動したことに感動した。

2024-11-21
用途:
スズキカプチーノ用

40B19Lの代替として購入。サイズに問題なく装着できました。
セミシールドタイプでこの価格はコスパが大変良いです。

2人が参考にしています
2025-02-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
75090252

安くて性能も申し分なし何個かストックしておきたいと思います

有限会社 ヨシノ 様2025-11-05
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
75090268

何度かリピートしています。耐久性もよくコスパ最高だと思います。

2024-08-23
用途:
WagonRの交換バッテリーとして
対象商品:
75090252

バッテリ不良になり急遽購入しました
マイルドハイブリット&アイドリングストップ車ではありますが
アイドリングストップ機能はOFFなのでこの商品で充分機能してます
大変リーズナブルで助かりました
新車装着バッテリはー6年86000km持ちましたが
このバッテリの耐久性に期待です
お盆期間であったので到着に1週間ほどかかりました

2人が参考にしています
2024-10-19
用途:
軽トラックのバッテリー交換
対象商品:
75090268

安価ですが良さそうです エンジン始動も順調で何も問題はありません 後は耐久性だけなのでこれからです

1人が参考にしています
2025-01-01
用途:
軽バン
対象商品:
75090252

軽バンのバッテリー交換に使用。
別車で使用した時に耐久性が良かったので、今回も期待しています。

2024-10-13
用途:
軽自動車 消耗品 交換
対象商品:
75090268

・液体メンテ口のキャプ高さゼロの為、端子固定ネジ締結で工具とボディー接触によるショート発火リスクがほぼゼロの点。  
・ボディハンドル有りの為、本体セッティング容易性。 
・電極端子の良い仕上がり具合。

1人が参考にしています
2024-08-29
用途:
買い物
対象商品:
75090277

月に1、2回、往復3kmほどの買い出しに使用とまさにシビアコンディションな使い方ですが普段はCTEKに繋いでいるせいか5年以上経った今でも元気にセルは回っています。良い買い物だったと感謝しています。

サンオート木村 様2025-09-29
用途:
バッテリー交換。
対象商品:
75090268

コストバーフォマンスに優れた商品で、大変満足しています。

2025-01-21
用途:
自家用車
対象商品:
75090322

性能も全然大丈夫ですよ。コスパサイコーです。リピート買いしています。

2024-10-04
用途:
軽トラで使用
対象商品:
75090252

特に問題なく使えています。メンテナンスフリーで、耐用年数が少し心配。3年もてばいいのかと思い購入しました。

玄米百姓園 様2025-09-28
用途:
車のバッテリー

問題なく使えております
価格高騰の中とても助かります

KN-車検サービス 様2024-09-19
用途:
軽自動車のメンテナンス作業
対象商品:
75090268

スバルサンバーのバッテリー交換用としてこちらを選びました。
有名メーカー品と比べても全く遜色ない性能です。
他の車でもモノタロウブランドのバッテリーを使用しています。

2025-09-04
用途:
田畑の作業
対象商品:
75090313

価格も安く高性能なのでとても使いやすい商品ですこれからもずーと使用したいです。

本田あつし事務所 様2024-06-27
用途:
自動車整備
対象商品:
75090268

ホンダのハイブリッド車に使用しています。調子いいです問題ありません。

1人が参考にしています
吉川加工所 様2024-08-16
用途:
各機械の予備電源
対象商品:
75090268

色々な機器にバッテリーあり2年を過ぎた機器から交換しているが2年すぎても十分に働いている。

2024-07-13
用途:
軽トラのバッテリー
対象商品:
75090268

時期しか使わないフォークリフトや軽トラなどに使っています。
十分な性能と寿命かと思います。

2024-06-15
用途:
普通自動車のバッテリー
対象商品:
75090268

4年以上使用していましたが、出先でバッテリー上がりの症状でロードサービスのお世話になりました。
それまで全くバッテリー劣化の前兆が無く、原因を調べたらプラス端子のすぐ下で電極が分裂しており、緑青も吹きだしていました。
この様な経験は初めてでしたが、こう言う寿命の迎え方もあるんですね。

2024-07-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
75090295

必要な時にすぐ届いてブランド品の半額でいい買い物しました。