バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

平均満足度 4.53 (787件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
787件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-07
用途:
メンテ
対象商品:
75090295

2年半後のレビューですが、ちょい乗り夜間有り、シビアコンディションで余裕がありました。エンジンも普通にかかるし、3年間までは何とか使えるレベルだとおもいますが、車検毎に換えれるの前提とすれば問題無し。

1人が参考にしています
2023-01-16
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75090252

始動性がよく長持ちします。いつも購入しています。コストパフォーマンスがいいです。

KZ工業 様2023-01-15
用途:
通勤用の軽自動車
対象商品:
75090268

改善点はありません
メンテナンスフリーでこの値段で満足できる商品です

2023-02-02
用途:
寒冷地での自動車バッテリーとして。
対象商品:
75090277

マイナス15℃での始動性も全く問題有りません良い製品です。

伊藤農園 様2022-10-18
用途:
軽トラの、バッテリー交換用に購入
対象商品:
75090268

軽トラの、バッテリー交換用に購入、充電が出来なくなったので、新たに購入したが、従来使わない規格なので、どうかと思ったが、駅の補充が必要なく、順調に、烏嶽ので、助かる。

1人が参考にしています
2023-02-16
用途:
除雪機に使用
対象商品:
75090252

ホンダ除雪機スノーラHSM980ⅰに使用しました。純正バッテリーは、ユアサ28B17RーMFです。いろいろと調べた結果、軽自動車用のバッテリーだと判明しました。
つまり、軽自動車用のバッテリーを使用するしかないということです。ただ今の軽自動車
は「17」ではなく「19」サイズなので、「19」が載るのかどうかが問題でした。
結果、何の加工せずにバッチリ載りました。快調に使えてます。
除雪機に使用しているので、不具合があってもクレームの対象にならないし、初めから
承知の上で購入しました。

2023-01-04
用途:
作業車に使いました。
対象商品:
75090313

いままで使っていたバッテリーより、始動性も良く価格も安くて満足してます。

湯淺電機工業 様2023-01-04
用途:
太陽光パネルの蓄電池システムとして
対象商品:
75090268

現在別に使用しているのが悪くなりかけているので増設ように購入他店より少し安い

有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2023-01-04
用途:
車のの整備
対象商品:
75090268

消耗品なので普通より早め早めに交換しています。安いので苦になりません。

2023-01-12
用途:
除雪機のエンジン始動セルモーター用
対象商品:
75090252

搭載されていたバッテリーが7年程度経過したため、当バッテリーと交換しました。
軽快に使えています。

2022-09-22
用途:
小型ディーゼルトラック用に2個使いです。
対象商品:
75090295

配送用のトラツクに2個使用しています。エンジンの小まめな始動、停止がありますので高性能とメンテフリーということで購入してみました。
耐久性はまだわかりませんが始動性は力強いです。外箱は一見して地味ですがトラック用としてはバッテリーが露出していますので汚れが付きにくくてありがたいです。

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
75090268

バッテリー状態も確認できますし、未だに現役で稼働中。そろそろ買い換えようかと思っています(リピートで

2023-04-12
用途:
所有車のメンテナンス
対象商品:
75090268

軽自動車にリピート購入。
前回交換2年後の極寒の朝に長めにクランキングを多用したためか劣化。
但し、そのまま充電して除雪機用に下ろしましたが全く問題なく使用できています。
おそらく、軽自動車はプラグがかぶっているのに無理をかけた結果なのかと思います。
やはりコスパが良いので再購入しました。

2022-11-17
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
75090268

バッテリー状態も確認できますし、未だに現役で稼働中。そろそろ買い換えようかと思っています(リピートで

2022-12-16
用途:
自家用車の交換用
対象商品:
75090286

簡単に交換でき、とても良い。
コスパも良く、経済的である。
持続性は、今後の経過でみないとわからない。

2023-04-17
用途:
軽自動車メンテ
対象商品:
75090268

代車等に使用、短距離・短時間の使用環境、サンデードライバー等には不向きです。
バッテリー容量、価格は満足です。
ただ、使用環境に左右されます。
通勤通学等、毎日使用される車には良いと思われます。

株式会社柏木ステンレス 様2022-11-14
用途:
社用車へ取り付け
対象商品:
75090286

社用車へ取り付けました。セミシールドタイプなので
メンテナンス不要で楽です。次もおそらく購入すると思います。

2022-09-24
用途:
普通車のバッテリー交換
対象商品:
75090268

最新型メンテナンスフリーで、メーカー品よりコスパ良く使用出来ており、大満足です。消耗品なので、次回もリピートさせて頂きます。

2022-10-29
用途:
バッテリー社内移設
対象商品:
75090252

セミシールドタイプなので安心して移設できました。
他線やヒューズ、端子もモノタロウで揃い無事移設できました。

2022-10-20
用途:
自家用車
対象商品:
75090322

まる4年使用しリピート購入。冷寒期にも安定した始動性能です。

1人が参考にしています