電源取り出しハーネスのレビュー

平均満足度 4.92 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源取り出しハーネス KITACO
KITACO
549 / 税込 604
生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-18
用途:
電源取出し
対象商品:
89878976

対象車種外ですが、CB400SF NC39 2005年の左リアカウル内側にあるオプションコネクターに合いました。

1人が参考にしています
有限会社佐藤新聞舗 様2023-07-29
用途:
GSX250R
対象商品:
89877786

スズキのバイク用ですね。
ブレーキランプから分配用に購入しました。

2023-05-20
用途:
1YPに
対象商品:
89878985

3型シグナスに、ブレ-キスイッチの手前に割り込ませるタイプ。

1人が参考にしています
2021-08-27
用途:
バイクから電源をとる
対象商品:
89879037

ハーネスを傷付けず電源の取り出しが簡単にできます。

1人が参考にしています
2021-05-16
用途:
シグナスx5型用に
対象商品:
89877786

メットインボックス下のハーネスに咬ませて使っています。割り込みさせるだけなので簡単に電気がとれるので電飾系に重宝してます。

1人が参考にしています
2020-09-04
用途:
ADV150に取り付けました。
対象商品:
89878976

ドライブレコーダーの電源とUSB電源をを取り出すために付けました。ADV150の電源取り出し用のコネクタは少し奥まった所にあるので、このハーネスを付けると手前で作業ができるようになり、次に追加で電源を取る時も簡単にできるようになったと思います。

株式会社ワークス物流 様2020-11-16
用途:
ポン付
対象商品:
89878976

メーカーから出てるのでポン付です。純正よりか安いので助かります。

2020-07-24
用途:
PCX125 JF56 ドライブレコーダー取り付けの際に使用。
対象商品:
89878976

バイク本体に用意されている4ピンカプラーへ取り付けるだけで、常時電源とACC電源、それにマイナス線(アース線)が、いっぺんに取れる便利な商品です。
取り付けも簡単です。
ドライブレコーダーを取り付ける際、最初は常時電源はバッテリーのプラスへ。ACC電源はヒューズか、もしくはアクセサリーから取り、マイナスは本体の金属部分に取り付けようと思っていたのですが、ただでさえスクーターの場合、カウルを外す作業が多く、それにプラス各配線の取り付け作業では作業工程が多く時間が掛かりそうなので、ここは時間短縮のため、この商品を購入。
また、バッテリーへの配線を極力減らしたい思いもあったので電源取り出しハーネスを利用しました。
お陰で作業の時間は短縮できたし、バッテリー周りも今まで通りスッキリしました。
取り付け後の動作も、勿論問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
バイクのUSB電源取り出し
対象商品:
89879037

車種別ですので簡単にACC電源が取り出せます。説明書もわかりやすくて良かったです。

2019-12-06
用途:
カブ(JA44)の電源取り出しに使用
対象商品:
89881663

補助LEDを増設する際に使用しました。DIY用途としてはちょっとお高い気もしますが、誰でもかんたんにACC、バッテリー電源、GNDが取り出せるのでおすすめです。 ギボシ端子は車用の汎用品でした。

2019-07-26
用途:
バイクに

安心、安定のメーカー純正部品です。まとめ買いにぴったりです。

2019-06-04
用途:
USB電源の取り出し
対象商品:
89879676

Ninja1000(18)からリア側電源の取り出し用に使用しました。
流石に名が通っているメーカーです。
想定通りに電源を取り出すことが安易にできました。

1人が参考にしています
2019-08-02
用途:
電源取り出し
対象商品:
89879676

バイクのリア側へドライブレコーダー取り付けに使用しました。
なんの加工もなしで本当に簡単に取付でき楽でしました。