スプレー 有機溶剤用 トリガータイプのレビュー
- 用途:
- ホワイトガソリン噴霧用
- 対象商品:
- 18442516
スプレーはあっても、有機溶剤用がなかなか無く、必要なたびに買わせてもらっている。
多少壊れやすさはあるが、価格から言えば文句言えないレベル。
- 用途:
- 洗浄と防錆処理
- 対象商品:
- 18442516
専用タイプと比べ作りは安っぽいが1/4程度で購入でき、洗浄用と防錆用に分けて
使っている。耐久性がどれ程あるか?見て行きたい。
- 用途:
- シリコンオフを自動車整備等で使用
- 対象商品:
- 18442516
作りも動作も良くまあ満足してます。
ですが、気になった点ですが、使用して時間がたつと数回レバーを引かないと液剤が出ない状態で、不良品かなと思いましたが、ノズルを少し絞ると、改善されました。
少し、ノズル辺り気密性が悪いのかもしれないですね。でも、概ね満足な商品です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
同じくモノタロウで購入したシンナーを入れて使用、初日は使えたのですが次の日出なくなりました。
- 用途:
- スプレーガン等の洗浄時
購入して、シンナーを入れて使ってみましたが、すぐに使えなくなりました。ゴムのピストンというかパッキンが、シンナーで侵されてダメでした。
全然、有機溶剤対応じゃありませんでした。残念です。
- 用途:
- 塗装
よく見なかった自分が悪いですがラッカーシンナーを入れ一日で壊れました。
ちゃんと確認が必要ですね。
フルプラさんに乗り換えました。
シンナーOKだったらすごく良いお品だと思います。
- 用途:
- トイレクリーナー
適合に硫酸や塩酸があったので、モノタロウ製「トイレクリーナー 酸性 液体 香り無香料」50014205を入れて使いました。一回目は大丈夫ですが、数日おくと赤い液が出て、他のスプレー同様、全く吸わなくなりました。
- 用途:
- 社内消毒清掃時
- 対象商品:
- 18442516
消毒用に2つ購入しました。アルコールを入れて使用しています。
ボトルに耐久性があり、見た目シンプルで良い商品だと思います。
- 用途:
- ガーデン用殺虫スプレー
- 対象商品:
- 18442516
家内が花の殺虫・殺菌に使用しています。色違いのトリガータイプスプレーに、よく使う殺虫剤、殺菌剤を準備しておき、手軽に使用しています。容量が少ないので、チョット使いに便利です。
- 用途:
- アルコール消毒用に使用しています。
- 対象商品:
- 18442516
連続噴射はストレスなく噴霧できますが、しばらく間が空くと2~3回握らないと出てきません。
アルコール消毒用に使用しています。
- 用途:
- 農機を拭く
農機の余分なグリースを拭く為溶剤を吹き付けるのに使おうと思ったが。いざ、使おうとハンドルを何度も握るがよく吸い上げないし、先を回しても散りが悪い。そうこうしていたら吸い上げるパイプが下の容器にポタンと落ちた。気を取り直して拾い上げて付けてシャシャするがよく散らない。溶剤を元の容器に戻してスプレーは散り箱に。
- 用途:
- 水垢 スケール除去
有機溶剤可能ということて購入しましたが 一回使ったらトリガー握ってもスプレーが噴射されず使えなかった。
- 用途:
- 油汚れ洗浄用
- 対象商品:
- 18442516
他の同様の商品と比較して価格が安かったので、4個購入してシリコンオフ、IPA、シンナー等、溶剤も入れて使っていますが、不具合無く使いやすいと思います。
特にサンエスK-1等の部品洗浄剤を入れて使う時は、トリガーストロークが長いので、吐出量が多くノズルの調整により拡散と集中機能を使えばかなり汚れが落ちます。
- 用途:
- スプレーガンの洗浄
他社製の有機溶剤対応は1年以上もつのもあるがこれは製品ムラがあるのか3日で壊れたもの長くて1月位で壊れてしまう、もう少し丈夫になれば又使用します。
- 用途:
- シンナー吹付
- 対象商品:
- 18442516
シンナーを入れて使ったらほとんど使わないうちに 出なくなり 分解してみたら
中のピストンのゴムがふやけてシンナーに侵されていました 使うことなく 捨てました
大変申し訳ありませんが、シンナーには不適合となります。