スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50のレビュー
エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。
街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。
JASO MA規格を取得しています。
【用途】二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油
2026-01-19
- 用途:
- バイクのメンテナンス
劇的にフィーリングが変わったと言うことはないかもしれませんが、コストパフォーマンスがいいと思います。有名メーカーの同レベルのものと比べても遜色ありません。
2022-10-05
- 用途:
- 250cc旧車バイク
夏場のエンジン保護のため、’81年式ヤマハXS250に使用してみました。
炎天下での連続走行ではやや熱ダレした感じはあるものの、昨夏使った他銘柄オイルのようにオーバーヒートでエンストというようなことはなかったので、安心感があると思います。
また、エステル配合の部分合成油でこの価格はコスパが良いですね。
1,200km程走ったところから、ギヤ抜けが頻繁に起こるようになった気がします。
標準指定粘度が20w-40のバイクなので、夏場とはいえ15w-50は粘度が高すぎたようで、燃費は4km/Lほど悪化しました。ただその分エンジンが保護されている感はあります。
次はもう少し値段の張るエステルベースのオイルを使ってみようと思います。
2022-11-16
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 25542729
ハーレーダビットソンFLHTCIのエンジンオイルに使用しました、メーカーでは20W-50の指定ですがこれは15W-50ですが下の硬さが15ですので気にしません。
今までは化学合成油を使用していましたがこのオイルの方が少し硬い様な気がしますがメカニカルノイズは減って気持ちが良いですし吹け上がりもかなり良いですので今後は問題が無ければ今後はこのオイルを使用します。
有限会社萩原住研 様2022-10-05
- 用途:
- 古いハーレーダビッドソンのエンジンオイルとして使用
- 対象商品:
- 25542738
夏場のオーバーヒートが気持ち良化、アイドリングが安定、セミシンセだが漏れなし、コスパが高い。
2021-07-09
- 用途:
- ST250Eに使用
- 対象商品:
- 25542738
炎天下仕様に入れました。まだ梅雨なので不明です。夏場のタレが多少なり対策できればいいかなと。ノーマルは、10W-40指定です。
2人が参考にしています