エアコンオイル強化剤のレビュー

平均満足度 4.61 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンオイル強化剤 FALCON
FALCON
1,298 / 税込 1,428
エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SS車検サービス 様2023-07-18
用途:
クルマのコンプレッサーオイル補充
対象商品:
25567405

15年落ち23万KMのクルマに使いました。可変容量コンプレッサーにつき、常時回転している為か本品添加後は作動音が低減されました。もっと早くいれておけばよかった!です。

エコーラインデンタルオフィス 様2023-07-09
用途:
vw車のメンテ
対象商品:
25567405

1年に1回御呪いの積もりで添加しています起動時のストレスが減っている?

2人が参考にしています
2019-07-28
用途:
メンテナンスで使用
対象商品:
25567405

数年前に蛍光剤入りのガスを入れて現在も特に漏れは無く、ただ、コンプレッサー稼働時のパワーダウンが大きくなって来たので使ってみました。使用前より冷たい空気が出るようになりましたしパワーダウンは使用前の体感50%程度に改善しました。ガス圧が問題なく冷えが悪い、パワーダウンが気になる場合には試す価値ありです。

4人が参考にしています
2019-08-10
用途:
エアコンガス入れ替え補充用
対象商品:
25567405

コンプレッサーの動作音の低減は確認できました。
他のメーカも高価な商品と褐色無い商品と思います。

1人が参考にしています
2019-10-29
用途:
エアコンのメンテ
対象商品:
25567405

他のこの手の製品は高いので購入しました。音が静かになりいい感じです(^o^)

1人が参考にしています
2022-09-12
用途:
エアコンメンテ
対象商品:
25567405

エアコンの冷えが良くなったと嫁が言っていた。
なので効果はあるんじゃないの?

2021-11-27
用途:
エアコンガス真空引き後に入れる為に購入したが、間違って購入
対象商品:
25567405

ヨークコンプレッサーR12用にと思い購入したが、R12用には使用出来ないと説明書に書いてあり、使用出来ず。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは商品特長にございます通り、PAG専用オイルです。よろしくお願いいたします。

2021-07-09
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
25567405

メジャーな製品と較べて値段が半分以下で効果は変わらないとの評価に期待して購入。

1人が参考にしています
みどりデザイン事務所 様2019-06-19
用途:
エアコンガスチャージの為
対象商品:
25567405

発注してすぐに届きました。特に取り扱いに気を使うこともなく、作業が出来ました。コレの効果のほどはなんとも言えませんが(笑)

2021-01-12
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
25567405

導入後、コンプレッサを作動させた際のエンジンへの負荷が多少減った感じがしました。
元々、エバポレータ取り付け部より極少量ガスが漏れている車両に利用しましたが、
修理すると費用が掛かるが、そこまで長年乗らない…という感じの車両に、
ガスチャージのみを毎年し続けるのも少し嫌なので、オイルと同時に添加しました。
安価なので劇的な効果は感じませんでしたが、
何千円もするような有名メーカーの製品を入れようとは思いません。

2019-09-09
用途:
非力な車には有効化も
対象商品:
25567405

900㏄のマニュアル車(イタ車)に使ってみました。前後で100㎞程の平坦から山道の一般道を走り、燃費をオンボードコンピュータで比較しました。同じエアコン設定で14.1が14.6km/Lと若干改善しました。後のほうが暑かったのでそれなりに効果があったのでしょう。エンジンの吹け、吹き出しの温度、動作音は変わっていないような印象です。しかも、すべて注入できたかどうかは、本体とサービス缶バルブ、パイプも含めての重さを量っていなかったことや40mLが何グラムなのか記載がないので分からずじまいです。

宮下 様2019-05-17
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
25567405

他社メジャー製品と対比して同等のレベル
コスパ最高です。

1人が参考にしています
2019-08-10
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
25567405

ガス入りオイルなので
作業が楽に終わりました。
入れたあと若干オイルがまだ残ってました。

ガレージパーフェクト 様2021-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
25567405

ク-ラ-コンプレッサ-から音が鳴っている車輌に、エアコンオイル強化剤を入れると
*音が静かになる ・何台か試したけど直ぐに、分かるレベルです!

2019-08-08
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
25567405

最近エアコンの冷房能力低下、コンプレッサー動作時の負荷増加が感じられ 予防もかねて 添加しました。添加後から効果が十分感じられました。

2021-07-27
用途:
気を抜くと…
対象商品:
25567405

気を抜くと、ガスだけ注入されオイルが缶に残ってしまいます。
注入前にはしっかり缶を振って、時々缶を逆さまにした方が良いのでしょうね。
ガスのみの缶では、缶逆さまでの液体注入はコンプレッサーに悪影響ある場合があるとのこと。ご注意を。

2019-08-05
用途:
車メンテ
対象商品:
25567405

時々出るコンプレッサーの軋み音が気になり投入したところ、音はなくなりました

2018-08-22
用途:
エアコンガス補充時
対象商品:
25567405

コンプレッサーの音が軽くなりましたので良い商品だと思います。

2019-07-24
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
25567405

最近冷えが悪いのでガス補充もかねて使用しました。コンプレッサー音が静かになり 負荷も減ったようです。

2018-08-16
用途:
燃費向上
対象商品:
25567405

嫁のムーブに使用しました。パッケージには「燃費向上」や「エンジンの負担軽減」と書いてありますが、うちの場合には明らかに吹き出し風の温度が下がり快適になりました。この手の添加剤としてはワコーズなどに比べると非常に安価なので試してみる価値はあると思います。

1人が参考にしています