4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40のレビュー
- 用途:
- バイクのオイル交換の時
- 対象商品:
- 26313499
3台のバイクのオイル交換をするために、ペール缶で買ってみました。
使用した感想は、今まで使っていたオイルと変わらない感じがします。
コスト面で優れているこのオイルをまた使おうと思います。
- 用途:
- 二輪のメンテナンス
- 対象商品:
- 26313499
古めの空冷4気筒のツアラーに使用しています。定速巡行が多く大きな負荷がかからないので必要にして十分な性能で、安価に交換できるので助かっています。
- 用途:
- モノタロウさんにお願い
是非モノタロウさんにお願いしたいのですが、このオイルの4Lを出して下さい
業者は20Lの方が良いでしょうが、一般ユーザーでは置き場所の問題などもあり20Lはハードルが高すぎます
4Lがあれば是非、購入したい
10W-30は1Lの販売があるのに10W-40は小容量販売が無いのかわからない
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 商品とは関係ないのですが
初めてモノタロウで20リッター缶を購入したのですが上蓋のがけっこう剥がれていました。
今までいろんな業者からいろいろなメーカーを購入しましたがこんな塗装が剥がれてくたびれた缶は初めてで驚きました。
- 用途:
- バイクのオイル交換
今までは市販の5Wー30をクルマとバイク用に同じもの入れてたんだけど、バイクは本当は指定が10Wー40なので今回はバイクにモノタロウの10Wー40をいれて走ってみたけど、ギアの入りが今までより良く、エンジン音も静かになったような気がします。なくなったらまた同じものを買おうと思います。
- 用途:
- 自動車の整備車検整備
何年もこのオイル使っていますがクラチの繋がりも良くホンダヤマハのバイク
に使い私はメーカーのオイル以上と思います
- 用途:
- バイクの メンテナンス
- 対象商品:
- 26313499
バイクの メンテナンス には
オイル交換が かかせない
MA対応で お手頃価格なのに品質は最高です
- 用途:
- オートバイ用のオイル交換
- 対象商品:
- 26313499
MA基準のオイルをさがしていたので今回本オイルを選んでみました。交換後の様子ですが特に問題無く走行できています。ペール缶の凹みはありましたが中身の品質が良ければ問題なしです。
- 用途:
- オイル交換
大型から小型から全部このオイルですが良いです。1000kmか半年経過の早い方で変えます。データを見ても性能は低くありません。カブに入れて硬いとかコールドスタート時は硬いとか書いてる人がいるが当たり前だろと思ってしまう。推奨粘度が違うんだから。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 26313499
コストパフォーマンスに優れているし、台数が多いので重宝してます。
- 用途:
- スーパーカブに使用
カブ110ccでは若干のシフトの固さはありますが、それ程違和感なく使用しています。
試しに50ccリトルカブにも使ってみましたが、特に冬場はエンジンが温まるまでシフトが異常に固いので、次回交換時にはホンダG1に戻す予定。
モノタロウブランドで5Wが販売されればつかってみたい。
- 用途:
- バイクのオイル交換
10W-40のバイク用で安かったので試しに購入して、所有しているカブや125ccのオフ車に入れてみました。
以前までホンダG2を入れてましたので、それとの比較になります。1000キロほど走った結果ですが、何人かが書かれているようにシフトが固くなります。低温での粘度が高いからでしょうか、朝一のローギヤシフトでかなりのショックが出ます。走りだして暖気が終わればスムーズになりますが、通勤で信号ダッシュを繰り返すなどペースを上げて走っているとタレてくるのがわかります。どんなオイルも油温を上げるとタレますが、それが距離的にも時間的にも少し早いような印象です。
感覚としては、カブにシールチェーンをつけたときのような、基本性能はあるが小排気量には少し荷が重いような感じを受けました。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 26313499
バイクのエンジンオイル交換で使用しました。
安くてコスパがいいです、オイル交換後も調子良く走っています!なくなったら、また購入したいです。
- 用途:
- DA64Vに使用
- 対象商品:
- 26313499
エンジンオイSM/CF相当10W-30が販売中止になったのでDA64Vに半年使用しています。
特に不具合はなく調子はよいです。ちなみに車は20万キロオーバー燃費はエアコン常時使用で15.2キロ。月2キロ以下のちょい乗り10回30キロを70分かけて走るパターン月10回ぐらい。
モリブデン0なので気にしていますが荷物満載の全開ダッシュはしないので良いかと燃費が落ちたら考えますが。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 26313499
2台のバイクに使用するため思い切って、20Lを購入しました。これまではホンダG2やカストロールを使用していました。まだ使用していませんが、これが問題なければリーズナブルでいいなーと思っています。楽しみです。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 26313499
バイクの台数がそこそこ増えてきて、オイル交換の頻度が上がってきたのでペール缶で買ってみました。価格も手頃で、今使用感も悪くないので、リピートしたいと思います。
- 用途:
- 大型バイク
- 対象商品:
- 26313499
20年程前の逆車SSに使用。今までホンダ G1を使用していたが値上げのためこちらをチョイス。
因みに条件次第では高回転を多用するがサービスマニュアルではG1指定。当時のオイル技術でそれで安全性が担保されているのであればこのオイルで全く不足は無いはずだし、実際微塵も不具合を感じた事もない。まだ実走行はしていないが、アイドリングも充分滑らかに回り安定している。ブリッピング時のフィールも良い。期待できるオイルである。実際ブン回して使っての耐久性に期待。