タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤のレビュー

平均満足度 4.82 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン
フランクリン
999 / 税込 1,099
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。 【用途】屋内外。
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-21
用途:
木材の接着

白ボンドより粘性が緩く、伸ばしやすい。
作業効率は概ね良好です。

2025-11-03
用途:
木材の接合

これは最適最強の木材用接着剤です。オープンタイムを守ってから板を合わせて接合すれば後のクランプ時間も少なくて済み、しかも接合強度は十分にあります。多少高額ですが使い勝手と接合品質を考えると十分に満足できます。

株式会社ヴォルテックス 様2025-09-27
用途:
キッチンユニットの金具交換時の扉の補修

築古アパートのキッチンユニットの金具交換(こちらもモノタロウで購入)時に、どうしても外せない金具が有ってネジ頭までなくなり、仕方ないので電動ドリル(ドリルをモノタロウで購入)で扉に穴を空けて古い金具を外したが、穴塞ぎで爪楊枝を大量に差し込んで固定するのに使用。YouTubeで木工用ボンドはこれ一択と言っていたのと高いので少量版だった事で購入。数時間掛けて乾かしたのが良かったのか問題なく使えました。只、どこかで見たような気がしますが、確かに独特の膠のような臭いがしますね。それが強力に粘着する理由なんでしょう(笑)

2025-08-28
用途:
木工作業

タイトボンドで満足品でしたが、それ以上接着率が良いと言う事で購入しました。楽しみです。仕事と趣味の両方で使用します。

公立大学法人京都市立芸術大学 様2025-07-08
用途:
接着

木材同士を接着するのに適しています。特に木口同士の接着にも強くて重宝しています。

1人が参考にしています
サイトウ製作所 様2025-04-23
用途:
陶器の修理、耐水性のいる箇所の修理

素晴らしいの一言です。割れた陶器の修理はこれでできます。他の接着剤ではおそらく何を選択してもむつかしいと思います。
耐水性も問題なく、炊飯に使う陶器のフタをこれで修理してみましたが強度的にも問題なく、繰り返し蒸気と熱、洗浄を繰り返していますが全くはがれる気配はありません。瞬間接着剤は水に弱くはがれてきますが、これなら問題ありません。
また、グラスクロスに含侵させて液漏れする缶の修理にも使いました。相手が油っぽい金属でもはがれることはありません。

2025-06-16
用途:
マグカップの修理
対象商品:
35147675

食洗機に入れてヒビが入ったマグカップの修理に購入。
衛生的に問題ないと聞いていました。
しっかり接着して守らないことを祈り作業します。

2025-06-02
用途:
木工接着作業

いつもは赤のオリジナルを買ってますが、今回緑も買ってみました。使いながら赤と比べてみたいと思う。

2025-02-09
用途:
屋外用・水に接触する木材の張り合わせ

単純に木材同士の接着力だけなら安価な酢酸ビニル樹脂の方が強いですが、水が長時間当たる可能性がある場所での使用なら耐水性に優れたこの商品の一択としています。硬化後も切削できるのも高評価です。
指に着いたまま作業すると埃やゴミがついて黒く汚くなりますが、手で擦るとポロポロ剥がれます。
値段が高いので大事に使っています。
円安が影響してか、価格が上昇していますし安価な木工用ボンドみたいにドバーっとは使えません。圧着する時、はみ出るのが勿体ないと思うようになりましたが、接着不良を起こすと意味が無いので慎重に塗り伸ばしています。
デザインが凄く良いので買いましたが、とてもいい接着剤です。
残量が1/3くらいになりリピートしたいが如何せん値段が……といった感じです。

1人が参考にしています
TIG(ティーアイジー) 様2024-10-23
用途:
楽器の製作です
対象商品:
35147675

前に購入したタイトボンドが、使用期限一年間を過ぎていたので、接着作業に問題が生じてました。新しいので全然問題なし、扱いもしやすいので切り替えます。念の為24時間力を掛けないようにしました。

2024-08-08
用途:
木工での接着作業
対象商品:
35147684

以前は白ボンドを多用していましたが、耐水性、強度等でこの商品は優れています。値段が高いのがネックですが、使用場所で使い分けています。良い商品だと思います。

2025-01-31
用途:
木工作業
対象商品:
35147693

結局、使い勝手や耐久性/硬化を考慮するとここに戻る、、、。

有限会社高島技研 様2024-04-04
用途:
木工製品の接着
対象商品:
35147675

子どもが触りそうな木工製品の接着に使いました。
今のところ特に問題なしです。

THE REVIN 様2024-04-02
用途:
木工全般
対象商品:
35147684

粘度やオープンタイム・接着後の加工、もちろん強度も含めこれ以外に考えられない。

2023-10-25
用途:
使いやすい
対象商品:
35147684

接着力は言わずもがな、蓋を外さずに使えるのが良いです。蓋の紛失がありません。

2023-07-21
用途:
屋外木部の接着
対象商品:
35147675

屋外のラティスが割れた時の補修に使っていますが、雨が当たっても問題ありません。タイトボンドの1と3常備しておいて、濡れる場所かどうかで使わけています。強度もあり、切削できるので使いやすいです。

2023-06-02
用途:
木工作業時
対象商品:
35147675

接着力、作業性ともに満足してます。特に接着部からはみ出た本製品を水拭きのみで簡単にふき取ることができ綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
2023-05-09
用途:
色々有るけど、最終的に行き着く物
対象商品:
35147693

国内製や海外製を試したなかで、最終的に
たどり着いたのが本商品でした。

有限会社玉屋硝子店 様2023-04-14
用途:
水桶などの水漏れ対策
対象商品:
35147675

匂いもなく、水漏れ対策もしっかりでき、求めていた機能が揃っている。おすすめの商品

2023-03-02
用途:
日曜大工
対象商品:
35147684

屋外用の手作りチェアのメンテに使用。今のところ接着はしっかりしています。