ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤のレビュー

平均満足度 3.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)
5,898 / 税込 6,488
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。 【用途】適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-07
用途:
触媒洗浄
対象商品:
45005994

ベンツG350ブルーテック触媒洗浄に使いました。エンジンの出力が復帰しました。

2025-10-20
用途:
スカイアクティブ 復調
対象商品:
45005994

投入し満タン給油2ターン目あたりからの加速感が上向く印象
パラセボかもだけど…

2025-11-10
用途:
DPF清掃

煙が出て綺麗にしている感じはするが、効果は感じられません。
※後に効果があれば良いのですが…

パスファインダー・コンサルティング 様2024-10-07
用途:
マツダSKYACTIV-d2.2のDPF再生

約1年前に同一商品を使用。体感的にはディーゼルノックの軽減と吹き上がりの回復。付属のパイプがDPF圧差パイプからのアプローチでは十分奥に入らず。

栄屋ファーム 様2024-08-13
用途:
DPF掃除
対象商品:
45005994

DPFランプが点灯の状態からクリーニングダメでした

2023-12-27
用途:
キャンピングカーのDPFクリーニング
対象商品:
45005994

18万キロを超えたDucato3000ccのDPFをクリーニングに挑戦です。センサーを外した穴からノズルを差し込み添加剤を注入して、1時間ほどドライブ。動き出し間もなく、マフラーから勢いよく出る白煙を確認。その後、2百メートル程続いた後に白煙は消え、走行の状態もいい感じです。動画で説明があったので、安心して試すことができました。

1人が参考にしています
2023-07-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
45005994

付属ホースが長かったので、作業しやすかったです。
施工後加速が良くなったので、良かったです。

1人が参考にしています
2024-03-02
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
45005994

乗用車に使用。前回1本で効果を感じたが、割りと早く効果の減少を感じたため、2本まとめて施工したが多すぎたようだった。

2人が参考にしています
有限会社脇川水産 様2024-03-08
用途:
DPR洗浄

大型に2本使用しましたが差圧は下がりません。
下がらないどころか1ヶ月経たないうちに上手く再生出来ず逆に差圧が上がる始末。結局取り外して洗浄するハメになりました。

3人が参考にしています
2023-10-27
用途:
ブルーテックキャンターのDPFに
対象商品:
45005994

一度DPF新品交換し新たなDPFが12万キロになり燃焼(黄色点滅)繰り返しの症状が出て診断機接続し、データモニターしながら燃焼時7kps・高負荷時35kps~45kpsの数値・・・手軽に清掃できないかと思い早速DPF前側の差圧パイプを外してみたところクリーナー付属のチューブがぴったり入り1本注入し、パイプを戻し診断機にて強制燃焼(説明書のとおり高速を走ってもいいのかもしれません)させ50km程走らせ再度データモニターにて燃焼時4kps、高負荷時10kpsまで下がり黄色点滅は消え燃焼ループ解消ならびに燃費もよくなりました。

2人が参考にしています
2023-04-25
用途:
トラックのDPF(DPD)洗浄
対象商品:
45005994

1本で十分とありますが、缶の説明ではトラック等は2本使うとありました。今回は1本で洗浄しました。
専用ノズルが付いていましたが、いすゞエルフの場合、外しやすい圧差パイプからは挿入できず。
別途ロングノズルを作り、注入しました。