ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプのレビュー

平均満足度 4.57 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ
Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。 【用途】二輪車・乗用車
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-02
用途:
軽トラタイヤの手組で使用

タイヤの手組で使用しました。タイヤレバーでホイール外し時のビードの潤滑用に、タイヤを組み込んでビード上げ時の潤滑用に、塗布は刷毛を使いましたが、これでもかと塗布したが、目勘ですが1/3程度しか使いませんでした。量的には十分でした。

Kデリバリー 様2025-08-12
用途:
タイヤ交換の時に
対象商品:
54933708

ジャイロキャノピーのタイヤ交換3本 の時に使いました。ビードブレイカーも購入してので外してビードクリームを塗り塗りして楽ちんで交換完了出来ました。

2025-11-08
用途:
タイヤ組み換え

バルブを含めタイヤ4本交換したが個人使用では十分な容量だと思う。 使用頻度も低いことから余ったクリームはタイヤWAXに代用や差し込み時の潤滑剤に利用する予定。 歯ブラシを使いダマになるくらい塗ると効果が実感できる。

2025-10-27
用途:
タイヤ交換
対象商品:
54933708

写真の見え方と実物の見え方にギャップが大きかった。内容量は記載されているので問題はないかとも思いますが…

2025-06-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
54933708

プライベートで使用なら、ちょうどよい量かと思います。

2025-06-30
用途:
メンテ

スクターのタイヤ交換時に使いましたが、無事交換できました。あまり使わないと縮まりました。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
54933708

普通のビードクリームよりもベタ付く感じが少なく、薄くサラッと塗れる感じがしました。

2025-06-01
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
54933708

手組みでタイヤ交換しました。滑りもよくすんなりタイヤもはまりました。

2024-07-29
用途:
ビラーゴXV250のタイヤ交換に使用しました。
対象商品:
54933708

個人でバイクのタイヤ交換をするために購入しました。有ると無いとでは交換の難易度が変わります。
すごく楽にはめれます。
自分は百均のスポンジにつけて使用しました。
まだ10回以上使用できる程残っています。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
自動車・バイクの整備

個人使用なので、少量では困るけれど、多量の製品でも使い切れないので、とても助かります。勿論、ビードワックスとしての機能は問題ありません。

2024-09-09
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
54933708

17/70/110と17/70/140サイズで使用。なんの問題も無くスルスル交換できました。個人の使用ならこの量は最適かつコスパ最高です。

2024-07-08
用途:
オートバイのタイヤ交換時
対象商品:
54933708

オートバイのタイヤ交換に使用しています。
モノタロウオリジナル、他メーカーの商品と比べても劣らず問題なしです。

2024-03-14
用途:
軽トラのエアバルブ取替(DIY)にチャレンジしました。
対象商品:
54933708

クリーム≒「柔らか」の予想に反して、缶入り半練りワックス状でした。少風量を心配していましたが、車載(別の乗用車)エアポンプでもパン!とすんなりビードが上がりました。

1人が参考にしています
2024-03-14
用途:
バイクで年数回程度の使用には十分な量
対象商品:
54933708

バイクのタイヤは年間数回交換しますが、これ位が丁度良い量ですね。
少量販売は、助かります。

2024-05-24
用途:
レーシングカートのタイヤを組む時に使用
対象商品:
54933708

買ってすぐ使える様に塗るためのスポンジが付いていたら良かったです。

2024-09-05
用途:
タイヤの組み替え
対象商品:
54933708

ありがとうございました。性能にはたいへん満足しています。また、リピート買いさせていただきます。

k工房 様2024-04-10
用途:
タイヤ交換
対象商品:
54933708

そんなに頻繁に使う物ではなく丁度良い量で助かりましょう。

2023-12-19
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
54933708

モノタロウブランドはなんでもあるので本当に重宝しております。これからもよろしくお願いいたします。

仙田電気 様2023-07-13
用途:
タイヤの組み替え時
対象商品:
54933708

軽自動車のタイヤ交換で使用しました。
とてもスムーズに交換作業を進めることができました。
4本分使用してもまだまだ残っています。

2023-04-11
用途:
バイクのタイヤ交換時
対象商品:
54933708

バイクの愛車CG125FIのタイヤ交換時に毎回使っています。
個人がDIYでタイヤ交換するなら、この少量で十分ですね。
少し改善したいのは乾くのが早すぎる事。
塗ってから10分間位は、湿った状態を保つと良いと思います。

2人が参考にしています