シールチェーン 530SR-X2 スチールのレビュー

平均満足度 4.57 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーン
EKチェーン
8,198 / 税込 9,018
EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-02
用途:
チェーン交換時
対象商品:
68441983

スクリュージョイントチェーン!。工具無くても取り付け出来ますが、折れ残ったボルトが長いのでベルトサンダーで削りました。古いチェーン外すにはベルトサンダーとピンポンチ辺り必要ですね。

2021-12-27
用途:
バイクのチェーン交換時
対象商品:
68441983

シールチェーンで、尚且つカシメ工具が無くても良いって、本当!助かります。

2021-10-20
用途:
バンディット1250Fのチェーン交換
対象商品:
68442123

納車時から走行距離61000Kmで気になる不快感が出てきたのでチェーンの純正サイズで検索し、国産の安価なシールチェーンでいいかなと割り切って購入。あきらかに快適です。
交換は自分で行いました。スプロケは問題ないように思えたのでチェーンだけの交換です。
カシメる道具は持っているのですが、ネジ込みタイプのクリップできっちり締めて完了。交換は10分程度の時間です。最後にネジを折るのですがチェーン交換で使用したサンダーで削るほうがクリップを折るよりチェーン本体に影響が少ないかなと思います。

2人が参考にしています
2021-02-28
用途:
前後スプロケットとチェーン交換
対象商品:
68442062

カワサキZZR-1100C3のチェーン交換で継手SLJスクリュージョイントタイプのチェーンを購入しました。まず添付の説明書通り作業を進めます。ポイントとして取扱説明書番号手順⑫⑬の作業で外プレートが完全に圧入されたかどうか確認してくださいとあります。ここが重要みたいで説明書の下に※スクリュージョイント(SLJ)の(省略)継手強度を高める為、チェーン本体より大きく設定されています。と注意事項があります。SLJ部のプレートの厚みが他チェーンコマプレートより厚い為、取付完了した時のSLJプレート外側幅寸法は他チェーンコマプレートより広くなります。なので⑬の確認の際は、外プレートがピンに圧入されているかとノギス等でSLJ部の内側幅寸法が他チェーンコマプレート内側幅寸法と同じ位になれば二重確認出来ると思います。手順⑭でナットを戻しプライヤー等で折るとありますがプライヤーでは力がかなり必要で私はナットに合うソケットにエクステンションバーを挿して折りました。交換後300キロ近く走行していますが快適に走行出来て異常もありません。心配な方はMLJカシメジョイントが別売りで購入出来ますのでそちらに変更するのもありかなと思います。他の方のレビューにもありましたが、確かに乗るたびにSLJ部は確認しますね。説明書がもう少し詳しいと良かったので星4つにしました。

2020-07-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
68442053

純正採用されている国内メーカーなので、品質には全く不安がなく安心できます。
ただ、購入した製品はMLJ(通常のカシメ)タイプなのに、製品情報にSLJの説明である「かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。」と記載があるのは、間違いのもとになるのではないでしょうか。
説明書きが食い違って不安だったので、何度も確認してしまいました。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
ZZR1100のチェーン交換
対象商品:
68442087

スクリュージョイントを初めて使用しましたが、簡単で良いですね!
これでカシメと同等の強度なら最高です!
交換後100kmくらいしか乗ってませんが、わざとフロント浮くくらいの急加速などしてみましたが、今のところ問題はありません。

2020-09-14
用途:
チェーン交換
対象商品:
68442053

EKを使ったのは初めてだったが、今のところ十分な性能だと思う。カシメも他社と同じ。

2020-05-06
用途:
バイクメンテ
対象商品:
68442141

90年式GSX-R1100 530コンバート用に購入しました。カシメ専用道具が無くてもOKなのが大変良いです。地味なのでゴールドメッキにすれば良かったです。

2020-03-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
68442087

私の知っている限り、このシリーズのシールチェーンはモノタロウさんが一番安いと思います。

2人が参考にしています
2021-02-02
用途:
オートバイ部品交換
対象商品:
68442017

最安値と思い、購入しました。
品質も問題なく満足しております。
有難う御座います。

2019-11-19
用途:
定期交換
対象商品:
68442123

かしめ作業が、ねじ込むだけでできるため、簡単に確実な作業が決め手です。江沼チェーンは信頼性も高いです。

2019-06-24
用途:
オートバイのチェーン交換
対象商品:
68441956

良い品をリーズナブルなコストで提供しておりユーザーとしては非常にありがたい。

テクマサービス 様2018-09-28
用途:
CB900ホーネット(逆車)のドライブチェーン交換用
対象商品:
68442105

この商品は専用工具なしでチェーンのカシメ作業ができ確りとしたジョイントで接続でき安心できる商品だと思います。以前のカシメ方法ではなくねじを締め切ってから先端部を折り取る方法で慎重に作業すれば初めての人でも自分でチェーンのカシメ作業が出来ると思います。目からうろこ的な商品で非常によくできたジョイント方法の商品でした。今後もこの商品を使っていきたいと思います。

2018-10-05
用途:
純正サイズでの交換
対象商品:
68441974

純正サイズのリンク数で購入できたので作業もコストも節約できました。

2018-05-25
用途:
チェーン交換
対象商品:
68442053

車種に合う長さで注文できたのでとても楽で
便利でした。

2017-11-27
用途:
トライアンフ Daytona T595 チェーン交換
対象商品:
68442044

車種毎に必要なコマ数で販売しているのはありがたい。
530シールチェーンが8000円台で購入できるのは驚き(製造メーカーとモノタロウに感謝)
価格以上の品質でとても良い。
スクリュー式のカシメは専用工具いらずの目からウロコ的な簡便さ。
定期的な正しいメンテナンスをしてあげれば高価なシルバーやゴールドでなくとも、このランクの物で十分(見た目の好みは除く)

藤崎牛乳 様2017-07-16
用途:
バイクのドライブチェーン
対象商品:
68442071

国産だから大丈夫です!初期伸びも少ないみたいだし、丈夫で長持ちです。次もまた購入しますわ。

2022-02-20
用途:
今回チェーンカッターを使わずに直接チェーンをのこでカットして作業しました。
対象商品:
68442087

スクリュージョイントは簡単でいいですが、折れたボルトの端面処理がもっとやりやすかったらよかったと思います。

2016-10-28
用途:
RZ350の整備
対象商品:
68441983

特殊工具がいらず、失敗のないSLJはいい。

2015-12-02
用途:
大型バイク
対象商品:
68441983

特殊工具なしでかしめられるので 最高