ねじロック 中強度のレビュー

平均満足度 4.43 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
549 / 税込 604
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。 【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-04
用途:
オートバイ

友人のバイク部品取付に使用しました。とても使いやすく臭い等も気になりませんでした。

株式会社川田商会 協栄自工 様2025-06-25
用途:
レーシングカートのリヤシャフトなど

まだ使えるかもしれませんが、気づいたら15年くらい前に買った
BMW純正部品扱いの中強度のロックタイトを使っていました。
油っぽい所でも大丈夫用に改良されているようで、中強度の243を購入
しようと思ったら、日本語で書かれたパッケージのこちらを見つけました。
中身は同じようなので、こっちの方が良いと思います。

2025-07-14
用途:
椅子の座面の固定ビスに使用

うまく固定できました。使用時も垂れなく、程よい粘りで作業もうまくいきました

2025-04-05
用途:
キャブレターのネジ部分に!

キャブレターのバタフライのボルトに使用しました。あまり強くロックすると、外す時に困るので、中強度が良いと思い使いました。ネジロック剤と言えば、ロックタイトですから、安心です。

2025-03-11
用途:
バイクの各部ネジロックに
対象商品:
02767251

リピートです 使いやすくて小出しに出来て助かります たまにしか使わないのですが、固まることも無くよろしいです

2025-01-14
用途:
自動車整備

前に使っていた243がラインアップに無かったのですが、中強度と書いてあり、型番もLNR243なので同じものだと思います。色も前と同じ青で大丈夫かと思います。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途:
シフトノブの緩み止め
対象商品:
41752586

きつく締めるとシフトノブ中央のシフトパターンがズレるため、適正な位置にする為に購入。
通常の物だと多すぎるのもあり、少量でよかったのでありがたいです。

2025-02-25
用途:
クラッチハブ
対象商品:
02767251

クラッチハブダンパー交換時に使用。様子見だが、いいかんじ

2025-01-09
用途:
ネジロックとして

知り合いに貸したところ、分けてくれと言うので差し上げました。リピートです。

2023-07-27
用途:
M6ボルトの緩み止め
対象商品:
41752586

高価なLOCTITE243が必要十分な量で安価に手に入り満足しています。緩み止めの機能を果しているかはわかりませんが本物のLOCTITEなので問題ないと思います。ニセモノの安価品が出回っていて効果がイマイチであると聞きますが本物は安心です。

2021-03-27
用途:
緩みやすいネジの緩み止め
対象商品:
41752586

少量入りはDUYにはちょうどいい量です
他に少量入りのネジ止め剤にはタミヤのネジ止め剤がありますがそれより若干多いので使い分けにはいいと思います

1人が参考にしています
2021-11-06
用途:
自転車整備
対象商品:
41752586

外れを引いたのか、1滴分しか入っていませんでした。
ネジ2本分で無くなってしまいちょっと少なかったです。

3人が参考にしています
2020-11-22
用途:
メンテナンスの為。
対象商品:
41752586

エンジン内部に使用する為、脱落防止の為に購入しました。
チューブが小さいので、持ちにくかった気がします。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途:
バイクネジ固定
対象商品:
41752586

4箇所のネジ固定用に購入しましたがギリギリでした。

1人が参考にしています