替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。
材質(刃)SKS
適合本体73564715
タイプ替刃
刃径(Φmm)45
刃厚(mm)0.3
内容量1パック(10枚)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
カッター の新着商品
商品レビュー
2025-06-13
- 用途:
- 縫製業
製造業
裁断作業で使用しています。
切れ味も良く、作業している人も満足しています
- 対象商品:
- 73564742
2025-01-22
- 用途:
- 生地のカット
建設業・工事業
生地のカットに使用しています。
繰り返し使うと切れ味は悪くなりますが
値段の高いものを使ってもそれは同じなので気になりません。
- 対象商品:
- 73564742
2025-01-21
- 用途:
- 生地の裁断
製造業
いつもはOLFAの製品を使用しています。
安価だった為、試しに購入してみました。
実際に使ってみるとOLFAとは比較にならないクオリティでした。
10枚のうち最初の1枚目は刃が部分的に切れ味の悪いところがあり困惑しました。
2枚は問題ありませんでしたが、やはり安いなりの切れ味でした。今後はOLFAを買います。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 73564742
2024-01-10
- 用途:
- 布の裁断
新品を1枚取り出すとき、防錆油で数枚張り付いているので、剥がすのが少々硬く気を使います。切れ味は良いです。もう少し耐久性があればとも思いますが、この価格ならいいでしょう。
- 対象商品:
- 73564742
2022-11-16
- 用途:
- ニット生地のカットの為に購入。
卸売・小売業
大量のニット生地をカットするための必需品です。
10枚セットでリーズナブルなので、購入しやすく、ストックできて安心です。
また、購入したいと思います。
- 対象商品:
- 73564742
2022-04-15
- 用途:
- 縫製作業
m&s Fabric 様
(製造業)
生地の裁断に使用してます。純正メーカーを長年使用してましたが、こちらの商品も切れ味等変わらず、お値段が安いので助かります。これからはこちらの商品を仕入れていくと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 刃に油はついていますか。
- 回答:
- 刃にさび止め油がついております。
2022-02-17
- 質問:
- アクリル板を切ることはできますか。
- 回答:
- アクリル板を切ることはできません。
2022-02-17
- 質問:
- 他メーカーのロータリーカッターに使用できますか。
- 回答:
- ご使用いただけません。
2022-02-17